Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zirkelbesteck

  Zirkelbesteck  (70 Angebote unter 27.583.962 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zirkelbesteck“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zirkelbesteck"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zirkelbesteck
^

Der Zirkelkasten - Zeichengerät mit Zubehör

Zirkelkästen umfassen in der Regel einen Zirkel, mit je nach Anspruch definierten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten, und mehr oder weniger umfangreiches Zubehör. Die Funktion des Zirkels, einen Kreis zu zeichnen, ist im Wesentlichen in jedem Anwendungsbereich gleich, allerdings entscheiden die Feinheiten. Ein technischer Zeichner stellt andere Ansprüche als ein Architekt, der schon wieder ganz andere Anliegen an das geometrische Hilfsmittel hat als ein Schüler der Grundschule. Passen Sie die Funktionen des Zirkels und vor allem auch das Zubehör im Zirkelkasten an die Verwendung an und Sie werden vom kleinen Radius bis zum großen Bogen alle nötigen Varianten auf das Papier bringen.

Das Herzstück des Zirkelkastens ist der Zirkel

Das Herzstück eines jeden Zirkelkastens ist der eigentliche Zirkel. Dabei wird in erster Linie unterschieden, ob der Zirkel für technische Anwendungen und Konstruktionszeichnungen oder für den allgemeinen Schul- und Bürogebrauch genutzt werden soll. Mit einem Zirkel kann man jeden beliebigen Radius an Kreis in einem bestimmten Rahmen darstellen, deshalb ist die Verwendung deutlich individueller und einfacher als die Nutzung von Kreisschablonen, die nur eine begrenzte Durchmesserauswahl an Kreisen sicherstellen können. Prüfen Sie vor dem Kauf unbedingt, welche Anforderungen der im Zirkelkasten enthaltene Zirkel erfüllen muss, und erwägen Sie, bei Bedarf auf einen Kasten mit mehreren, unterschiedlichen Zirkeln zurückzugreifen.

Der Zirkel macht´s

Wichtig für die eigentliche Anwendung des Kreiseziehens ist die Art und Beschaffenheit des Zirkels im Zirkelkasten. Ein Modell oder mehrere verschiedene Zirkel, die für die unterschiedlichsten Anwendungen perfekt geeignet sind, kommen in Frage. Sie sollten vor dem Kauf in jedem Fall prüfen, welchen Zirkel Sie benötigen und darauf achten, dass das Zeichengerät kann, was Sie von ihm erwarten. Berücksichtigen Sie beispielsweise, dass unterschiedliche Schenkellängen dafür sorgen, dass auch verschiedene Durchmesser gezeichnet werden können, oder eine Arretierung es einfacher macht, ohne Verrutschen Kreise zu ziehen. Auch kleine handliche Zirkel für geringe Radien sollten nicht unberücksichtigt bleiben, Fallnullenzirkel ermöglichen die kleinsten Radien und bilden auch noch den winzigsten Kreis ordentlich ab. Die Präzisionsinstrumente sollten in jedem Fall aus stabilem Metall bestehen, um dauerhaft genaue Einstellungen und Zeichnungen zu gewährleisten.

Von einfach bis speziell

Zirkelkästen gibt es in unterschiedlichen Ausstattungen. Einfache Kästen beinhalten den Zirkel und Zirkelminen. Das ist die kleinste Ausstattung, die lediglich für den einfachen Gebrauch geeignet ist.
In welchem Umfang weiteres Zubehör enthalten sein soll, ist individuell an die Verwendung anzupassen. Zu wenig lässt Sie an die Grenzen Ihres Zirkelkastens stoßen, zu viel sorgt dafür, dass Bestandteile nicht genutzt werden.

Zirkelansatz

Ein so genannter Zirkelansatz ermöglicht es, entweder jeden handelsüblichen Stift oder spezielle Tuschstifte einzusetzen. Im Modellbau und bei der Verwendung des Zirkelkastens im Konstruktionsbereich ist dies äußerst sinnvoll. Achten Sie darauf, dass der Zapfendurchmesser bei 4 mm liegt, so passen alle handelsüblichen Tuschfüllereinsätze.

Verlängerung

Damit der verwendete Zirkel auch bei größeren Radien eingesetzt werden kann, kommt die Zirkelverlängerung ins Spiel. Müssen Sie eine große Spannweite von Durchmessern auf das Papier bringen, lohnt sich der Kauf einer Zirkelverlängerung passend zum Zirkel. Interessant können auch Teleskopzirkel sein, bei denen es durch Auszug des Schenkels möglich wird, eine Verlängerung ohne zusätzliche Stange zu erzielen.

Reißnadeln

Wer auf harten Untergründen etwas markieren und anreißen will, benötigt Reißnadeln. Achten Sie darauf, dass der Zirkelkasten gleich die entsprechende Ausstattung beinhaltet. Reißnadeln werden meist im technischen Bereich und bei der Konstruktion benötigt.

Bleistift, Mienen, Spitzer und Radierer

Oft werden auch in Zirkelkästen Druckbleistifte, dazu passende Feinminen und Minen für den Zirkel selbst mit passendem Mienenspitzer und Radierer angeboten. Diese Sets ermöglichen es, alles, was für den Geometrieunterricht benötigt wird, schnell zur Hand zu haben. Nie wieder fehlt der spitze Bleistift oder der Zirkel zeichnet nur noch ungenaue Kreise, weil die Kreislinien zu dick geraten sind. Alles kompakt zusammengefügt bringen diese Zirkelkästen Ordnung in den Ranzen und auf den Arbeitstisch.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.