Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Wirbelhaken

  Wirbelhaken  (52 Angebote unter 30.804.583 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wirbelhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wirbelhaken"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wirbelhaken
^

Wirbelhaken als drallauffangende Lasthaken für mehr Beweglichkeit

Wirbelhaken bestechen als Lasthaken durch ein integriertes Lager, welches es ermöglicht, dass Drallkräfte während des Hebevorganges abgefangen werden. Dies sorgt für einen deutlich ruhigeren Hebevorgang. Wichtig ist, ob die Last auch während des Hebevorgangs gedreht werden muss, denn nicht alle Wirbelhaken sind hierfür geeignet.

Die Güteklasse

Bei der Auswahl des Wirbelhakens kann zwischen verschiedenen Güteklassen (GK) gewählt werden. Mit Haken der GK 10 erzielen Sie bei gleicher Beschaffenheit mehr Tragfähigkeit und deutlich geringeren Verschleiß als bei Wirbelhaken der GK 8.

Traglast der Wirbelhaken

Ein wesentlicher Punkt beim Wirbelhaken ist die Tragfähigkeit. Diese darf auf keinen Fall überschritten werden. Materialbrüche und Beschädigungen aufgrund zu hoher Belastungen, können gerade im Bereich der Hebetechnik zu schweren Unfällen führen. Wichtig ist, dass die Traglast, die ausgewiesen ist, nur dann voll genutzt werden kann, wenn der Haken richtig belastet wird. Hierfür ist ein gerader Zug erforderlich. Belastungen der Hakenspitze oder der Hakenränder sind unbedingt zu vermeiden, da hier nicht die komplette Tragfähigkeit gewährleistet ist.

Kugel- oder Gleitlagerung

Bei dem Einsatz eines Kugellagers werden ein geringerer Verschleiß und ein geringerer Reibungswiderstand während der Bewegung am vorhandenen Wirbel erzeugt. Durch den Einsatz von Kugellagern ist auch unter voller Belastung oftmals noch eine volle Drehbewegung möglich. Beim Einsatz von Gleitlagern erzielen Sie eine geringere Stoßempfindlichkeit, was gerade im Lastenbereich zu enormen Vorteilen führt. Gleitlager sind gerade bei den starken Belastungen an Wirbelhaken und den vorherrschenden langsamen Dreh- und Schwenkbewegungen die Richtige Wahl.

Hakenöffnung

Die Maulöffnung des Wirbelhakens ist von großer Bedeutung, genau wie die Abmessung der oberen Fasche. Nur bei passender Auswahl können sowohl das Anschlagmittel als auch das zu hebende Element richtig und in ausreichendem Maß mit dem Haken verbunden werden.

Sicherung

Vormontierte Sicherungen, die den Haken am Hakenmaul nach Lastaufnahme schließen, sorgen dafür, dass die Ladung nicht abrutschen kann und im Haken bleibt. Achten Sie darauf, dass die integrierte Sicherheitsklappe leicht nach innen zu öffnen ist, um das Aus- und Einhängen der Last nicht zu erschweren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.