Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: winkel-wasserwaage bmi
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Winkel-Wasserwaage

  Winkel-Wasserwaage  (46 Angebote unter 27.585.004 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Winkel-Wasserwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Winkel-Wasserwaage"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Winkel-Wasserwaage
^

Mit der Winkelwasserwaage Messpunkte und Winkel genau setzen

Eine Winkelwasserwaage ermöglicht es, Winkel und einzelne Messpunkte genauestens zu übertragen und eine exakte Ausrichtung in der vertikalen und horizontalen Lage vorzunehmen. Überall dort, wo es auf in Waage befindliche und im korrekten Winkel ausgerichtete Konstruktionen ankommt, sind Sie mit einem solchen Messinstrument optimal ausgestattet. Ob beim Setzen von Pfosten, im Landschaftsbau oder beim Anbringen von Armaturen und Leitungen - die Winkelwasserwaage bietet mit Ihrer Kombinationsmessung beste Voraussetzungen für eine präzise Ausrichtung im Rahmen der Messtechnik.

Wasserwaagenfunktion

Mit Hilfe der integrierten Libellen können Sie sowohl eine genaue vertikale, als auch eine genaue horizontale Ausrichtung durchführen. Wichtig hierbei ist, dass beide Schenkel der Winkelwasserwaage mit Libellen ausgestattet sind. So kann in alle Richtungen geprüft werden. Mindestens ein Schenkel sollte zwei Libellen besitzen, um sowohl die Quer- als auch die Hochlage richtig justieren zu können. Besser noch ist diese Kombination der Libellen an beiden Schenkeln.

Winkelmessfunktion

Das besondere an einer Winkelwasserwaage ist die zusätzliche Bestimmbarkeit des vorhandenen Winkels, in dem ein Element ausgerichtet ist. Hierfür ist es nötig, dass die Wasserwaage über einen speziellen Aufbau verfügt. Zwei klappbare Schenkel sorgen für die korrekte Winkelausrichtung. Hierbei ist der maximal mögliche Messbereich zu beachten. Mindestens 180° sollten gegeben sein, um in jeder Situation optimal ausgestattet zu sein.

Ablesemöglichkeiten und Genauigkeit

Besonders genaue Ergebnisse erhalten Sie mit Winkelwasserwaagen mit Digitaldisplay, die die Messwerte ausweisen. Im Gegensatz zu einfachen Modellen mit Skala ist das Ablesen hier sehr präzise möglich. Eine Auflösung der Winkelmessfunktion bis 0,1° wird mit digitalen Winkelwasserwaagen möglich. Eine Messwertfixierung, macht es für Sie sogar möglich, unabhängig von der Position eine einfache Ablesung der Ergebnisse vorzunehmen. Entscheiden, ob Skala oder Display, sollten Sie nach der Prüfung Ihrer Ansprüche. Diese ergeben sich vorrangig aus der benötigten Messgenauigkeit und Auflösung der Messwertausgabe. Diese sind unbedingt beim Kauf zu beachten.

Schenkellänge

Um eine ausreichende Anlegefläche zu erhalten, muss die Schenkellänge der Winkelwasserwaage an Ihre Verwendung angepasst sein. Kurze Schenkel geben zwar auch Auskunft über die richtige Position, können aber auf langen Flächen vorhandene Verschiebungen nicht anzeigen. Je nach Bedarf sollten Sie daher unbedingt die Schenkellänge an die vorhandenen Bauelemente, die ausgerichtet werden sollen, anpassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.