Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Warnschutzhose

  Warnschutzhose  (22.130 Angebote unter 27.603.723 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „warnschutzhosen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Warnschutzhose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Warnschutzhose"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1476   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Warnschutzhose
^

Warnschutzhosen - gut sichtbar bekleidet

Warnschutzhosen gehören zur Warnschutzbekleidung und sollten überall dort getragen werden, wo es auf gute und zuverlässige Sichtbarkeit des Trägers ankommt. Egal, ob im Rettungsdienst, in Gefahrensituationen oder im Baubereich, die Warnschutzhose ist ein wichtiges Element der Arbeitsschutzbekleidung, um gesehen und wahrgenommen zu werden. Immer wenn ein Mitarbeiter sich außerhalb von Gehwegen und Absperrungen im Straßenverkehrsbereich aufhält, ist es unbedingt nötig, neben der Warnschutzjacke auch eine Warnschutzhose zu tragen. Hierbei geht es nicht nur um den Arbeitsschutz, sondern auch um die Grundsätze der StVO.

Die Warnschutzklassen

Die Warnschutzhose sollte, um allen Anforderungen gerecht zu werden, nach der EN 471 gestaltet sein. Hierbei wird in verschiedene Klassen unterteilt, die wiederrum den Einsatzbereich festlegen. Je größer die Fläche des verarbeiteten fluoreszierenden und reflektierenden Hintergrundmaterials ist, umso größer ist die Sicherheit, die die Warnschutzhose bietet. Die Warnschutzklasse 3 bietet die größten Flächen dieses Materials und sollte somit beim höchsten Gefährdungspotential eingesetzt werden.

Die Einsatzbereiche der Warnschutzhose

Damit die Warnschutzhose optimal zu den Anforderungen der jeweiligen Personengruppe passt und Sie weder einen zu hohen und kostenintensiven, noch einen zu niedrigen und somit unzureichenden Schutz auswählen, sollten Sie sich mit den einzelnen Einsatzbereichen vertraut machen. Oft kann der nötige Schutz nur durch Kombination aus Warnschutzhose und  Warnweste oder Warnjacke erreicht werden. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern nicht nur schützende, sondern auch funktionelle Kleidungsstücke in der PSA. Grundsätzlich gilt:
  • Warnschutzkleidung der Klasse 1 sind ausschließlich im privaten Bereich einzusetzen.
  • Bekleidung der Klasse 2 ist erforderlich, sobald Personen sich an Fahrzeugen und im Straßenverkehr aufhalten.
  • Warnschutzklasse 3 ist bei allen Rettungsdiensten und Pannendiensten, die an Unfallstellen oder im Straßenverkehr tätig sind, erforderlich. Auch bei Instandsetzungen auf Straßen ist diese Klasse der Warnschutzbekleidung zu tragen, um das Unfallrisiko zu minimieren.

Perfekte Passform der Warnschutzhose

Damit die Hose ordentlich sitzt und trotz des robusten Materials nicht als störend empfunden wird, sollten Sie auf die richtige Passform setzen. Die richtige Konfektionsgröße spielt eine wichtige Rolle, damit die Warnschutzhose die Bewegungsabläufe nicht einschränkt. Wer sich für eine Bundhose entscheidet, sollte darauf achten, dass Gürtelschlaufen angebracht sind. Warnschutzlatzhosen bieten einen noch besseren Sitz, da sie beim Bücken und Belasten nicht so leicht verrutschen. Einstellbare Bundweiten ermöglichen ein zusätzliches individuelles Anpassen an den Träger.

Tragekomfort und Funktionalität

Wichtig ist, dass die Warnschutzhose nicht nur den Ansprüchen an die Sicherheit und Sichtbarkeit gerecht wird, sondern auch den Anforderungen im Berufsalltag genügt. So werden im Baubereich Einschübe für Kniepolster bedeutend, was bei Rettungsmaßnahmen eher als unwesentlich vernachlässigt werden kann. Ausreichend Stauraum durch Taschen sollten Sie aber in keinem Fall vernachlässigen, um für Ausrüstungsgegenstände genügend Platz zu haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.