Thermo-Overall – schützt Sie beim Arbeiten im Kühlhaus
Neben der
Arbeitsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die
Schutzbekleidung. Dabei wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen
Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um
Schnitt-,
Kälte- oder
Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig und größtenteils vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, denn mit der korrekten Berufsbekleidung kann so mancher Unfall verhindert werden.
Wärmeisolierend und luftdurchlässig
Kälteschutzbekleidung sollten Sie tragen, wenn Sie sich beispielsweise an kühlen Orten wie Kühlhäusern oder bei Temperaturen von minus 5 Grad im Freien aufhalten. Für den optimalen Schutz gegen die Kälte sollten Sie entweder eine (Latz-)
Hose mit einem
Parka bzw.
Jacke tragen oder aber eine
Kälteschutzkombination bzw. Thermo-Overall. Denken Sie auch an die entsprechende
Kopf- und
Handbedeckung oder
Thermo-Unterwäsche. Generell sollte Kälteschutzkleidung nach EN 342 zertifiziert sein, was Ihnen Sicherheit in puncto Wärmeisolation und Luftdurchlässigkeit bietet. Häufig ist diese Kleidung mit Reflexstreifen ausgestattet.
Sie suchen noch mehr?
Mit Mercateo können Sie sich von Kopf bis Fuß ausstatten. Wir bieten Ihnen neben
Bekleidung nach Berufsgruppen auch
Schutz- oder
Outdoorbekleidung.