Fluchttürsicherung - freie Bahn in Notfällen
Fluchttürsicherungen sorgen dafür, das Personen ein Gebäude und Räumlichkeiten in Gefahrensituationen schnell verlassen können, die Tür aber im Regelbetrieb voll und versicherungstechnisch einwandfrei verriegelt ist. Notausgänge müssen zu jeder Zeit von innen leicht geöffnet werden können, fest verschlossen stellen Sie ein gefährliches Sicherheitsrisiko dar. Natürlich können Sie Tür und Tor nicht komplett ungesichert lassen, darum werden Fluchttürsicherungen angeboten, die dieses Problem beseitigen.
Offen und doch gesichert
Zu einer ordentlichen Fluchttürsicherung gehören Türwächter ebenso wie die nötige
Sicherheitskennzeichnung. Sicherheitshauben und Zutrittskontrollen, die verhindern, dass Fluchttüren von Unbefugten außerhalb des Notfalls geöffnet werden, sind für Ihr Gebäude unverzichtbar. Nur dadurch behalten Sie den perfekten Überblick und können sicher sein, dass alle sicherheitsrelevanten Vorkommnisse genausten überwacht und Einbrüche durch ungesicherte Notausgänge verhindert werden. Vor allem in Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr kann mit einer Fluchttürsicherung ein Missbrauch von Fluchtwegen verhindert werden, da ein Hindurchgehen nur nach dem Lösen und Betätigen der Absicherung möglich wird.
Sicher zur und durch die Tür
In Notsituationen entsteht schnell Panik. Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Beim
Brandschutz sollten Sie deshalb darauf achten, dass alle Elemente optimal angebracht und durch eine ausreichende und vor allem leicht verständliche Ausschilderung erläutert sind. Bei Bränden ist in erster Linie die Rauchgasentwicklung gefährlich. Sie nimmt die Sicht und kann zur Orientierungslosigkeit führen,
Fluchtwegkennzeichnungen sollten deshalb immer gut sichtbar die Fluchtwege kenntlich machen. Berücksichtigen Sie, dass Rauch nach oben steigt und dieses Sichtfeld zuerst getrübt wird, daher bringen Sie auch Sicherheitskennzeichnungen an Fluchttüren direkt an der Verriegelung an. Nutzen Sie grundsätzlich nur lichtspeichernde Kennzeichnungen, die bodennah angebracht werden.
Beschildern Sie die Fluchttüren so, dass auch ungeschulte Personen in Panik in der Lage sind, die Fluchttürsicherung zu entfernen. Wer den Umgang mit
Panikriegeln nicht gewohnt ist, der kann durch falsche Bedienung im Ernstfall wichtige Zeit verlieren.
Türgriffhinterlegungen, die die Richtung der Türöffnung vorgeben, helfen zusätzlich beim Öffnen der Tür.
Achtung - Fluchtweg
Damit die Fluchttür nicht unbeabsichtigt geöffnet wird, weisen Sicherheitskennzeichnungen auch auf das Vorhandensein einer solchen Installation hin. Fluchttürhauben schützen zusätzlich vor versehentlichem und unbefugtem Durchgang. Nur mit Vorsatz lassen sich bei komplett abgesicherten Fluchtwegen die Türen öffnen.
Fluchttürhauben einfach und doch effektiv
Fluchttürhauben sorgen für eine einfache und doch effektive Sicherung Ihrer Türen. Sie werden über dem Beschlag angebracht und gewährleisten, dass nur nach beabsichtigtem Abschlagen das Öffnen möglich wird. Die Hemmschwelle, eine solche Tür zu öffnen, ist deutlich höher als bei optisch ungesichert wirkenden Türen. Einfache und selbsterklärende Wirkungsweise sind der Schlüssel zu mehr Sicherheit. Solche Fluchttürhauben können immer wieder verwendet werden, lediglich die Befestigungslaschen müssen nach Gebrauch ersetzt werden. Die Hauben gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Dadurch können unterschiedliche Schließsysteme gleichermaßen bedient werden. Egal, ob Notausgang im Bürokomplex, Sporthallenrettungsweg, Fluchttür in der Diskothek oder in der Lagerhalle, die Fluchttürhaube bietet preiswerten Rundumschutz.