Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Türwächter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Weitere Informationen zum Thema Türwächter
^

Fluchttürsicherung - freie Bahn in Notfällen

Fluchttürsicherungen sorgen dafür, dass Personen Räume oder ein Gebäude in Gefahrensituationen schnell verlassen können, die Tür aber im Regelbetrieb voll und versicherungstechnisch einwandfrei verriegelt ist. Notausgänge müssen von innen zu jeder Zeit leicht geöffnet werden können, fest verschlossen stellen Sie ein gefährliches Sicherheitsrisiko dar. Natürlich können Sie Tür und Tor nicht komplett ungesichert lassen, darum werden Fluchttürsicherungen angeboten, die dieses Problem beseitigen.

Offen und doch gesichert

Zu einer ordentlichen Fluchttürsicherung gehören Türwächter ebenso wie die nötige Sicherheitskennzeichnung. Des Weiteren sind Sicherheitshauben und Zutrittskontrollen, die verhindern, dass Fluchttüren von Unbefugten außerhalb des Notfalls geöffnet werden, für Ihr Gebäude unverzichtbar. So behalten Sie den perfekten Überblick und können sicher sein, dass alle sicherheitsrelevanten Vorkommnisse genauestens überwacht und Einbrüche durch ungesicherte Notausgänge verhindert werden. Vor allem in Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr vermeidet man mit einer Fluchttürsicherung den Missbrauch von Fluchtwegen, da ein Hindurchgehen nur nach dem Lösen und Betätigen der Absicherung möglich wird.

Türwächter

Gemäß EN-Normen müssen sich Türen von Rettungswegen mit einem einzigen Griff leicht öffnen lassen. Die Verwendung eines Türwächters ist dabei die kostengünstigste Art, die Benutzung eines Notausgangs optisch und akustisch zu signalisieren und zugleich eine psychologische Hemmschwelle aufzubauen. Die kleinen grünen Kästen werden unter den Türdrücker geschraubt, wobei man je nach Tür die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen wie Einhand-, Panikstangen- oder Treibriegel-Türwächtern hat. Nach Öffnen der Tür ertönt ein Alarmsignal, das nur durch den entsprechenden Geräteschlüssel abzustellen ist.

Mit der richtigen Beschilderung sicher zur und durch die Tür

In Notsituationen entsteht schnell Panik. Sekunden entscheiden über Leben und Tod. Beim Brandschutz sollten Sie deshalb darauf achten, dass alle Elemente optimal angebracht und durch eine ausreichende und vor allem leicht verständliche Ausschilderung erläutert sind. Bei Bränden ist in erster Linie die Rauchgasentwicklung gefährlich. Sie nimmt die Sicht und kann zur Orientierungslosigkeit führen, Fluchtwegkennzeichnungen sollten deshalb immer gut sichtbar die Fluchtwege kenntlich machen. Berücksichtigen Sie, dass Rauch nach oben steigt und dieses Sichtfeld zuerst getrübt wird, daher bringen Sie auch Sicherheitskennzeichnungen an Fluchttüren direkt an der Verriegelung an. Nutzen Sie grundsätzlich nur lichtspeichernde Kennzeichnungen, die bodennah angebracht werden. Beschildern Sie die Fluchttüren so, dass auch ungeschulte Personen in Panik in der Lage sind, die Fluchttürsicherung zu entfernen. Wer den Umgang mit Panikriegeln nicht gewohnt ist, der kann durch falsche Bedienung im Ernstfall wichtige Zeit verlieren. Türgriffhinterlegungen, die die Richtung der Türöffnung vorgeben, helfen zusätzlich beim Öffnen der Tür.

Achtung - Fluchtweg

Damit die Fluchttür nicht unbeabsichtigt geöffnet wird, weisen Sicherheitskennzeichnungen auch auf das Vorhandensein einer solchen Installation hin. Fluchttürhauben schützen zusätzlich vor versehentlichem und unbefugtem Durchgang. Nur mit Vorsatz lassen sich bei komplett abgesicherten Fluchtwegen die Türen öffnen.

Fluchttürhauben: Einfach und doch effektiv

Fluchttürhauben sorgen für eine einfache und doch effektive Sicherung Ihrer Türen. Sie werden über dem Beschlag angebracht und gewährleisten, dass nur nach beabsichtigtem Abschlagen das Öffnen möglich wird. Die Hemmschwelle, eine solche Tür zu öffnen, ist deutlich höher als bei optisch ungesichert wirkenden Türen. Fluchttürhauben können immer wieder verwendet werden, allerdings müssen die Befestigungslaschen nach Gebrauch ersetzt werden. Da es die Hauben in unterschiedlichen Ausführungen gibt, können unterschiedliche Schließsysteme gleichermaßen bedient werden. Egal, ob Notausgang im Bürokomplex, Sporthallenrettungsweg, Fluchttür in der Diskothek oder in der Lagerhalle - Fluchttürhauben bieten preiswerten Rundumschutz.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.