Panikriegel - Fluchttürsicherung ohne Interessenkonflikt
Notausgänge und Fluchtwege dürfen nicht verschlossen werden. Dies ist wichtig, um in Gefahrensituationen Gebäude schnell und ohne Probleme verlassen zu können. Allerdings würde dies ohne Panikriegel bedeuten, dass auch Außentüren nicht abgeschlossen werden dürfen und für jeden begehbar sind. Es entsteht ein Interessenkonflikt zwischen Sicherheit der Rettungswege und dem Schutz des Eigentums. Hierbei helfen Panikriegel weiter.
Freier Durchgang mit Panikriegel
Ein Panikriegel sorgt dafür, dass die Tür, durch die der Fluchtweg führt, jederzeit begangen werden kann. Bei der Installation schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie können Ihre Tür verschließen, ohne dass der Notausgang unbrauchbar wird. Der Panikriegel ermöglicht es, jederzeit eine Öffnung der Tür von innen vorzunehmen, auch wenn ein
Türschloss Ihr Gebäude oder Ihre Räumlichkeiten von außen sichert. Bei der Betätigung des Panikriegels wird die Sperre aufgehoben, indem Schnapper und Falle gleichzeitig zurückgezogen werden. Um sich vor Missbrauch bei reinen Notausgängen zu schützen, sollten Sie zusätzlich einen
Türwächter installieren, der, sobald die Tür geöffnet wurde, eine Meldung abgibt und Sie informiert.
Eine Frage der Tür
Damit der passende Panikriegel zum Einsatz kommt, ist es wichtig, bei der Auswahl auf die baulichen Gegebenheiten zu achten. Werden ein- oder zweiflüglige Türen eingesetzt und ist im Notfall mit einem großen Menschenansturm zu rechnen oder eher mit weniger Andrang? Passend dazu kommen Panikstangen oder -riegel zum Einsatz. Wichtig ist auch, ob es sich um eine rechts- oder links schließende Tür handelt. Am günstigsten ist ein Einsatz des Panikriegels, der für beide Seiten verwendbar sind. Ob Rund- oder Vierkantstange verwendet werden, ist vor dem Kauf individuell zu prüfen und hängt vom eingesetzten Schloss ab.
Paniktreibriegel
Sie sollten unbedingt darauf achten, dass die Anbauhöhe so gewählt wird, dass der Panikriegel von jedem leicht zu bedienen ist. Er kann an ein- oder zweiflügligen Türen eingesetzt werden. Durch ein Herunterdrücken des Riegels wird das Schloss geöffnet und der Ausgang wird freigegeben. Kleinere Räumlichkeiten und Gebäude, in denen sich keine Menschenmassen aufhalten wie Lagerhallen, Büros oder kleine Geschäfte, sind mit dieser Variante gut beraten.
Panikstangen
Panikstangen werden vorrangig an einflügligen Türen installiert, können aber auch an zweiflügligen eingesetzt werden. Ihr Vorteil ist die große Angriffsfläche und die einfache Bedienbarkeit. Panikstangen sind immer dann vorteilhaft, wenn viele Menschen im Notfall durch den Fluchtweg nach draußen drängen. Die Stange reicht über das gesamte Türblatt und wird im Notfall komplett nach unten gedrückt, wodurch das Schloss entriegelt wird. Schulen, Veranstaltungszentren, Kaufhäuser, öffentliche Gebäude und ähnliche Einrichtungen sollten bevorzugt die Panikstange nutzen.
Eine Frage des Schlosses
Berücksichtigen Sie, dass ein passendes
Panikschloss verbaut wurde, damit ein Panikriegel zum Einsatz kommen kann. Dies bildet die
brandschutztechnische Grundlage.