| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51583411 |
ab € 205,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,59* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 5830 |
ab € 212,86* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51580211 |
ab € 180,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,24* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 2620 |
ab € 160,40* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51580311 |
ab € 202,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 61,16* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51580411 |
ab € 232,34* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51580611 |
ab € 166,13* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51580711 |
ab € 195,00* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51580811 |
ab € 227,08* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51583111 |
ab € 240,44* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51583211 |
ab € 269,15* pro Stück |
| |
|
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik 51583511 |
ab € 234,68* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Standregal | | | Das Standregal zum ordnungsgemäßen Verstauen von Gegenständen
Das Standregal ist ein ideales Regalsystem, um Gegenstände fachgerecht und vor allem platzsparend aufzubewahren. Wie es der Name schon vermuten lässt, ist diese Form des Regals ein am Boden stehendes Modell. Durch die Standfestigkeit können je nach Belastungsart die verschiedensten Gegenstände darin aufbewahrt werden.
Die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten eines Standregals
Standregale werden vielfältig eingesetzt. In großen Lagerhallen wird es oft verwendet, um Geräte oder Ware darin aufzubewahren. Achten Sie darauf, wofür das Standregal verwendet wird und wie hoch das zulässige Gewicht sein darf in Bezug auf Fach- und Feldlast. Wenn Sie ein Regal verwenden, beachten Sie auch die Angaben des Herstellers beispielsweise in Bezug auf Belastbarkeit der Regale. Die Fachlast bezieht sich dabei auf das Gewicht, mit dem ein Regalboden belastet werden darf, während die Feldlast die Summe der Fachlasten in dem jeweiligen Regalfeld bezeichnet.
Als Schwerlastregal oder Sichtlagerkastenregal
So genannte Schwerlastregale in Form eines Standregals dienen der Lagerung von sehr schweren Gegenständen bis zu mehreren Hundert Kilogramm. Erhältlich ist es in verschiedenen Größen und Ausführungen, so dass es bis unter die Decke reichen kann oder mehr in die Breite gezogen ist.
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit des Standregals ist die Aufbewahrung von Kleinteilen. Hierfür gibt es spezielle Ausführungen, die mit integrierten Sichtlagerkästen ausgestattet sind. In einem Sichtlagerkastenregal können kleine Werkzeuge, Schrauben, Nägel und Dübel aufbewahrt werden. Dadurch ist es perfekt für den Einsatz in Werkstätten, Ersatzteillagern oder auch in Verkaufsräumen als Verkaufsregal, in dem die zu verkaufende Ware angeboten werden kann.
Als Büroregal
Doch nicht nur in Lagerhallen kommen Standregale zum Einsatz. Auch in Büros und Geschäftsräumen werden diese Regale genutzt. Diese Ausführungen unterscheiden sich aber von den Lagerregalen. Denn dabei geht es nicht um die hohe Belastbarkeit des Büroregals, sondern viel mehr um das Design. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile eine große Bandbreite an Designerstücken, die in Verbindung mit den restlichen Büroeinrichtungsgegenständen ein großes Ganzes bilden.
Die verschiedenen Materialien des Standregals
Je nach der Verwendungsart besteht ein Standregal aus den unterschiedlichsten Materialien. Schwerlastregale werden, um das hohe Gewicht am besten verteilen und aushalten zu können, meist aus robustem Metall gefertigt. Da man bei diesen Regalen auch Maschinen zum Beladen verwendet und Gegenstände mit scharfen Kanten darin verstaut werden, muss das Material besonders robust und kratzfest sein.
Ein Standregal, in dem meist nur kleinere Sachen gelagert werden, kann aus Kunststoff gefertigt sein. Zur Unterteilung verschiedener Lagerbereiche oder Lagergegenstände können Sie unterschiedlich farbige Regale nutzen.
Das Standregal für das Büro besteht meist aus einem edleren Material wie zum Beispiel Holz. Da es bei diesem Regal in erster Linie um die Optik geht, kann ohne Bedenken auf ein solches Material zurückgegriffen werden. Meist werden diese Regale schwarz oder weiß lackiert. Oft sind auch noch die typischen Holzmaserungen zu sehen, die mit einem Schutzlack überzogen sind. Eine weitere sehr beliebte Ausführung ist das antike Design, bei dem das Möbelstück zwar neu gefertigt ist, vom Design her aber an ein sehr wertvolles antikes Stück erinnert.
|
|