Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Standaschenbecher

  Standaschenbecher  (645 Angebote unter 30.804.591 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Standaschenbecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Standaschenbecher"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   43   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Standaschenbecher
^

Standascher sorgen für Ordnung und Sauberkeit

Standascher sorgen dafür, dass weder Zigarettenstummel noch Asche herumliegen. Schaffen Sie die Voraussetzung für ein sauberes Firmengelände, saubere Eingangsbereiche, ordentliche Parks und Einkaufspassagen sowie gepflegte Parkplätze, indem Sie Standascher aufstellen. Selbst der Platz am Pool oder Strand wirkt gepflegt und sauber und lädt zum Verweilen ein.

Vielfalt im Sortiment

Das Sortiment an Standaschern ist groß. Beachten Sie bei der Auswahl des Standaschers das Material. Der zukünftige Standort Ihres Aschers stellt gewisse Ansprüche an das Material, beispielsweise rostfrei und wetterbeständig. Design, Form und Farbe stellen ein zusätzliches Auswahlkriterium dar.

Standascher für den Außenbereich

Material und Gewicht spielen eine wichtige Rolle. Ist der Standascher zu leicht, kann er im Außenbereich bei einer Windböe leicht umkippen. Bei der Konstruktion sollte, soweit der Ascher nicht verankert werden soll, auf eine große Standfläche Wert gelegt werden. Metalle bilden einen robusten Korpus. Farblich beschichtete Materialien bringen einen zusätzlichen Witterungsschutz und schützen auch vor Korrosion. Der Auffangbehälter für Zigarettenstummel sollte im Inneren des Aschers positioniert sein, um Verwehungen vorzubeugen und den gewünschten Effekt der Ordnung und Sauberkeit zu erhalten. Ein Ascherdach verhindert das Eindringen von Wasser und ermöglicht eine einfache Entleerung.

Standascher für den Innenbereich

Im Innenbereich kann auch auf Kunststoff zurückgegriffen werden, wodurch der Ascher leichter wird. Leichtes Umstellen für Reinigungsarbeiten ist ein wichtiges Kriterium. Jedoch spielt Design meist eine größere Rolle als das Gewicht. Empfindliche Materialien wie Messing können verwendet werden, da die Standascher nicht der Witterung ausgesetzt sind.

Freistehend oder verankert

Ein fest verankerter Ascher kann entweder an einem Pfosten, an Wänden oder am Boden befestigt werden. Er kippt nicht und ist gegen Diebstahl gesichert.

Ein freistehender Standascher birgt immer ein bestimmtes Kipprisiko, welches durch eine große Standfläche und ein entsprechendes Eigengewicht gemindert wird. Freistehende Ascher besitzen den Vorteil, dass sie bei Bedarf problemlos umgestellt werden können. Sie sind individuell einsetzbar.

Verschiedene Designs

Farbe, Form und Material sind Geschmacksache. Ausgefallen oder dezent - Sie haben die Wahl. Ob rund, halbrund wie ein Kugelaschenbecher oder eckig, farbig oder in gebürsteter Metalloptik, kaum ein Wunsch bleibt offen. Integrieren Sie den Standascher in seine Umgebung.

Sieb oder Eimereinsatz

Wählen Sie einen Standascher ohne Eimereinsatz, sollte ein Sieb integriert sein. Häufig wird als Löschmittel Quarzsilbersand in den Auffangbehälter getan, um die Qualmbildung zu vermindern und den Zigarettenrest einfach und schnell auszudrücken zu können. Mit einem Sieb heben Sie später die Stummel einfach ab, die Entsorgung wird erleichtert und das eingesetzte Löschmaterial bleibt erhalten.

Ein Eimereinsatz hat ein weitaus höheres Auffangvolumen. Die Zigarettenstummel fallen durch eine rohrartige Konstruktion in einen Sammelbehälter. Der Eimer kann mühelos entnommen und ausgelehrt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Behälter eindringen kann, sonst wird die Entleerung des Aschers zur Qual. Die Ausleerklappe sollte abschließbar sein, um groben Unfug von zu unterbinden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.