Übersicht | „Schweisserschutzhelm“Überbegriffe Zubehör |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Der richtige Schutz für ProfisFür Ihre SicherheitSchweißerschutzhelme gehören zur persönlichen Schutzausrüstung. Besonders beim Schweißen ist das Augenlicht gefährdet, dabei ist es unbedeutend, ob Sie nur kurz helfen oder selbst Schweißen. Gefährliche Ultraviolett- oder Infrarotstrahlen verursachen schmerzhafte Entzündungen in den Augen. Eine mögliche Folge kann die Eintrübung der Augenlinse sein, auch bekannt als "Grauer Star". Auch schwere Verbrennungen infolge der Strahlung können auftreten. Ausreichender Schutz ist beim Schweißen unerlässlich! Ein neues Zeitalter hat begonnenSchweißschutzschilde werden heutzutage nur noch selten genutzt. Sie sind auf Grund ihrer Bauform, ihres hohen Gewichts und ihrer Unhandlichkeit durch Schweißerhelme verdrängt worden. Die Vorteile eines guten Schweißerhelmes liegen auf der Hand: - Hoher Tragekomfort und Sicherheit
Schweißerschutzhelme bieten ein Höchstmaß an Tragekomfort. Durch ein geringes Gewicht und das individuell einstellbare Kopfband sind sie auch für extreme Bedingungen bestens geeignet. Gegen seitlich eintretende UV- und IR-Strahlung sind Sie optimal geschützt aufgrund der speziell entwickelten Helmschale, welche beinahe den ganzen Kopf umschließt. - Freies Arbeiten
Im Gegensatz zu Schweißschirmen haben Sie bei der Nutzung von Schweißerschutzhelmen beide Hände frei, was Ihnen mehr Spielraum lässt und z.B. das Schweißen unter extremen Bedingungen deutlich erleichtert. - Bessere Ergebnisse durch bessere Sicht
Die Schweißerschutzhelme der heutigen Generation sind mit Blendschutzkassetten ausgestattet. Sie verfügen über optische Sensoren, die den Lichtbogen erkennen. Sichtverhältnisse werden deutlich verbessert und Verblitzen der Augen wird vermieden. - Bruchsicherheit
Die Blendschutzkassetten sind wesentlich bruch- und schlagsicherer als die Schweißerschutzgläser. Das garantiert eine längere Lebensdauer und ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit für Ihr Unternehmen.
Aufbau eines Schweißerhelmes- Die Helmschale bildet die äußere Hülle des Schweißerschutzhelmes und ist meist aus hochwertigen Kunstoffen gefertigt. Durch sie sind Sie gegen Hitze, Schweißspritzer und Funkenflug geschützt.
- Der Stirnbandmechanismus ist mit einen verstellbaren Gelenk ausgestattet, um eine stufenlose Auf- und Abbewegung zu ermöglichen.
- Das Stirnschweißband wird um den Stirnbandmechanismus gelegt. Es verhindert einerseits das Verrutschen des Helmes und schützt andererseits Ihre Augen vor Körperschweiß.
- Die Blendschutzfilter oder -kassetten gibt es in verschiedenen Varianten. Die Blendschutzkassetten schützen unsere Augen vor den gefährlichen Infrarot- und Ultravioletten-Strahlen, indem sie sich innerhalb von Sekundenbruchteilen verdunkeln oder erhellen. Um dies zu ermöglichen, ist eine permanente Stromversorgung notwendig, die wahlweise über eine herkömmliche Batterie oder mittels Solarzellen erfolgen kann. Bei einer batteriebetriebenen Blendschutzkassette ist es vorteilhaft, eine Batteriestandsanzeige zu besitzen, damit der aktuelle Status der Batterie stets angezeigt wird. Blendschutzkassetten existieren in unterschiedlichen Schutzstufen, also passen Sie Ihre Blendschutzfilter Ihren Bedürfnisse an.
Dinge die Sie beim Kauf unbedingt berücksichtigen solltenVor dem Kauf informieren sie sich bitte über folgende Dinge. - Wo wollen Sie Schweißen? Schweißen Sie in gut belüfteten Räumen oder eher in geschlossenen Räumlichkeiten wie Silos oder Containern? Einige Hersteller von Schweißerschutzhelmen bieten bereits spezielle Belüftungssysteme an. Hierbei wird der Kohlendioxidanteil der Atemluft stark dezimiert und gleichzeitig Frischluft zugeführt.
- Achten Sie auf geringe Schaltzeiten! Die Schaltzeit gibt die Zeit an, in der die Blendschutzkassette den Wechsel von hell auf dunkel vollführt. Um optimalen Schutz zu gewährleisten, sollte sie so gering wie möglich sein. Einige Hersteller guter Schweißerschutzhelme liegen zum Beispiel bei einer Schaltzeit von 0,1 Millisekunden. Diese Angaben beziehen sich meist auf normale Raumtemperaturen und können in einem kälteren Arbeitsumfeld etwas abweichen.
- Gute Schweißerschutzhelme verfügen über ein spezielles Hitzeschild, das die beim Schweißen entstehende Wärme reflektiert und somit für eine angenehme Temperatur im Helminneren sorgt.
- Erwerben Sie einen Schweißerschutzhelm mit solarbetriebenen Blendschutzkassetten. Der Einsatz von Solarzellen gegenüber Batteriebetrieb ist wirtschaftlicher. Ein Wechseln der Batterien wird überflüssig, und ihre Mitarbeiter können ohne Zeitverlust weiterarbeiten.
- Modusschalter: Um das Einsatzgebiet zu erweitern und den Arbeitskomfort zu verbessern, sollte Ihr Schweißerschutzhelm einen Modusschalter aufweisen. Dieser Schalter ist in den Schweißschutzkassetten angebracht und ermöglicht Ihnen zwischen verschiedenen Modi zu wählen. Wahlmöglichkeiten sind z.B. ein Modus für Schleifarbeiten oder zwischen Elektrode, MIG oder MAG.
Weitere Links zum Thema SchweißenIn unserer Kategorie Schweiß- und Löttechnik finden Sie neben der richtigen Schutzbekleidung wie Schweißerhose und Schweißerjacke auch komplette Schweißgeräte und Schweißzubehör wie Wolframelektrode, Elektrodenhalter und Schweißkabel.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|