Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Schuhe / Stiefel  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Schuhe / Stiefel“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Schuhe / Stiefel
^

Zeigt her eure Füße, zeigt eure Schuh...

Jeder braucht sie, jeder trägt sie – die Rede ist von Schuhen. Sie schützen unsere Füße nicht nur vor vielen Gefahren wie Kälte oder Dreck; sie sind auch vielen Modetrends unterworfen. Ob Arbeits-, Haus- oder Trekkingschuhe, Clogs, Slipper oder Sandalen – die Varianten sind vielfältig. Während man Schuhe im Allgemeinen als Fußbekleidung bezeichnet, spricht man von Stiefeln, wenn diese mindestens über die Knöchel reichen. In Mode gekommen sind so genannte Clogs. Diese bunten, pantoffelartigen Schuhe haben einen offenen Fersenbereich und bestehen zum Teil ganz aus Kunststoff. ESD-Clogs (elektrostatische Entladung) werden häufig in Laboren und Küchen getragen.  Sandalen sind eine der ältesten Schuhformen und bietet den Füßen viel Luft, was vor allem im Sommer sehr beliebt ist.

Vielfältige Einsatzgebiete von Arbeits- und Sicherheitsschuhen

Um Fußverletzungen bei der Arbeit zu vermeiden, ist das Tragen von Sicherheitsschuhen für die persönliche Sicherheit unabdingbar. Verschiedene Arten von Gefahrenquellen sind zu berücksichtigen sind, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Sie werden im medizinischen Bereich genauso vorgeschrieben wie im Bau- und metallverarbeitenden Gewerbe oder der chemischen Industrie. Da das Einsatzgebiet für Sicherheitsschuhe und die vor Ort herrschenden Bedingungen ausschlaggebend beim Kauf sind, sollten Sie das genaue Einsatzgebiet Ihrer Mitarbeiter kennen, um die Sicherheitsschuhe optimal an die Bedürfnisse anpassen zu können.

Normen und Schutzklassen von Sicherheitsschuhen

Sicherheitsschuhe unterliegen einer strengen internationalen (DIN EN ISO 20345) sowie deutschen Norm (DIN EN 345). Dadurch sind Arbeitsschutzschuhe in verschiedene Schutzklassen unterteilt; sie reichen von S1 bis S3 bei den Sicherheitsschuhen und bei den Gummistiefel von S4 bis S5.

Schuhe dürfen nicht drücken

Um spätere Druckstellen zu vermeiden, sollten Sie beim Kauf einige Dinge beachten. Füße unterscheiden sich nicht nur in der Länge, sondern auch in Form und Breite voneinander. Nur 55 Prozent der Träger von z. B. Sicherheitsschuhen haben einen normal breiten Fuß. Die restlichen 45 Prozent benötigen Schuhe, die für ihre Füße und Fußform angepasst sind. Auch andere Faktoren können nach einiger Zeit Beschwerden verursachen, dies ist meistens auf eine unzureichende Dämpfung des Schuhwerks zurückzuführen, denn 90 Prozent unseres Körpergewichtes liegt auf unserer Ferse. Daher ist beim Kauf der Schuhe ein besonderes Augenmerk auf die Dämpfung zu richten.

Allgemeine Hinweise und Pflege

Da wir uns unser ganzes Leben auf unseren Füßen bewegen, sollte Sie auch beim Kauf von Schuhen darauf achten, dass die Schuhe leicht und bequem sind, vor allem, wenn es sich um Arbeits- und Sicherheitsschuhe handelt. Es ist irrelevant, ob Sie dabei eine Stahlsohle oder Kunststoffsohle wählen, beide erfüllen den gleichen Zweck. Schuhe sollten atmungsaktiv und robust gebaut sein, um unangenehme Gerüche und die Bakterienbildung zu vermeiden. Gleichsam haben robuste Schuhe eine längere Lebensdauer.
Jeder Schuh sollte regelmäßig gepflegt werden. Schuhpflege hält die Schuhe geschmeidig, schützt vor Rissen im Material und verlängert damit die Lebensdauer. Stetiges Imprägnieren schützt zusätzlich vor Nässe. Verwenden Sie Lederfett für grobe Leder, Sprays für Textilien und Wildlederarten und Schuhcreme für weiche Ledersorten.

Sie suchen noch mehr?

Mercateo bietet Ihnen nicht nur Schuhe und Stiefel geordnet nach Berufsgruppen wie z. B. Dachdecker- und OP-Schuhe sowie Feuerwehr- oder Forststiefel, auch die passenden Berufsbekleidung finden Sie auf unserer Plattform und nützliches Zubehör wie Einlegesohlen oder Schuhanzieher ebenfalls.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG