Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Socken  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Socken“
Überbegriffe
Freizeitsocken
Bequem und bestens geeig­net für vielerlei Freizeitakti­vitäten.
Arbeitssocken
Neben sicherem Halt in Ar­beitsschuhen bieten diese Socken spezielle Eigen­schaften wie Hitzeschutz oder ESD-Sicherheit.
Sportsocken
Zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus und sind hautfreundlich.
Kurzsocken
Auchuch Sneakersocken ge­nannt, sind nur knöchellang und werden vor allem wäh­rend des Sommers getra­gen.
Kniestrümpfe
Strümpfe in unterschied­lichen Ausführungen, die bis unter das Knie gehen.
Wintersocken
Diese Wollsocken, Norwe­ger- oder auch Thermoso­cken genannt, wärmen die Füße in der kalten Jahres­zeit.
Gesundheitssocken
Zum Schutz der Füße ver­zichten diese Socken auf einschnürende Strumpf­gummi und verwenden spezielle Innennähte.
Baumwollsocken
Diese vielseitig verwendba­ren Socken sind aufgrund des hohen Baumwollanteils sehr beliebt.
Bambussocken
Bambus absorbiert erheb­lich mehr Feuchtigkeit als Baumwolle. Das sorgt für ein komfortables Tragege­fühl.
Filzsocken
Mit Filzsocken gibt es, vor allem im Winter, keine kal­ten Füße mehr.
Zehensocken
Die separaten Zehen dieser Socken halten die Haut tro­cken und sorgen für ein bes­seres Wahrnehmungsgefühl des Fußes.
Antirutschsocken
Die spezielle Beschichtung auf der Unterseite macht diese Socken rutschfest auf allen Untergründen. Ideal an Stelle von Hausschuhen.
Einwegsocken
Socken für den einmaligen Gebrauch, z. B. für Leih­schuhe.
Weitere Strumpfwaren
Strumpfhose
Strumpfhosen gibt es in ver­schiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Funk­tionen.
Stützstrümpfe
Meist in Knielänge gehal­tene, modische Strümpfe mit kräftiger Stützwirkung, die Venenerkrankungen vorbeugen.
Stützstrumpfhose
Modische Strumpfhosen mit kräftiger Stützwirkung, die bei Venenproblemen die Beine entlasten.
Medizinische Strümpfe
Thrombosestrümpfe
Medizinische Strümpfe zur Verhinderung von Thrombo­sen und Embolien bei Pa­tienten mit eingeschränkter Mobilität.
Kompressionsstrümpfe
Werden vom Arzt verordnet und dienen der gezielten Behandlung von Venener­krankungen.
Kompressionsstrumpf­hose
Dient einer gezielten Be­handlung von Venener­krankungen und sollte möglichst genau an die Trägerin angepasst sein.
OP-Socken
Meistens als Einwegsocken erhältlich, sind sie speziell für die Arbeit in sterilen Be­reichen bzw. in Reinräumen geeignet.
Weitere Informationen zum Thema Socken
^

Socken – Bequem müssen sie sein

Sie dürfen in keinem Kleiderschrank fehlen, die Rede ist von Socken. Dieses wichtige Bekleidungsstück für Füße nennt man auch Strümpfe. Der Unterschied besteht dabei meist in der Länge. Während Socken häufig knöchellang sind, reichen Strümpfe meist bis zu den Waden. Allerdings werden beide Begriffe oft auch als Synonym verwendet.

Weshalb trägt man Socken?

Socken schützen und wärmen nicht nur die Füße, besonders Frauen wissen dies zu schätzen und tragen sie deshalb auch während der Nacht. Sie geben auch den richtigen Halt in Stiefeln, Schuhen oder Clogs und saugen den Schweiß auf. Neben diesen hygienischen Gründen verhindern sie ebenfalls, dass man sich – vor allem bei neuen Schuhen – Blasen läuft oder sich die Haut an der Ferse aufscheuert. Immer Sommer verzichten gern viele auf Socken, was dann häufig wegen der erhöhten Reibung und der Schweißbildung zu einer Blase am Fuß führt. Dann empfiehlt es sich, Pflaster (z. B. Blasenpflaster) zu verwenden.

Socken sollten zur Kleidung passen

Kleidung in Form von Jacken, Hosen oder Schuhen sollten genau wie Strümpfe zueinander passen. Trägt man beispielsweise einen schicken Anzug, sind weiße Strümpfe, die z. B. beim Sitzen hervorblitzen könnten, tabu und eher dunkle Socken angemessen. Tragen Sie wiederum weiße Kleidung z. B. einen Kittel, sollten Sie auch auf weiße Strümpfe zurückgreifen.

Socken sind vielfältig

Socken gibt es in diversen Formen, Farben und Materialien. Während Arbeitssocken guten Halt beispielsweise in Sicherheitsschuhen bieten, strapazierfähig sind und für trockene und warme Füße sorgen, trägt man Kurzsocken – auch als Sneaker-Socken bekannt – in Sneakerschuhen. Vor allem bei Frauen ist diese Form des Fußschutzes im Sommer sehr beliebt.
Einziehsocken bzw. Stiefelsocken trägt man meist im Winter oder häufig in Gummistiefeln. Durch eine Cordstulpe oder unterschiedlichen Materialien wie Faser- oder Webpelz sowie Vollplüsch bleiben die Füße auch an kalten Tagen wunderbar warm und man hat einen sicheren Halt.
Warme Füße bekommt man auch mit Wintersocken oder Thermosocken z. B. im Norwegerstil, die wadenhohen Strümpfe sind weich, somit angenehm zu tragen und meist ohne Bündchen. Übrigens, vor allem Diabetiker sollten darauf achten, Strümpfe ohne drückendes Bündchen zu tragen.
Strapazierfähig und hautfreundlich sind Sportsocken bzw. Funktionssocken, die wesentlich dünner als Wintersocken sind. Der Schweiß wird nach außen geleitet, so bleiben Ihre Füße auch bei sportlicher Betätigung trocken.
Zehensocken sind vergleichbar mit einem Fünffingerhandschuh, nur als Strumpf. Dabei wird jede Zehe von einem Strumpf umschlossen. Diese Strumpfform ist bei Groß und Klein beliebt.

Synthetisch oder Naturfasern?

Strümpfe bestehen häufig entweder aus Naturfasern wie Schur- oder Baumwolle oder aus Mischgewebe mit einem Chemiefaseranteil z. B. in Form von Polyamid oder Polypropylen. Allerdings enthalten beispielsweise Baumwollstrümpfe auch einen geringen Teil an Elasthan, um nicht so schnell auszuleiern. Während Strümpfe aus Mischgewebe günstiger sind, bieten Naturfaserstrümpfe eine längere Haltbarkeit und einen besseren Tragekomfort. Einige wissen die wärmende Wirkung von Strümpfen aus Naturfasern zu schätzen, da sie bei synthetischen Strümpfen einfach keine warmen Füße bekommen.
Übrigens, wer zu Schweißfüßen neigt, sollte zur Vorbeugung luftdurchlässige und aus Naturfasern bestehende Socken verwenden und – wenn möglich – barfuß laufen oder leichtes Schuhwerk wie Sandalen oder Pantoletten tragen. Daneben ist das tägliche Waschen der Füße am morgen sowie am Abend ratsam. 
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.