Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Stiefel  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Stiefel finden Sie am Ende der Seite
„Stiefel“
Überbegriffe
Zubehör
Weitere Informationen

Schutz für Ihre Füße

Unter dem Begriff Stiefel versteht man eine Grundform des Schuhs und somit eine Art Fußbekleidung. Die Besonderheit des Stiefels ist der Schaft (Oberteil des Schuhs), der bis über den Knöchel reicht. Schon die Ureinwohner Südamerikas verfügten über eine Art Stiefel. Sie gossen Kautschuksaft über ihre Waden und Füße und ließen diesen trocknen. Anschließend konnte die Hülle wie ein Stiefel ausgezogen werden.

Welcher ist der Richtige?

Sie suchen den richtigen Stiefel für Ihre spezielle Arbeitssituation und können sich nicht entscheiden, wie dieser beschaffen sein soll? Das Material spielt dabei die größte Rolle, aber auch andere Merkmale wie Rutschfestigkeit der Sohle und Höhe des Schaftes sind wichtig.

Das Material muss stimmen

Der Gummistiefel ist ein waden- bis kniehoher Stiefel mit relativ hohem Schaft und ist der Klassiker unter den Arbeitsschuhen. Er zeichnet sich besonders durch seine Wasserdichte und leichte Reinigung aus. Daher wird er vor allem in der Forstwirtschaft, im Baugewerbe, bei Kanalisationsarbeiten und in der Fischerei eingesetzt.

Der Nitrilstiefel ist beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren und zeigt im Übrigen gummiähnliche Eigenschaften. Das Material zeichnet sich besonders durch die fehlende Allergiegefahr aus, weshalb es auch für Schutzhandschuhe verwendet wird.

Der PU-Stiefel (PU: Polyurethan) ist resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren. Das Material ist sehr flexibel und geschmeidig sowie wesentlich leichter als Gummi. In aufgeschäumter Form ist Polyurethan auch als Bauschaum bekannt. Der PU-Stiefel wird vorrangig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Gummistiefel mit Zehenschutzkappe und Stahlsohle

Gummistiefel gibt es bei Mercateo in vielfältigen Ausführungen und Farben - ganz nach Ihrem Bedarf. So bieten wir z.B. Stiefel mit Stahlsohle oder Zehenschutzkappe. Je nach Ihrer individuellen Arbeitssituation muss der Gummistiefel bestimmte Merkmale aufweisen, denn er gehört zum Teil zur Klasse der Sicherheitsschuhe. Diese wiederum unterliegen einer strengen internationalen (DIN EN ISO 20345) sowie deutschen Norm (DIN EN 345). Dadurch sind Arbeitsschutzschuhe in verschiedene Schutzklassen unterteilt; sie reichen von S1 bis S3 bei den Sicherheitsschuhen (darunter fallen auch Sicherheitsstiefel) und bei Stiefel, die ausschließlich aus Kunststoff oder Gummi bestehen (Gummistiefel) von S4 bis S5.

  • Gummistiefel S4: Diese Sicherheitsklasse bezieht sich auf Stiefel, welche ausschließlich aus Gummi- oder Kunststoff bestehen. Sie sind vollständig geformt, vulkanisiert sowie hundertprozentig wasserdicht und verfügen über eine Zehenschutzkappe.
  • Gummistiefel S5: Ebenfalls Gummi- und Kunststoffstiefel, die aber im Gegensatz zu S4 noch über eine Stahlsohle verfügen, um die Gefahr durch Eintreten spitzer oder scharfer Gegenstände zu minimieren.

Sie suchen noch mehr?

Mercateo bietet Ihnen nicht nur Schuhe und Stiefel geordnet nach Berufsgruppen wie z. B. Dachdeckerschuhe und OP-Schuhe sowie Feuerwehr- oder Forststiefel, auch die passenden Berufsbekleidung finden Sie auf unserer Plattform und nützliches Zubehör wie Einlegesohlen oder Schuhanzieher ebenfalls.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG