Die passenden Sanitätsschuhe wirken gegen jeden Schmerz
Mit passenden Sanitätsschuhen kann man fast jedem Schmerz Abhilfe schaffen, egal ob es sich um Druckempfindlichkeit nach Verletzungen oder um Entzündungen, Hühneraugen, Überbein oder Hammerzehen handelt. Von Vorteil sind Sanitätsschuhe auch dann, wenn ein Fuß geschwollen oder mit einem dicken Verband oder Gips umgeben ist und in keinen normalen
Schuh passt. Teilweise sind auch Druckentlastungen im Vorderfußbereich oder an der Ferse erforderlich, so dass hier zum Teil auf ein Stück der Sohle verzichtet wird.
Mit Sanitätsschuhen Fußverformungen ausgleichen
Fußverformungen wie Sichelfüße, Senk- oder Spreizfüße müssen gerade bei Kindern möglichst früh ausgeglichen werden, um nachhaltigen negativen Auswirkungen auf den Haltungsapparat vorzubeugen. Zudem bedürfen auch Fußverformungen infolge eines Unfalls oder Krankheit eines Ausgleichs, damit man bestmöglich gehen kann.
Die richtigen Schuhe für empfindliche Füße
Diabetiker haben sehr empfindliche Füße und achten daher sehr darauf, dass die Füße genügend Platz haben und in der Verwendung nicht zu Blasen führen. Sie sollten daher auf speziell für sie gefertigte
Diabetesschuhe zurückgreifen. Doch nicht nur die Füße profitieren von Sanitätsschuhen – auch das ganze Körpergefühl verbessert sich enorm. Eine gebogene Sohle verlangt ein Balancieren beim Gehen und regt damit Blutzirkulation und Atmung an und verbessert die Körperhaltung. Wer einen Gehverband am Fuß trägt und ihn daher lediglich vor dem Beschmutzen schützen möchte, kann übergangsweise auf einen
Verbandschuh ausweichen.
Allgemeine Überlegungen zur Auswahl
Der Schuh muss passen. Daher gilt es erst einmal, eine Auswahl nach der Schuhgröße vorzunehmen, damit die Länge des Fußbettes stimmt. Für dicke Verbände sollte der Schuh breiter und länger sein. Um Druckstellen zu vermeiden, ist eine nahtlose Verarbeitung sowie ein weiches bzw. auch dehnbares Obermaterial von Vorteil. Sie können zwischen Herrenschuhen, Damenschuhen und Unisexmodellen wählen. Die Farbe ist in der Regel Geschmackssache, sollte aber nicht allzu auffällig im Gegensatz zur Kleidung gewählt werden.
Besonders zu berücksichtigende Punkte
Das Verschließen des Schuhs sollte über einen Klettverschluss möglich sein. Klettverschlüsse sind einfacher zu öffnen als Schnürbänder und erlauben die Breite des Schuhs zu regulieren: der Schuh passt sich so einem abschwellenden Fuß langsam an. Beachten Sie auch, dass die Sohle zur Verwendung im Außenbereich geeignet und entsprechend griffig ist. Sind die Schuhe punktuell offen, macht sich eine zusätzliche Abdeckung gegen Kälte, Regen oder Schmutz bezahlt.
Die Pflege der Sanitätsschuhe
Schuhe kommen mit dem Boden in Kontakt und werden daher verschmutzt. Sanitätsschuhe, die im Innenbereich verwendet werden - wie etwa zur Wärmetherapie - können teilweise in der Waschmaschine gewaschen werden. Materialien, die im Außenbereich verwendet werden, wie etwa besonders weiches Leder, sollte man gegen Wasser und Schmutz vor Gebrauch imprägnieren.