Der Schrumpfschlauch schützt, verbindet und verpackt
Der Schrumpfschlauch ist eine geniale Entwicklung mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, die vor allem im Rahmen der
Elektroinstallation vonnöten ist. Durch seine Eigenschaft, sich bei Erwärmung zusammenzuziehen, passt sich der Schrumpfschlauch seinem Inhalt an, festigt und schützt ihn.
Der Schrumpfschlauch und seine Eigenschaften
Die wichtigste Eigenschaft des Schrumpfschlauchs besteht darin, dass er sich unter Wärmeeinwirkung zusammenzieht und damit seinen Inhalt fest umschließt. Er festigt damit Verbindungen und schützt sie gleichzeitig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Der Schrumpfschlauch festigt und isoliert, verhindert das Eindringen von Schmutz und Schimmelbildung. Gleichzeitig ist Schrumpfschlauch beständig gegen Chemikalien, hat eine hohe Reißdehnung und Durchschlagsfestigkeit.
Der Schrumpfschlauch für vielfältige Anwendungen
Einer der Hauptanwendungsbereiche für den Schrumpfschlauch sind elektrische Installationen, bei dem er als
Kabelzubehör unverzichtbar ist. Kabelverbindungen umschließt der Schlauch fest und sicher. Insbesondere bei elektrischen Installationen, die starken mechanischen Kräften und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, trägt der Schrumpfschlauch zur Sicherung in mehrfacher Hinsicht bei und arbeitet als
Kabelschutzschlauch. Er eignet sich daher besonders für Kabelverbindungen im Außenbereich, in Fahrzeugen, Booten oder beim Camping. Darüber hinaus findet der Schrumpfschlauch Anwendung zum Korrosionsschutz mechanischer Verbindungen und als Verpackungsmaterial. Im Schrumpfschlauch wird unter anderem Stückgut sicher verpackt. Als Lebensmittelverpackung schützt der Schrumpfschlauch vor dem Eindringen von Bakterien, Luft und Feuchtigkeit.
Der Schrumpfschlauch und sein Variantenreichtum
So vielfältig wie die Anwendungsmöglichkeiten sind auch die Varianten des Schrumpfschlauchs. Abhängig vom Anwendungsbereich wird der Schrumpfschlauch aus Polyolefinen, Polyvinylidenfluorid, speziellen Flourelastomeren, PVC oder Polytetrafluorethylen, speziell PTFE, hergestellt. Der Schrumpfschlauch ist in zahlreichen Größen erhältlich. Die Standard-Durchmesser reichen von 1,2 bis zu 19 Millimetern. Darüber hinaus sind weitere Spezialmaße möglich. Je nach Einsatz des Schrumpfschlauches ist er dünn-, mittel- oder dickwandig. Der Schrumpfschlauch kann durchsichtig sein oder in beliebigen Farben hergestellt werden. Soll der Schrumpfschlauch feste Verbindungen gewährleisten, so kann er mit einem zusätzlichen Innenkleber versehen sein. Ein wichtiger Aspekt ist auch das Schrumpfverhältnis. Gängige Verhältnisse variieren zwischen 2:1 und 6:1.