Der Schlauchverbinder verbindet zwei und mehr Schläuche
Der Schlauchverbinder koppelt zwei oder mehrere
Schläuche aneinander. Er dichtet zuverlässig ab und ist in lösbarer oder nicht lösbarer Variante erhältlich.
Schlauchverbinder im Überblick
Der Schlauchverbinder ist ein Übergangsstück für
Schläuche untereinander und an Geräte sowie Armaturen. Das Fitting unterstützt die Schlauchinstallation in folgenden Funktionen:
- zuverlässige und dichte Verbindung,
- verhindert Abknicken der Schläuche,
- Adapterwirkung,
- Aufteilen oder Zusammenführen der Leitungen sowie
- Ersatzteil oder Verbinder bei Reparatur und Wartung.
Die Schlauchinstallation ist auf Verbinder angewiesen, um Schlauchenden zuverlässig miteinander zu verbinden. Sie dichten die Schläuche gegen Leckagen oder eindringende Verschmutzungen ab. Ein passender Schlauchverbinder hält auch den Druck aufrecht. Das
Fitting bietet eine Alternative zum starken Abknicken des Schlauches. Er wirkt als Adapter für den Übergang auf Rohre, Geräte, Armaturen oder weiteren Anlagenteile. Einige Schlauchverbinder teilen den Leitungsstrom auf oder führen mehrere Ströme zusammen. Die Fittings bieten sich als Verbinder bei Schlauchreparaturen oder regelmäßigen Wartungen an.
Welcher Schlauchverbinder sollte gewählt werden?
Der beste Schlauchverbinder ist das Fitting, das sich an den Gegebenheiten vor Ort orientiert. Seine Werte entsprechen den Anforderungen aus dem Schlauchsystem:
- Durchmesser und Anschlussart,
- gewünschte Form des Fittings,
- vorherrschender Druck- und Temperaturbereich,
- das Leitungsmedium,
- Einflüsse aus der Umgebung und
- korrosive Einwirkungen.
Jeder Schlauchverbinder bietet zwei oder mehrere Anschlüsse, deren Durchmesser beziehungsweise Innendurchmesser mit den anzuschließenden Schläuchen übereinstimmen müssen. Es stehen zahlreiche Größenvarianten zur Auswahl. Die Schlauchverbinder bieten Anschlüsse mit und ohne Schlauchschelle. Das Fitting kann als kurzer, gerader Verbinder geformt sein. Auch Winkel oder Bögen sind erhältlich. Der Schlauchverbinder mit drei Anschlüssen ist ein
T- oder Y-Stück, je nach gewünschter Ausrichtung. Das Fitting mit vier Eingängen ist ein X-Stück beziehungsweise eine Kreuzung. Der Schlauchverbinder muss für den Druck, die Temperatur und das Leitungsmedium zugelassen. Das Fitting sollte gegen korrosive Einwirkungen aus der Umgebung beständig sein. Einige Schlauchverbinder sind für besondere Umgebungsanforderungen, wie Reinräume in Laboren, geeignet.