Mit dem Druckluftmeißel Werkstoffe trennen oder formen
Meißel sind Schneidwerkzeuge, die mit einem Druckluftgerät verbunden sind und damit die die körperliche Kraft ersetzen. Die Druckluftmeißel dienen unter anderem der Werkstoffbearbeitung von Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Gestein.
Die Verwendung von Druckluftmeißeln
Druckluftmeißel sind sehr oft für leichte Stemmarbeiten im Einsatz. Die Meißel werden nicht nur von Maurern und Steinmetzen, sondern oft auch von Steinbildhauern genutzt. Je nach Werkzeug ist die Bearbeitung von Hart- und Weichgestein möglich. Mit dem
Druckluft-Ritzer kann man Hartgestein wie Marmor bearbeiten, der für Grabsteine genutzt wird. Das
Druckluft-Schrifteisen und das Druckluft-Stockermeißel sind ein ergänzendes Werkzeug, wenn es um Schrift und Ornamentgestaltung geht. Ansonsten sieht man häufig Druckluftmeißel bei Abbrucharbeiten an Ziegel oder Leichtbeton ebenso im Einsatz wie beim Abmeißeln von altem Putz.
Zum Aufbau des Meißels
Der Handmeißel verfügt über Schneide, Schaft und Schlagfläche. Der Druckluftmeißel hat anstelle der Schlagfläche für den Hammer einen Anschluss für das Gerät, oft ein Druckluftmeißelhammer. Die Form der Schneide ist von der konkreten Aufgabe abhängig und die Länge des Schafts davon, wie man besser arbeiten kann. Man sollte darauf achten, wie die Vibration des Gerätes abgefangen wird.
Das Material der Schneide
Die Schneide besteht meist aus gehärtetem Stahl, teilweise mit besonderen Eigenschaften wie „funkenfrei“. Es können unterschiedliche Stahllegierungen oder auch besondere Härteverfahren wie Schmieden und Anlassen angewandt worden sein. Je härter die Schneide, desto länger bleibt sie scharf und muss nicht nachgeschliffen werden.
Funkenfreies Werkzeug
Es gibt viele Bereiche, in denen im Falle von Funkenflug Explosionsgefahr besteht. Dazu gehören die Öl und Gasförderung, die Petrochemie, die Chemische Industrie, Pipeline-Betriebe, die Bundeswehr oder Armee hinsichtlich Munition und Treibstofflagern, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien. Für diese Bereiche werden funkenfreie Meißel angeboten, die oft aus Kupfer-Beryllium (CuBe2) oder auch Sonderbronze (CuAl10Ni) hergestellt sind.