Der Schiebetürenschrank als Platzwunder auf beengtem Raum
Der Schiebetürenschrank ist ideal, um bei beengten Platzverhältnissen noch ausreichenden Stauraum zu schaffen. Im Gegensatz zu
Schränken, die mit Flügeltüren ausgestattet sind, spart man Platz in Türbreite. Sehr bekannt sind als Schiebetürenschränke daher die Schwebetürenschränke oder komplette
Schranksysteme in den Schlafzimmern privater Haushalte, als auch in Ferienhäusern oder Hotelzimmern. Der Schrank ist als Schiebetürenschrank wegen dem gering Platzverbrauch auch gerne als Raumteiler im Einsatz. Neben
Fachböden verfügt er meistens auch über eine Kleiderstange oder Facheinsätze.
Wie viel Stauraum benötigen Sie?
Von dieser Vorüberlegung hängt es ab, ob Sie sich für einen halbhohen, einen hohen oder einen deckenhohen Schrank entscheiden. Je mehr Fachböden Sie wählen, desto mehr kann man wegräumen. In deckenhohen Schränken werden in den oberen Fächern meist Sachen eingeräumt, die man nur selten benötigt. Sonst müsste man immer eine
Leiter parat haben, um alles erreichen zu können.
Die Arten der Türführungen
Schwebetüren können an der oberen Schiene hängen und die untere Schiene nur zur Führung für eine grade Bewegung benötigen. Bei halbhohen Schränken sind häufig auch Nute im Holz zu finden, in denen die Türen oben und unten stecken. Diese Art der Türführung ist wegen dem relativ hohen Kraftaufwand meistens nur bei kleineren Türen im Einsatz. Metalltüren können auch auf Spezialkugellagerrollen liegen, was die Türen zum einen geräuschlos und zum anderen sehr leichtgängig macht.
Die Griffprofile
Die Griffe sind je nach geplantem Kraftaufwand wie normale Schubladengriffe in der senkrechten Variante geformt oder auch als senkrechte, hervorstehende Abschlussleisten oder als Grifflöcher an den Türen vorhanden.
Zum Material
Sehr stabil sind Schränke aus Stahl, die entweder pulverbeschichtet oder lackiert sind. Die Metallschränke sind auch gegen höhere Temperaturschwankungen unempfindlich. Umgekehrt verbreiten Holzschränke eher eine wohnliche Atmosphäre.
Verschluss erforderlich?
Werden in dem Schiebetürenschrank wichtige Dokumente oder Speichermedien aufbewahrt, dann macht es Sinn, diese Unterlagen gegen Unbefugte oder auch Diebstahl zu schützen, indem man den Schiebetürenschrank abschließt. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Dreh-Druckzylinder-Schlössern, damit der Zylinder die Schiebebewegung einer zweiten Türe nicht behindert.