Rollermouse - eine Alternative zu Trackball und Maus
Bei der Rollermouse handelt es sich um eine
Maus mit einem alternativen Konzept. Das Ziel ist es, die
Ergonomie bei der Arbeit am Computer zu verbessern. Der Aufbau einer solchen Maus weicht deutlich vom klassischen Design ab. Die Rollermouse erweitert praktisch die
Tastatur unterhalb des Buchstabenfeldes, ähnlich dem Touchpad beim Laptop. Anstelle eines Touchfeldes verfügt die Rollermouse über ein oftmals als Rollerbar bezeichnetes, längliches und rundes Bedienelement. Die Maustasten sowie gegebenenfalls ein Mausrad befinden sich in der Regel unterhalb der Rollerbar. Gelegentlich wird die Rollermouse auch als Trackbar oder Roller-Bar bezeichnet.
Der Aufbau einer Rollermouse
Das zentrale Element der Rollermouse ist die Rollerbar, diese wird auch als Rollstab bezeichnet. Sie ersetzt die Kugel in der Maus. Entsprechend ist ihre Aufgabe das Erfassen der horizontalen, vertikalen und diagonalen Bewegungen auf dem
Monitor. Des Weiteren besteht die Rollermouse aus einem Mausrad und mindestens zwei Maustasten. Der Korpus des Eingabegerätes ist im Vergleich zu Mouse und Trackball sehr flach, jedoch meist höher als ein Touchpad. Je nach Modell wird die Rollermouse vor die Tastatur gelegt oder sie verfügt über eine Aufnahme für die Tastatur. Ist Letzteres der Fall, wird die Tastatur auf die Maus gelegt. Einige Modelle verfügen von Hause aus über eine
Handballenauflage, bei anderen Ausführungen fehlen diese oder Sie erhalten die Auflagen für die Hände als separates Zubehörteil.
Bedienungsmöglichkeiten
Die Rollerbar ist im Allgemeinen für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Die zentrale Positionierung des Bedienelementes unterstützt dies. Die Bewegung der Mauszeiger erfolgt über die Rollerbar. Diese kann parallel zur Leerzeichentaste rotieren und registriert ebenfalls Rechts- sowie Linksbewegungen. Üblich ist, dass die Rollermouse-Geräte als Kombination beider Bewegungen auch Diagonalbewegungen des Benutzers erfassen. Dadurch entspricht das Bewegungsspektrum dem einer Maus oder eines Trackballs.
Verschiedene Empfindlichkeiten einstellbar
Gute Modelle erlauben differenzierte Einstellungen. Meist stehen verschiedene Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, die leicht durch Tastendruck oder das Betätigen eines Drehschalters geändert werden können.
Alternativen zur Rollermouse
Suchen Sie eine Alternative zur klassischen Maus und die Rollermouse erfüllt auch nicht Ihre Anforderungen ist es ratsam, Touchpad oder Trackball ins Auge zu fassen. Touchpads erhalten Sie in unterschiedlichen Größen. Dabei erhalten Sie Ausführungen, die deutlich großzügiger beim Platzangebot sind als die in Laptops verbauten Varianten. Trackballs ähneln in der Silhouette hingegen Computermäusen. Sie werden jedoch nicht bewegt. Die Bewegung erfasst ein Ball, den sie direkt bewegen.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf die Handballenauflage, sofern Sie eine wünschen. Nicht jedes Modell verfügt über eine solche.
- Achten Sie auf die Anschlüsse. Das gilt insbesondere beim Anschluss der Rollermouse an alte Computer.