Die Ratschen-Gartenschere für den leichten Beschnitt von Gehölzen
Häufig ist es aus Gründen der Sicherheit im Rahmen der öffentlichen Grünflächenpflege oder auch für einen Form- oder Lichtungsschnitt im Garten erforderlich, dickere Äste und Zweige an Bäumen und Gehölzen zu entfernen oder diese einzukürzen. Exakt hier setzt die Ratschen-Gartenschere effektiv an, um sauber den Beschnitt vorzunehmen. Sie verhindert, dass durch unsachgemäße Maßnahmen wie Quetschungen an den Schnittwunden dauerhafte Schäden an Bäumen entstehen können und in der Folge Pilzerkrankungen oder der Befall mit Schädlingen auftreten.
Die Ratschen-Gartenschere kann für grobe und schwierige Schnittarbeiten in der Forstwirtschaft und im Garten- und Landschaftsbau auch mit anderweitigen
Agrarscheren wie der
Teleskop-Astschere für hohe Äste kombiniert werden. Die Ratschen-Gartenschere kann als praktische Alternative und auch Ergänzung zu einer
Astsäge verwendet werden, wenn bereits angesägte Äste mit großem Umfang letztlich durch die Gartenschere vom Gehölz abgetrennt werden sollen.
Spezielle Eigenschaften der Ratschenscheren
Um einen glatten, kraftvollen Schnitt an starken Ästen zu gewährleisten, verfügen die
Ratschenscheren über spezielle Technologien, durch welche die eingesetzte Kraft auf das Gartengerät mit maximaler Effizienz übersetzt wird. Modelle mit spezialgehärteten Stahlklingen können dicke Äste erfassen und durchdringen. Die PTFE-Beschichtung der Klingen erlaubt dabei den Beschnitt trockenen sowie saftigen Gehölzes. Die Hebelkraftübersetzung des Ratschensystems spart viel aufzubringende Körperkraft. Ausführungen, die über einen stufenlosen Teleskoparm verfügen, gewährleisten den Beschnitt ohne Leiter auch in größerer Distanz oder Höhe. In diesem Sinne stellt der Einsatz der Ratschen-Gartenschere auch eine Maßnahme des Arbeitsschutzes dar und kann die
Schneidgiraffe oder eine anderweitige Verlängerung für aufwendige Schnittmaßnahmen ersetzen.
Schneidesysteme mit zuschaltbarem Ratschensystem können universell bei der Arbeit im Garten und Beet als herkömmliches Gartenwerkzeug zur Rosen- und Blumenpflege eingesetzt werden. Stärkere Triebe und Äste lassen sich nach dem Zuschalten der Ratsche kraftvoll beseitigen. Ergonomische Aluminium-Komfortgriffe mit Weichkomponenten garantieren ein ermüdungsfreies Arbeiten durch die Minimierung des Kraftaufwandes beim Schneiden in drei Zügen.
Wichtige Zusatzkomponenten nach dem Beschnitt
Durch den Beschnitt entstandene Wunden an den Gehölzen sollten zur Versiegelung mit dem passenden Wundwachs im Anschluss versorgt werden. Dieses bewahrt vor Frostschäden an den Verletzungsstellen. Die passende
Ratschen-Gartenschere Ersatzklinge sollte an dem entsprechenden Modell bei Abnutzungserscheinungen eingesetzt werden.