Übersicht | "Proofing-Papiere"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 107,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 66,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 88,98* pro Stück |
| |
Epson Standard Proofing Paper 240, 17 Zoll x 30,5 m (5 Angebote) Standard Proofing Paper verfügt über eine Fogra 39 Zertifizierung, die zur europäischen Norm werden soll. Mit dem weitesten verfügbaren Farbraum für präzise Farbreproduktionen im Angebot, erstellt ... |
|
ab € 87,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 100,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 177,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 81,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 68,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 121,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 170,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 312,56* pro Stück |
| |
Epson Standard Proofing Paper 240, 24 Zoll x 30,5 m (2 Angebote) Standard Proofing Paper verfügt über eine Fogra 39 Zertifizierung, die zur europäischen Norm werden soll. Mit dem weitesten verfügbaren Farbraum für präzise Farbreproduktionen im Angebot, erstellt ... |
|
ab € 122,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 223,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 141,63* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Proofing-Papiere | | | Proofing Paper für die Drucksimulation vor der Erstellung des Printproduktes
Bevor Sie in die Endproduktion der Printerzeugnisse gehen, sollten Sie in jedem Fall eine Drucksimulation, einen sogenannten Proof, erstellen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Fehldrucke mit dem Drucker vermieden werden und Ihr Printprodukt die gewünschten Eigenschaften in Farbwirkung, Brillanz, Schärfe und im Kontrast bietet. Hierzu wird das sogenannte Proofingpapier eingesetzt, welches eine exakte Simulation in Verbindung mit der zu verwendenden Druckertinte und einem kalibrierten Drucksystem bietet. So entsteht eine Kontrolle und Sicherheit bei der Druckproduktion.
Farbmanagement mit dem Proofing Paper
Während einfache Druckfehler noch am Monitor gesichtet und behoben werden können, sieht es bei der Farbgebung und Farbtreue schon ganz anders aus. Die korrekte Farbwiedergabe ist nur durch einen Simulationsdruck erkennbar. Hierzu werden spezielle Papiere eingebunden, die sich an der späteren Anwendung orientieren und einen hohen LAB-Wert aufweisen. Ein ausgeprägtes Colormanagement ermöglicht es, bereits im Vorfeld zum Produktionsprozess in der Druckvorstufe eine Überprüfung der Farbdarstellung selbst in den kleinsten Nuancen durchzuführen.
Der Farbraum
Zur korrekten Darstellung der Farben ist ein entsprechender Farbraum nötig. Dieser sollte bei dem gewählten Papier so groß wie möglich gehalten sein. Grundlegend wird in CMYK Farbmodus gedruckt, denn nur hier ist, abweichend zum RGB-System, die Keycolor Schwarz mit ausgewiesen. Fehlen diese Informationen, entstehen Abweichungen im Druck und ein Grauschleier auf den Grafiken. Die Ausweisung des Weißpunktes beim Papier erfolgt auf der Grundlage des LAB-Wertes. Der erste Wert gibt den L-Wert an, dieser steht für die Helligkeit. Der Maximalwert liegt bei 100. Je höher der Wert angesiedelt ist, umso heller erscheint das Papier, mindestens 95 sollten als Wertigkeit angesetzt werden. Der zweite Wert, der a-Wert, definiert den Rot-Grün Bereich, dieser sollte sich bei dem gewählten Proofpapier im Bereich 0 bewegen. Der ausgewiesene b-Wert ist der dritte Wert im Farbraum des Großformatpapiers. Vorteilhaft ist ein geringer Wert im negativen Bereich (-2 bis -5 sind hier als Maßstab anzusetzen). Dieser Bereich beziffert die Gelb-Blauen Farbkomponenten des Papieres. Ein leichter negativer Wert steht für einen leichten Blauanteil, der die Weißwirkung des Papieres verstärkt.
Beschaffenheit von Proofing Paper
Da Farben auf unterschiedlichen Papierstrukturen und Beschichtungen abweichend wirken können, sollten Sie das Proofingpapier unbedingt an die späteren Papieranforderungen und das Auflagenpapier anpassen. Ob seidenmatt, glänzend oder hochglänzend, dies spielt bei der späteren Farbwirkung eine wesentliche Rolle. Achten Sie hier auf die Eignung des Proofpapiers hinsichtlich der später eingesetzten Papiertypen. Ob Zeitungen, Katalogvordrucke oder Zeitschriften und Anzeigen, eine farbgetreue Widergabe der Grafiken und Fotos ist unabdingbar. Achten Sie auf das jeweilige Farbprofil, das angewendet wird. Die Profile sind nach FOGRA zertifiziert. Hier werden verschiedene Untergliederungen nach Papiertypen, beispielsweise ob gestrichene oder ungestrichene Papiere zum Einsatz kommen, definiert. Das Proofingpapier muss hierfür entsprechend geeignet sein. Die korrekte Auswahl ist wichtig, da auf unterschiedlichen Papiersorten die Ergebnisse bei gleichen Farbwerten auch unterschiedlich wiedergegeben werden können.
Das Papierformat
Günstig sind Proofingpapiere auf Rolle, denn mit ihnen kann der Ausdruck individuell an die erforderliche Größe angepasst werden, so das auch kleinste Nuanceübergänge sichtbar werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass auf dem entstehenden Proof ausreichend Raum für die grundlegenden Profildaten vorhanden ist, damit das Prüfprotokoll untergebracht werden kann. Damit der Kontraktproof farbverbindlich und rechtsverbindlich für die Druckerei wird, ist ein entsprechendes Prüfprotokoll auf dem Proof unbedingt erforderlich.
|
|