Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pressluftschlauch

  Pressluftschlauch  (2.304 Angebote unter 31.082.721 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pressluftschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pressluftschlauch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   154   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pressluftschlauch
^

Mit einem Luftschlauch die Luft gezielt transportieren

In der Schlauchtechnik findet man diverse Einteilungen der Schläuche in Gruppen vor, wie etwa in Wasserschläuche, Lebensmittelschläuche, Industrieschläuche, Mineralölschläuche und Schläuche für gasförmige Stoffe. In der letzten Gruppe zählen wir die technischen Sauerstoffschläuche, Acetylenschläuche, Autogenschläuche, Propangasschläuche sowie Abgasschläuche nicht zu den einfachen Luftschläuchen, die man guten Gewissens in Druckluftschläuche, Hochtemperaturschläuche und Gebläseschläuche unterteilen kann. Gebläseschläuche werden bspw. genutzt um Zelte, Ställe oder Gewächshäuser zu belüften bzw. zu beheizen und zeichnen sich sehr oft durch Flexibilität und einen großen Durchmesser aus.

Druckluftschläuche

Diese Schläuche werden in der Pneumatik ebenso verwendet wie für den Anschluss von Kompressoren an Druckluftwerkzeug oder Laboraufbauten in der experimentellen Chemie. Hier ist neben dem Schlauchdurchmesser und der Länge des Schlauches der Betriebsdruck, für den der Luftschlauch geeignet ist, ein entscheidendes Auswahlkriterium. Die Spannweite reicht meistens von einem bar bis zu 60 bar. Umrechnen auf andere Druckeinheiten (Pascal, Newton/Quadratmillimeter, Ksi, Psi oder Torr) kann man die Angaben meist mittels im Internet auffindbarer Umrechnungstabellen.

Die Temperaturbereiche

Die Temperaturbereiche für Luftschläuche reichen in der Regel von minus 20 bis plus 100 Grad Celsius. Man beachte, dass die maximale Temperaturbelastbarkeit nicht unbedingt mit der dauerhaften Betriebstemperatur gleichzusetzen ist. Die Betriebstemperatur liegt meist deutlich niedriger. Maximale Temperaturen von ca. 90 Grad Celsius bis zu 1.100 Grad Celsius findet man bei den Luftschläuchen unter dem Begriff Hochtemperaturschläuche.

Weitere Eigenschaften

Der Luftschlauch kann aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen, glatt sein oder flexibel mit oder ohne Drahtspirale ausgeformt sein, was jeweils zu unterschiedlichen Biegeradien führt. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass die Oberfläche sich mit der Umgebung verträgt, also z. B. nicht chemisch angegriffen wird. Die Länge ist neben anderen Kriterien ebenso ein wichtiges Filterkriterium, wenn man den passenden Schlauch schnell finden möchte. Längen von weniger als einem Meter bis zu 400 Meter oder auch mehr sind keine Seltenheit. Der Durchmesser kann in Millimeter oder Zoll angegeben sein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.