Startseite > Technischer Handel > Schlauchtechnik, Rohrtechnik > Schlauch > Industrieschlauch
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre-PUR®-Schläuche: effizient, langlebig, sicher!
Viele Industrieschläuche von NORRES bestehen aus Pre-PUR®, einem speziellen Ester- und Ether-Polyurethantypen. Die Vorteile dieses Materials u.a. sind die besondere Langlebigkeit und die enorm hohe Abriebfestigkeit. Beides ermöglicht außerordentliche Standzeiten, geringe Umbaukosten und damit eine hervorragende Kosteneffizienz.
Passende Schlauchlösungen für Ihr UnternehmenAls Hersteller von hochwertigen technischen Schläuchen und Anbieter hochwertiger Schlauchlösungen ist NORRES in seinem Kerngeschäft einer der Weltmarktführer. Technische Schläuche werden in nahezu allen Industrieclustern angeboten und fordern für ihren Einsatz spezielle Eigenschaften. Dabei erreichen NORRES Schläuche hohe Standzeiten dank der im Herstellungsprozess verwendeten hochwertigen Rohstoffe. Gleichzeitig bieten Qualitätsschläuche bei ihrem Einsatz die richtigen Voraussetzungen, die in der jeweiligen Anwendung gefordert wird. Somit ist ein umfassender und nachhaltiger Einsatz des C-Teils Schlauch für die meisten Industriebereiche gewährleistet. Um den passenden Schlauch zu finden, sollten u.a. folgende Dinge beachtet werden:
Fördermedium
Einer der wichtigsten Punkte: welches Material soll durch den Schlauch geleitet werden? Danach richten sich die besonderen Anforderungen, die evtl. erfüllt werden müssen.
Eigenschaften
Je nach Einsatzort und Einsatzbereich müssen Schläuche z.B. besondere flexibel, äußerst reißfest, beständig gegen Chemikalien oder Temperaturschwankungen sein.
Werkstoff/Abriebfestigkeit
Egal, für welchen Einsatzzweck und Einsatzbereich Sie eine Schlauchlösung suchen – bei NORRES werden Sie ganz bestimmt fündig. Hinzu kommt: Die einzigartigen Pre-PUR®-Schläuche sind nicht nur äußerst sicher, sondern darüber hinaus Dank hoher Standzeiten insbesondere kosteneffizient.
Besonders hochwertige PUR-Materialmischungen und optimierte sowie verstärkte Schlauchkonstruktionen erzeugen beim Förderprozess einen wesentlich geringeren Abrieb. Dieser kann durch Zugabe von Additiven weiter optimierte werden.
Qualitätsunterschiede gibt es bei vielen Rohstoffen, so auch bei dem für technische Schläuche verwendetem Polyurethan. NORRES verwendet bei vielen Schläuchen einen speziellen Ester- und eine spezielle Polyurethanmischung: das NORRES Pre-PUR.
Der Vorteil dieser aus miteinander verketteten Pre-PUR Hart- und Pre-PUR Weichsegmenten bestehenden Bockcopolymere haben wir im Vergleich zu vielen anderen Kunststoffen, Gummimischungen und „einfachen“ Polyurethanen überlegene Eigenschaften.
Beständigkeit:
NORRES Pre-PUR Rohstoffe mit speziellen Stabilisatoren führen zu einer erheblich besseren Beständigkeit und damit zu längeren Standzeiten, als dies mit vielen anderen Produkten möglich ist. Abriebfestigkeit: Pre-PUR von NORRES verfügt über eine extrem hohe Abriebfestigkeit, die z. B. gemäß Normmessung bis zu 2,5 bis 5 Mal besser ist, als bei vielen Gummi-Rohstoffen und bis zu 3-4 Mal höher als die von vielen Weich-PVC. Die Pre-PUR Hartsegmente sind der Grund für die extrem hohen mechanischen Festigkeiten, während die Pre-PUR Weichsegmente gleichzeitig extreme Flexibilität und dynamische Belastbarkeit bieten.
Antistatisch, elektrisch leitfähig:
Antistatisch ausgerüstete Schläuche wurden in der Vergangenheit in der Regel mit einem Additiv hergestellt, welches migrierte, sodass die antistatische Eigenschaft (AS) des Werkstoffes mit der Zeit verloren gehen konnte. Häufig wurden AS-Eigenschaften bei technischen Schläuchen nur dann erreicht, wenn in der Umgebung genügend Luftfeuchtigkeit vorhanden war. Durch ein innovatives und neuartiges Material von NORRES sind die als AS gekennzeichneten Schläuche dauerhaft antistatisch ausgerüstet. Diese Eigenschaften sind weder abhängig von der Luftfeuchte, noch kann die Wirkung durch Migration verloren gehen.
|
• höhere Standzeiten | • geringerer Abrieb | • ableitfähig |
• gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit | • leichter, flexibler und preisgünstiger als andere Materialien wie z.B. Metall | • hohe Druckfestigkeit im höheren Temperaturbereich → geringere Betriebskosten |
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt. UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“ Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. |
Über unsSupportPresseJob & KarriereAGBImpressumDatenschutzNewsletterNachhaltigkeitDatenschutzeinstellungen |