Press Wandscheibe - Pressfittings mit Wandscheiben
Die
Pressfittings mit Wandscheiben fixieren ein
Press Winkelstück oder Press T-Stück an einer stabilen Fläche. Sie kombinieren ein
Fitting mit einem Flansch. Die Press Wandscheiben sind in Varianten mit Press-Anschlüssen oder in Kombination aus Press- und Gewindeanschlüssen erhältlich.
Press Wandscheiben für Wand- und Armaturmontage
Die Press Wandscheibe enthält einen Flansch für die Montage an der Wand. Dieses Fitting ist ein Winkel, Bogen oder T-Stück. Es bietet an seiner Rückseite eine Befestigung durch Verschrauben. Die Press Wandscheibe erfüllt folgende Funktionen:
- Stabilisierung der Rohrinstallation,
- zwei oder drei Anschlüsse für Rohre,
- dichte Verbindung und
- gegebenenfalls Adapter mit Press- und Gewindeanschluss.
Die Wandscheiben stabilisieren und festigen die Rohrleitungen. Sie bieten je nach Variante mehrere Befestigungsmöglichkeiten zur Leitungsführung. Die Fittings haben mindestens einen Anschluss zum Pressen. Die weiteren Anschlüsse können press- oder verschraubbar sein. Letzteres setzt ein Innen- oder Außengewinde am anzuschließenden Rohr voraus. Der Press-Anschluss ist mit einer speziellen Formgebung erhältlich. Sie dient dem Dichtheitstest beim Abdrücken der Leitung. Ein nicht oder falsch verpresster Anschluss deutet durch Zischen auf die fehlerhafte Montage hin.
Tipps für die Auswahl und Anwendung
Die Auswahl der Press Wandscheibe richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort, den anzuschließenden Rohren und dem Zweck der Befestigung. Die Fittings stehen in Varianten nach Druck- und Temperatureignung sowie weiteren Beständigkeiten zur Auswahl. Das Material sollte dem Werkstoff der Rohre entsprechen. Mit der Materialtreue geht ein erhöhter Korrosionsschutz der Befestigung einher. Die Anschlüsse sollten dem Durchmesser der Rohre entsprechen. Die Wandscheiben sind für die Befestigung an der Wand oder Armatur geeignet. Einige Fittings bieten sich auch in Kombination mit Wandschienen an, die eine schnelle Montage eines oder mehrere Verbindungselemente ermöglichen. Die Press Wandscheiben können sich, je nach Ausführung, für Anwendungen in der Heizungsinstallation, für pneumatische Anlagen, wasserführende Leitungen in der Landwirtschaft und für viele weitere industrielle Leitungen eignen. Die Montage eignet sich für brandgefährdete Bereiche. Das Presswerkzeug benötigt aufgrund seiner Größe und Betätigung genügend Platz am Montageort.