Für guten Klang auch unterwegs - Notebook-Lautsprecher
Mobile Computernutzer, die unterwegs Präsentationen vorführen wollen oder Vorträge halten, ärgern sich nicht selten über die meist bescheidene Klangqualität der im Notebook eingebauten Lautsprecher. Damit Sie trotzdem jederzeit einen guten Eindruck hinterlassen, können Sie Ihren Präsentationen oder Vorträgen durch externe Notebook-Lautsprecher zu raumfüllendem Klang verhelfen.
Welcher Notebook-Lautsprecher soll es sein?
Je nach Anwendungsbereich werden die Notebook-Lautsprecher in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen technischen Merkmalen angeboten:
Notebook-Lautsprecher für die Beschallung größerer Räume
Wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Präsentation akustisch bei einem größeren Publikum auch in der hintersten Ecke des Raumes gut ankommt, sind entsprechend leistungsfähige externe Notebook-Lautsprecher nötig. Diese sind meist als eigenständige Boxen ausgeführt, wobei es sich bei größeren Systemen um Bassreflex- oder Zwei-Wege-Lautsprecher handelt, die das vom Menschen hörbare Frequenzspektrum möglichst naturgetreu abbilden. Diese Boxen besitzen einen eingebauten
Verstärker und werden meist mit Hilfe eines 3,5 mm Klinkensteckers mit dem Audio-Ausgang des Notebooks verbunden. In vielen Fällen wird die Stromversorgung über ein kleines, in eine der Lautsprecherboxen eingebautes Netzteil sichergestellt oder über Batterien sowie Akkus.
Bei größeren Notebook-Lautsprechern genügt die Leistung voll aufgeladener Akkus meist für mehrere Stunden Dauerbetrieb. Allerdings erhöht sich bei Modellen mit Batterie- oder Akkubetrieb entsprechend das Gewicht und die Baugröße, so dass diese
Lautsprecher meist in einer zusätzlichen Tasche mitgeführt werden müssen. Jene Modelle, die mit Akkus betrieben werden, beinhalten meist moderne Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus, die entweder über einen USB-Anschluss am
Notebook oder Computer aufgeladen werden oder über ein kleines externes Netzteil. Die Netzteile sind dabei in aller Regel international nutzbar, also zu den gängigen Stromspannungen von 110 bis 240 Volt, kompatibel.
Ultramobile Notebook-Lautsprecher
Neben den größeren Notebook-Lautsprechern sind zusätzlich ultramobile Modelle erhältlich, die meist in einem einzigen Gehäuse untergebracht sind. Auch sie werden mit Hilfe eines 3,5 mm Klinken- oder USB-Steckers an den Notebook angeschlossen. Diese Notebook-Lautsprecher weisen wie ihre größeren Pendants einen eingebauten
Stereo-Verstärker auf und zwei Lautsprecher, sind jedoch aufgrund ihrer geringeren Ausgangsleistung nicht für die Beschallung größerer Räume geeignet, sondern eher zur Nutzung vor kleinem Publikum.
Die ultramobilen Notebook-Lautsprecher werden in aller Regel über den USB-Anschluss des Notebooks mit Energie versorgt. Die meisten Modelle besitzen einen eingebauten Akku, der ebenfalls über die USB-Schnittstelle aufgeladen wird. Dies setzt am Notebook die Verfügbarkeit eines High Power-USB-Anschlusses (500 mA Stromstärke) voraus, da die üblichen Anschlüsse nicht die benötigte Energie liefern können. Um eine möglichst naturgetreue Klangwiedergabe zu erreichen, sind die Lautsprecher oft als Bassreflex-System konzipiert. Hochwertige Modelle bieten zudem einen zusätzlichen Eingang für MP3-Player, so dass Sie unterwegs die Notebook-Lautsprecher auch für den computerunabhängigen Einsatz mit einem Audioplayer nutzen können.
Drahtlos arbeitende Notebook-Lautsprecher
Neben den kabelgebundenen Notebook-Lautsprechern werden auch drahtlos betriebene Systeme angeboten, die mit der Bluetooth-Technologie genutzt werden. Sie werden mit einem USB-Dongle, der sich meist im Lieferumfang der Lautsprecher befindet, eingesetzt. Diese Technologie hat den Vorteil, dass die Notebook-Lautsprecher bei ungünstiger Raumakustik nicht in der Nähe des Notebooks aufgestellt werden müssen, sondern frei im Raum betrieben werden können. Dabei beträgt der Sende- und Empfangsradius des Dongles meist maximal 15 Meter, wobei kein unmittelbarer Sichtkontakt zwischen Notebook und den Lautsprechern bestehen muss.
Wie die kabelgebundenen Modelle sind drahtlos betriebene Notebook-Lautsprecher magnetisch abgeschirmt, so dass sie gegen Störeinflüsse, die zu unerwünschten Nebengeräuschen führen, resistent sind. Sie können daher auch in der Nähe von Netzteilen, Handys oder Leuchtstofflampen ohne Einschränkung genutzt werden.