Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Mobile CD-Player

  Mobile CD-Player  (101 Angebote unter 30.841.216 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „mobiler cd-player“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mobile CD-Player“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mobile CD-Player"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mobile CD-Player
^

Mobile CD-Player werden wieder beliebter

In Zeiten von MP3-Player und Co., bei denen Sie eine Vielzahl von Musikstücken auf einen kleinen Stick speichern und abspielen können, gewinnen auch die mobilen CD-Player wieder mehr Freunde. Dies liegt ganz einfach daran, dass Sie mit den Aufnahmen von der Scheibe eine deutlich höhere Soundqualität erreichen können. Viele wollen auf diesen Luxus einfach nicht mehr verzichten und legen sich aus diesem Grund wieder einen mobilen CD Player zu.

Mit Akku oder mit Batterie

Anders als in den 90er Jahren, als die mobilen CD-Player gerade den Markt eroberten, haben Sie nun die Wahl, ob Sie sich für ein Gerät mit Akku oder für ein Gerät entscheiden, dass die Energie aus handelsüblichen Batterien gewinnt. Der Vorteil des Akkus ist die extrem lange Laufzeit. So können Sie je nach Stärke des Akkus bis zu 20 Stunden Musik hören, ohne diesen zu laden. Andersherum liegen die Vorteile der Batterien darin, dass diese sich schnell auswechseln lassen und man im Anschluss dass Gerät im vollem Umfang nutzen kann.

Dinge, die Sie beachten sollten

Um den Vorteil der guten Soundqualität auch wirklich nutzen zu können, sollten Sie darauf achten, dass der CD-Player gute Kopfhörer als Zubehör mitbringt.
Des Weiteren ist es sehr praktisch, wenn die mobilen CD-Player eine Anzeige haben, um zu erkennen, bei welchem Titel Sie sich gerade befinden. Ob es einfach eine schwarz-weiße LED Anzeige ist oder gar ein Farbdisplay, spielt dabei keine große Rolle. Damit der CD-Player auch unterwegs nutzbar ist und die CD bei Erschütterungen ruhig abgespielt werden kann, sollte das Audiogerät über eine Antischock-Funktion verfügen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.