Übersicht | "LED-Drucker"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Brother HLL3220CWRE1 Farbe 600 x 2400 DPI A4 WLAN (9 Angebote) Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos... |
|
ab € 201,13* pro Stück |
| |
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4 (7 Angebote) Leistungsstarker A4-Schwarzweißdruck für Arbeitsgruppen Mit seiner sehr hohen Druckgeschwindigkeit, einer hohen monatlichen Auslastungskapazität und dem großen Fassungsvermögen der Standard-Papierk... |
|
ab € 388,30* pro Stück |
| |
|
|
ab € 170,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 238,60* pro Stück |
| |
Kyocera A4 SW Laser-Drucker PA2001 (7 Angebote) Kyocera A4 SW Laser-Drucker PA2001 Die optimale Lösung – einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Die Laserdrucker PA2001 und PA2001w von Kyocera machen zuverlässig Druck: im kleinen B... |
|
ab € 159,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 270,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.432,89* pro Stück |
| |
OKI B 432dn (2 Angebote) OKI B432dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN |
|
ab € 241,40* pro Stück |
| |
OKI B412dn 1200 x 1200 DPI A4 (7 Angebote) Erschwinglicher, professioneller A4-Schwarzweißdruck - Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute in Schwarzweiß - Zeit bis zum ersten Druck: nur 5 Sekunden - Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi - Papierf... |
|
ab € 162,46* pro Stück |
| |
OKI B432dn 1200 x 1200 DPI A4 (8 Angebote) Leistungsstarker A4-Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß Zeit bis zum ersten Druck: nur 4,5 Sekunden Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi P... |
|
ab € 187,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 176,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 322,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.860,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 482,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 301,20* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LED-Drucker | | | LED-Drucker: Ablösung für den Laserdrucker?
LED- Drucker sind Computerdrucker, die auf ein ähnliches Reproduktionsverfahren wie Laserdrucker zurückgreifen. Belichtung und Druck werden sowohl beim Laser- als auch LED-Drucker in einem Durchlauf realisiert, was dazu geführt hat, dass im allgemeinen Sprachgebrauch LED-Drucker einfach als Laserdrucker bezeichnet werden. Das ist aber keineswegs der Fall. Gegenüber konventionellen Lasergeräten bieten die modernen LED-Einheiten eine Reihe von Vorteilen – sowohl in wirtschaftlicher als auch drucktechnischer Sicht.
Drucktechnik
LED-Drucker nutzen – genauso wie Laserdrucker – eine Lichtquelle, die das Druckbild elektrostatisch auf die Bildtrommel des Druckers zeichnen. Diese Trommel wiederum überträgt Toner auf das Papier. Während beim Laserdrucker allerdings der Lichtimpuls über einen Laser erzeugt und mit einer komplizierten rotierenden Spiegelanordnung auf die Trommel übertragen wird, belichten LED-Drucker mit einer festen LED-Zeile. Diese Zeile ist so breit wie die Vorlage, so dass sich der LED-Druckkopf nicht mehr bewegen und zeilenweise scannen muss, sondern das Druckbild gleich über die gesamte Vorlagenbreite auf die Trommel transferiert.
Druckqualität
Wie Laserdrucker auch, weisen LED-Drucker im Textbetrieb ein gestochen scharfes Druckbild auf. Zusätzlich wirkt sich das LED-Verfahren positiv auf den scharfen Druck von Randbereichen aus. Bei Laserdruckern kann es vorkommen, dass der Laserstrahl am Rand sehr schräg auftritt und dadurch das Druckbild am Rand etwas verschwimmt. Dank der LED-Leiste, die über die gesamte Dokumentenbreite scannt, besteht diese Gefahr nicht.
Vorteile von LED-Druckern
- Da durch die LED-Zeile das empfindliche Spiegelsystem von Laserdruckern entfällt, sind LED-Drucker um einiges robuster, zuverlässiger und weniger wartungsintensiv.
- Hohe Seitenleistung: LED-Drucker haben in Sachen Druckgeschwindigkeit die Nase vorn. Da die meisten Modelle auf die Single-Pass-Technologie zurückgreifen, wird das Papier bereits beim ersten Durchlauf komplett bedruckt.
- Gerader Papiereinzug: Dank Single-Pass-Druck wird das Papier nicht mehr über Rollen, sondern gerade durch den Drucker geführt. Dadurch können auch höhere Papierstärken bedruckt werden. Ebenfalls wird das Papierstau-Risiko minimiert.
- Leicht und kompakt: Da die verwendeten Komponenten von LED-Druckern deutlich kompakter und platzsparender gebaut werden können, sind die Drucker meist um einiges leichter und kleiner als Laserdrucker mit ähnlichen Spezifikationen.
- Weniger Verschleiß: Gegenüber den Laser-Pendants kommen die LED-Drucker mit einer deutlich weniger komplexen Bauweise aus. Die Reduktion störungsanfälliger Einzelkomponenten führt damit auch zu weniger Ausfällen.
Nachteile der LED-Drucker
- Randloses Drucken ist - wie auch bei Laserdruckern - nicht möglich.
- Die Bildqualität beim Fotodruck wird zwar ständig verbessert, dennoch haben konventionelle LED- und Laserdrucker beim Fotodruck gegenüber Thermosublimations- und Tintenstrahldruckern das Nachsehen. Das gilt insbesondere für monochrome Drucker.
- Farbige Ausdrucke sind vergleichsweise kostenintensiv.
- Die horizontale Auflösung ist bei LED-Druckern fix. Für ein 300 dpi Druckbild müssen im Druckkopf 300 LEDs pro in Inch verbaut werden. Das schränkt die Auflösung nach oben auch konstruktionsbedingt ein.
Verbrauchsmaterial
LED-Drucker arbeiten mit gewöhnlichem Lasertoner und entsprechendem Papier. Die Verbrauchskosten sind gegenüber Laserdruckern nahezu identisch. Aufgrund der Robustheit verringern sich beim LED-Drucker aber in der Regel die Wartungskosten.
Eigenschaften, die beim Kauf zu beachten sind:
- Genügend Speicher: Da die gesamte Seite im internen Speicher des LED-Druckers abgelegt wird, benötigen LED-Drucker vergleichsweise viel Speicher. Bei einer Auflösung von 300 dpi wird für den Aufbau einer monochromen A4- Seit etwa 1 MB benötigt.
- Überlegen Sie, wofür der Drucker eingesetzt werden soll. Für monochrome Ausdrucke mit 300 dpi sind LED-Drucker viel eher geeignet als für anspruchsvolle Fotodrucke.
- Druckvolumen: Das Druckvolumen gibt an, für welche monatliche Belastung der Drucker ausgelegt ist. Achten Sie darauf, dass Sie das Druckvolumen Ihren tatsächlichen Anforderungen entspricht.
- Medienkapazität: Sie legt die Größe des Papiermagazins fest. Hier sollten Sie ebenso realistisch kalkulieren, wie viel Papier in Serie verdruckt wird, damit die Auffüllintervalle erträglich bleiben.
- Druckgeschwindigkeit: Die vom Hersteller angegeben Druckzeiten sind korrekt, allerdings meist unter Laborbedingungen gemessen. Für den Arbeitsalltag sollten Sie etwas nach unten korrigiert werden.
- Softwaresteuerung: Für viele Geräte lassen sich wichtige Parameter per Software steuern. So können Sie beispielsweise mittels Farbdrucksperre festlegen, wer in einer Arbeitsgruppe Farbausdrucke vornehmen darf.
|
|