Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kopfschutz  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Kappen, Hüte
Anstoßkappe
Wird überall dort eingesetzt, wo kein Schutzhelm erfor­derlich ist, aber eine Gefahr des Anstoßens besteht.
Freizeitkappe
Meistens individuell ver­stellbare feste Kopfbede­ckungen mit Sonnenblen­de, die bei Jugendlichen und Erwachsenen beliebt sind.
Freizeithut
Eine Vielzahl an Hüten in verschiedenen Ausführun­gen, für Damen, Herren und Kinder.
Zunfthut
Maurer- und Zimmermanns­hüte mit ihren typischen breiten Krempen.
Badekappe
Verringern im professionel­len Schwimmsport den Wi­derstand des Körpers im Wasser.
Kühlende Kopf­be­deckung
Diese Hüte oder Kappen können mit Wasser gefüllt werden und helfen durch die entstehende Verduns­tungskühle einen kühlen Kopf zu bewahren.
Sonnenschild
Stylische Sonnenschutz­schilde für die heiße Som­merzeit.
Eigennamen
Bandana
Stylische Kopftücher, die gerne in Bäckereien ver­wendet werden, und im Freizeitbereich gut vor Sonne schützen
Barett
Eine schirmlose Kopfbede­ckung, die auch als Basken­mütze bekannt ist.
Beanie
Beanies sind eng anliegen­de Mützen aus Baumwolle, Wolle oder Fleece ohne Bommel.
Schiffchen
Die kleine Variante der Kochmütze, ist z. B. aus Baumwolle erhältlich. Siehe auch: Gastronomie­bekleidung.
Weitere Informationen zum Thema Kopfschutz
^

Die passende Kopfbedeckung gehört dazu

Egal, ob Helme, Mützen oder Kappen, mit dem richtigen Kopfschutz gehen Sie sicher durch Ihren Beruf. Einige dieser Kopfbedeckungen sind der Teil der persönlichen Schutzausrüstung und somit wichtige Schutzmaßnahme vor Kopfverletzungen, andere hingegen gehören aus hygienischen Gründen zur Arbeitsbekleidung und sollten in keinem Fall fehlen.

Der Schutzhelm als wichtiger Bestandteil im Arbeitsschutz

Wenn Sie beispielsweise in der Industrie oder im Bauwesen tätig sind, gehören Schutzhelme zwingend zur Arbeitsausrüstung. Wobei es für jeden dieser Tätigkeitsbereiche einen speziellen Helm gibt, wie zum Beispiel den Industriehelm, den Forsthelm, den Schweißerhelm oder den Feuerwehrhelm. Diese Helme sind aus einem duroplatischen oder thermoplastischen Material gefertigt. Sie sind daher besonders stabil und schützen den Kopf vor eventuellen Verletzungen. Beachten Sie jedoch vor dem Kauf, dass jeder dieser Helme ganz spezifisch für die jeweilige Berufsgruppe vorgesehen ist, denn nur so wird ein umfassender Kopfschutz gewährleistet. Nähere Informationen zu diesem Thema präsentieren wir Ihnen unter Schutzhelme.

Kappen und Hüte als Kopfbedeckung

Im Gegensatz zu Helmen dienen Kappen und Hütte nicht als sicherer Kopfschutz. Diese können jedoch in allen Bereichen, in denen keine Helmpflicht besteht, getragen werden. Die Anstoßkappe schützt den Kopf allerdings nicht vor herunterfallenden oder umherfliegenden Gegenständen oder Materialien, sondern bietet lediglich einen leichten Schutz gegenüber scharfkantigen Gegenständen. Aus diesem Grund wird sie vorrangig in Werkstätten oder im Montagebereich getragen.
Baseballkappen sind ebenfalls beliebte Kopfbedeckungen vieler Berufstätige. Sie bieten vorrangig Schutz vor beispielsweise Sonne bzw. bei Arbeiten im Freien. In der Gastronomie verwendet man neben der Kochmütze auch das so genannte Schiffchen oder ein Bandana. Meist werden sie aus hygienischen Gründen getragen.

Die Mütze als Kopfbedeckung

Ob Sommer oder Winter, Mützen findet man in unzähligen Ausführungen. Sie gehören in vielen Bereichen zum Teil der Arbeitskleidung, auch in der Freizeit werden sie getragen. Mützen bieten zum einen den Schutz vor Kälte oder Sonnenstrahlung, zum anderen verhindern Sie beispielsweise in der Gastronomie oder in der Lebensmittelindustrie, dass Haare in die Verarbeitung geraten. Die Einsatzgebiete der verschiedenen Modell sind daher recht vielseitig. So findet man beispielsweise die Kochmütze in der Gastronomie, die warme Wintermütze in allen frostigen Arbeitsbereichen oder die Besuchermütze in Bereichen, in denen keine Hautpartikel oder Haare verloren gehen dürfen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.