Kleberoller - die saubere Lösung im Büro
Schnell, sauber und präzise diese Eigenschaften sind auch beim
Kleben im Büro besonders wichtig. Kleberoller lassen sich ideal in diesem Bereich, in dem meist Pappe und Papier verklebt werden, einsetzen. Egal, ob kraftvolle dauerhafte Klebung oder wiederlösbare Verbindung - mit einem passenden Kleberoller erledigen Sie Ihre Aufgaben an Ihrem Schreibtisch schnell und sauber.
Sauberes Arbeiten
Mit einem Kleberoller wird es für Sie möglich, eine präzise Klebefläche zu definieren. Einfach den
Abroller an dem gewünschten Punkt ansetzen und über die Klebelinie führen. Ein optimal gestalteter, lückenloser Klebefilm entsteht. Die reißfeste Folie, auf dem der Kleber sitzt, wird einfach durch den Rollmechanismus, ähnlich einem Korrekturroller, wieder aufgenommen. Unschöne und störende Klebereste auf Ihrem Schreibtisch gehören genauso der Vergangenheit an wie übertretende Klebstoffüberschüsse.
Schnell und präzise
Der Kleber ist so konzipiert, dass die Haftwirkung sofort beim Aufdrücken des Klebegegenstückes eintritt und ein Verrutschen der Klebeflächen vermieden wird. Dadurch können die Unterlagen sofort und ohne Trocknungsprozess weiterbearbeitet werden. Durch das aufgerollte Trägerband wird auch bei längerer Lagerzeit im Rollcontainer ein Eintrocknen des Klebers vermieden. Sie sind immer gut gerüstet, wenn es um das Fixieren von Papier auf Papier geht. Kein Aufschrauben und langes Positionieren des Klebers, sondern einfaches und präzises Kleben wird durch unterschiedliche Bandbreiten möglich.
Die Klebeanforderung: permanent oder nicht permanent?
Vor dem Kauf sollten Sie folgendes Klären: Wollen Sie permanente Klebeverbindungen schaffen oder soll das Aufgeklebte später einfach und spurlos wieder ablösbar sein? Bei Unterlagen, bei denen dauerhaft überklebt werden soll, ist die permanente Variante eine gute Wahl. Wird jedoch nur vorübergehend eine Veränderung nötig, dann ist die ablösbare Möglichkeit die bessere Alternative. Hier bleibt sogar der überklebte Bereich später uneingeschränkt nutzbar.
Ergonomische Form
Der Kleberoller muss gut in der Hand liegen und einen ausreichenden Druck auf die Spitze ermöglichen, damit sich der Kleber optimal überträgt. Hierzu sind eine ergonomische Form und eine geriffelte Fläche im Fingerbereich nötig, die es ermöglichen, den Roller ohne Wegrutschen zu führen. Seitlich abrollende Kleberoller sind besonders gut geeignet, um ein punktgenaues Ansetzen zu erzielen. Hier ist zwischen Rollern für Rechts- und Linkshändern zu unterscheiden.
Nachfüllbar
Dauerhaft nutzbare Roller sind die Regel. Sie lassen sich durch einfaches Austauschen der
Kassette über einen langen Zeitraum nutzen. Sie tragen durch den Einsatz solcher Roller nicht nur aktiv etwas zum Umweltschutz bei, Sie vermindern auch die finanzielle Aufwendung für die Neuanschaffung des Klebematerials.