Plastikkarten in kleineren Stückzahlen selbst herstellen mit Kartendruckern
Plastikkarten haben in den letzten Jahren weite Verbreitung gefunden, weil sie sehr flexibel sind: Egal, ob als Kundenkarte, Sicherheitskarte in verschiedenen Ausführungen, Fotoausweiskarte oder Smart-Card mit eingebautem Chip - die kleinen Plastikkärtchen können universell eingesetzt werden. Damit bei kleineren Auflagen im Unternehmen oder für werbliche Zwecke nicht teure Dienstleister mit der Herstellung der Karten beauftragt werden müssen, bietet die Industrie spezielle Kartendrucker an, die unterschiedliche Formen der Plastikkarten bedrucken können. Gemeinsame Merkmale aller Kartendrucker sind:
- Thermosublimations-Druckverfahren bei Vollfarb-Druck oder Thermotransfer-Druckverfahren bei Monochrom-Druck;
- Auflösung von meistens 300 dpi, was in Kombination mit dem Thermosublimations-Druckverfahren für fotorealistische Aufdrucke ausreicht;
- Geräte verfügen meistens über einen parallelen Druckeranschluss (IEEE1284) und einen USB-Anschluss zur Verbindung mit einem Personal Computer, bei Kartendruckern mit höherer Kapazität werden auch Ethernet-Schnittstellen eingebaut;
- Geräte besitzen ein Kartenmagazin, das meist mehrere hundert Karten aufnimmt;
- die Drucker werden über eine spezielle Software am Computer gesteuert, mit deren Hilfe auch die Kartenmotive entworfen werden;
- gängige Kartendrucker sind für Standard-Plastikkarten im genormten Format ISO 7810 (ca. 5,4 x 8,5 cm) ausgelegt.
Besondere Eigenschaften der Kartendrucker für spezielle Kartentypen
Während einfachere Kartendrucker lediglich herkömmliche Plastikkarten bedrucken können und sich daher nur für die Herstellung von Fotoausweiskarten oder für Karten zu werblichen Zwecken (Clubkarten, Mitgliedskarten) eignen, können hochwertige Kartendrucker auch Sicherheitskarten konfektionieren. Sie verfügen über integrierte Chiparten-Kodierer und, in etwas einfacherer Form, über Magnetstreifen-Kodierer, mit deren Hilfe in einem Arbeitsgang die Karten nicht nur bedruckt, sondern auch initialisiert werden können. Dazu sind bei diesen Modellen auch entsprechend große
Speicher eingebaut, so dass umfangreichere Druckaufträge nicht den angeschlossenen PC blockieren.
Wendestation
Die meisten dieser Geräte sind außerdem in der Lage, die gebräuchlichsten Barcodes normgerecht umzusetzen und auf die Karten aufzudrucken. Damit insbesondere bei größeren Stückzahlen der Kartendruck schnell vonstatten geht, verfügen professionelle Kartendrucker über eine so genannte Wendestation, die ähnlich einer Duplex-Einheit bei herkömmlichen Druckern die Karte wendet, und in einem zweiten Durchlauf somit den Druck der Rückseite zulässt. Einige Geräte sind zudem in der Lage, die Karten in nur einem Durchgang beidseitig zu bedrucken. Mit diesem beidseitigen Kartendrucker lassen sich neben Sicherheitskarten mit Magnetstreifen auch solche mit eingelassenem Chip wie auch so genannte UHF-Karten mit berührungslos arbeitenden Chips (RFID-Technologie) herstellen.
Laminator
Da insbesondere im sicherheitsrelevanten Umfeld erhöhte Anforderungen auch an die Fälschungssicherheit und Robustheit der Karten gestellt werden, sind hochwertige Kartendrucker mit einem
Laminator ausgestattet, der die Karten ein- oder beidseitig randabschließend mit einer Spezialfolie laminieren kann, so dass mechanische Einflüsse die Karten nicht beschädigen können. Bei großen Druckvolumen können die meisten Geräte zudem mit einem gesonderten Magazin nachgerüstet werden, das einen Kartenvorrat von einigen hundert Stück aufnimmt.
Wartung
Kartendrucker müssen nicht aufwendig und zeitraubend gewartet werden. Es müssen lediglich gelegentlich die mechanischen Teile der Drucker gereinigt werden. Dazu sind spezielle, auf die Kartendrucker abgestimmte Reinigungs-Kits erhältlich. Um die Durchlaufmechanik der Druckwerke und die Kodierer zu reinigen, werden zusätzlich speziell beflockte Reinigungskarten angeboten, die Ablagerungen der Farbfolien ähnlich einer Bürste aus dem Druckwerk zuverlässig entfernen.