Schützen Sie Ihre wichtigen Dokumente!
Ein Laminiergerät - auch Laminator genannt - ist ein Muss für jedes moderne
Büro. Mit diesem Gerät schweißen Sie
Papier, Fotos oder andere Dokumente in
Laminierfolie oder Laminierband ein und
erhalten eine optisch ansprechende und stabile Hochglanzfolie. Durch die Folie werden Ihre Unterlagen
wasserabweisend, knicksicher und sind vor Schmutz und Vergilben geschützt. Auf Grund dieser Vorteile
eignet sich das Laminieren besonders für
Urkunden und Ausweise, aber auch für
Speisekarten oder Fotos.
Heiß oder kalt?
Es gibt zwei wesentliche Arten von Laminiergeräten: den
Heiß- und den
Kaltlaminator. Auch Kombigeräte, die zwischen beiden Funktionen wechseln
können, sind erhältlich.
Heißlaminator
Ein Heißlaminiergerät erhitzt einen Klebstoff, der an der Folie angebracht ist und dadurch die
Laminierung auf Ihren Dokumenten befestigt. Die Hitzezufuhr erfolgt entweder mittels einer beheizten
Rolle oder eines Heizschuhs. Letzterer wird insbesondere für den industriellen Gebrauch, z.B. in
Grafikstudios, eingesetzt.
Kaltlaminator
Ein Kaltlaminator ist dagegen vor allem für hitzeempfindliche Dokumente geeignet, da er auf kaltem
Wege laminiert. Dieses Gerät arbeitet mit druckempfindlichen Folien an Stelle der Thermo-Klebefolien
eines Heißlaminators. Zwar sind Kaltlaminatoren in der Anschaffung meist preiswerter als
Heißlaminiergeräte, aber im Gegenzug sind die druckempfindlichen Folien etwas kostspieliger.
Einige Kaltlaminiergeräte können Sie ohne Strom oder Batterien, sondern mittels Handkurbel betreiben.
So ist ein unabhängiger und mobiler Einsatz garantiert.
Merkmale eines Laminiergeräts
Nachdem Sie sich entschieden haben, ob ein Heiß- oder ein Kaltlaminator für Sie in Frage kommt,
können Sie weitere Kaufkriterien abwägen. So ist beispielsweise das Format eines Laminiergeräts
entscheidend. Möchten Sie lediglich
Visitenkarten und kleinere Ausweise
laminieren oder große Dokumente im A2-Format? Wünschen Sie eine integrierte Schneidevorrichtung,
mit der Sie Ihre laminierten Unterlagen in die richtige Form bringen können?
Zudem ist - ähnlich wie bei Druckern - häufig die Durchlaufgeschwindigkeit eines Geräts angegeben.
Diese ist besonders wichtig, wenn Sie sehr viele Dokumente laminieren. Bei einem Heißlaminator
sollten Sie außerdem auf die Vorheizzeit und auf eine automatische Abschaltautomatik bei Überhitzung
achten.