Tiefkühlhausstiefel schützen die Füße vor Erfrierungen
Bei extrem niedrigen Temperaturen ist die richtige
Schutzkleidung enorm wichtig. Wer länger als ein paar Minuten im Tiefkühlhaus verbringt, riskiert bei ungenügender
Arbeitskleidung eine Gefährdung der Gesundheit und schlimmstenfalls bleibende Schäden durch Erfrierungen oder Unterkühlung. Besonders die Füße sollten immer trocken und warm gehalten werden, für diese Zwecke sind spezielle Tiefkühlhausstiefel die beste Arbeitskleidung. Mit normalen
Schuhen würde man die Füße zu schnell auskühlen lassen. Vorgeschrieben sind Tiefkühlhausstiefel bei Temperaturen ab -5 Grad Celsius, wobei in Gefrierhäusern in der Regel bis zu -49 Grad herrschen.
Hohe Anforderungen bei extremen Temperaturen
Die idealen Arbeitsschuhe für das Tiefkühlhaus sind warm gefüttert, bestehen aus hochwertigem Leder und entsprechen den Vorgaben nach EN 345 mit der Schutzklasse S2. Je höher die Schutzklasse, umso mehr Zusatzanforderungen erfüllen die Schuhe. Das Obermaterial ist flexibel, reißfest und schützend zugleich, einige Modelle verfügen zusätzlich zur Fütterung über einen herausnehmbaren Innenschuh und thermoregulierenden Outlast-Linern. Die Sohle sollte immer rutschfest sein, durchtrittsicher und kälteisoliert. Besonders vorteilhaft sind Tiefkühlhausstiefel mit einer eingearbeiteten Schutzkappe im Zehenbereich, die häufig aus Stahl gefertigt ist.
Die Schuhe richtig tragen für eine optimale Wärmewirkung
Für eine besonders gute Wärme, ist es empfehlenswert, nicht mehrere Strümpfe in den Schuhen zu tragen, sondern lediglich ein paar dicke Thermosocken. Zusätzlich empfiehlt sich die Verwendung bequemer Einlegesohlen mit Thermowirkung. Die Schuhe sollten nicht zu eng anliegen, stattdessen ist es wichtig, dass immer noch etwas Luft bleibt, da sich diese ebenfalls erwärmt und somit für ein gutes Fußklima sorgt.
Stiefel oder Schnürschuhe - wo liegen die Vorteile?
Die Tiefkühlhausschuhe sind als Schnürer oder Stiefel mit Reißverschluss erhältlich. Die Modelle mit Reißverschluss sind schnell an- und ausgezogen und deshalb ideal, falls sie mehrmals am Tag an- und ausgezogen werden. Stiefel zum Schnüren lassen sich dagegen etwas enger oder weiter binden und besser an den Fuß anpassen, für einen perfekten und sicheren Halt. Beide Ausführungen sind in den gängigen Größen für Herren und Damen erhältlich, zum Teil auch in Übergrößen.