Küchenhilfsmittel - die schnellen Helfer in der Küche
Küchenhilfsmittel sind praktisch und die meisten Helfer sind aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Lebensmittel können hygienisch verpackt oder in Behältern aufbewahrt
werden. Ob zum Ver- oder Einpacken von Lebensmitteln, zum Reinigen kleinerer Verschmutzungen
und von Geschirr oder um Lebensmittel aufzubewahren - Küchenhilfsmittel erleichtern kleine
Arbeitsschritte in der Küche und im Haushalt. Ohne unsere kleinen Küchenhelfer wäre ein Arbeiten
in der Küche um einiges schwerer.
Welche Küchenhilfsmittel gibt es?
Alufulie - zum Verpacken von Lebensmitteln ideal
Alufolie, auch Silberfolie genannt, ist eine Folie, die
maximal 0,2 mm dick ist und, wie es der Name schon sagt, aus Aluminium hergestellt wird.
Sie ist luft- als auch blickdicht und bleibt selbst bei Wärmeeinwirkung biegsam. Sie
eignet sich daher sehr gut für das Verpacken von Lebensmitteln als auch gelegentlich
für Medikamente.
Nahrungsmittel, die in Alufolie verpackt sind, verlängern Ihre Haltbarkeit und
trocken nicht so schnell aus. In der Regel wird Alufolie auf 30 oder 50 cm breiten Rollen
in unterschiedlichen Längen im Handel angeboten.
Frischhaltefolie - Aroma bleibt erhalten
Bei einer Frischhaltefolie handelt es sich um eine dünne
Folie aus Kunststoff, welche besonders dehnbar und relativ reißfest ist. Sie verhindert
nicht nur das ein Eindringen von Keimen in das damit verpackte Nahrungsmittel,
sondern es hemmt auch das Austrocknen. Zusätzlich wird gewährleistet, dass das Aroma
von Lebensmitteln wie Käse nicht entweicht. Mit Frischhaltefolie können Sie Dosen und Schüsseln bequem und einfach abdecken. Sie besteht aus Polyethylen und ist in 25 bis 45 cm breiten Rollen in unterschiedlichen Längen erhältlich.
Frühstückstüten - hält den Pausensnack frsich
Frühstückstüten bestehen aus sauerstoffgebleichter Cellulose und sind fettdicht
sowie umweltfreundlich. Frühstücksbrote bleiben darin länger frisch. Sie sind im
Handel in unterschiedlichen Verpackungseinheiten erhältlich.
Backpapier - verhindert das Ankleben beim Backen
Praktisch und unverzichtbar beim Backen ist Backpapier. Es kann
auf Backblechen oder in Backformen eingelegt werden und verhindert ein Ankleben Ihres Backgutes.
Es ist auf einer Rolle oder schon als Zuschnitt erhältlich.
Gefrierbeutel - zum Einfrieren von Lebensmitteln
Weiterhin zählen zu den Küchenhilfsmitteln Gefrierbeutel, welche
aus einem Kunststoffmaterial bestehen. Sie sind unempfindlich gegen Kälte und eignen sich zum
Einfrieren von rohen oder gekochten Speisen. Das Gefriergut kann ohne Bedenken drei bis sechs
Monate in diesen Tüten eingefroren werden.
Diese sehr reißfesten Beutel lassen sich auch gut z. B.
mit einem Kugelschreiber oder Permanentmarker mit einem Datum beschriften. So wissen Sie auf
einen Blick, was sich im Gefrierbeutel befindet und seit wann. Mit Hilfe eines Plastikclips
können diese Beutel verschlossen oder eingeschweißt werden.
Besteckbehälter - sorgen Sie für Ordnung
Besteckbehälter sorgen für Ordnung in der Aufbewahrung Ihres Bestecks.
Die einzelnen Besteckteile werden getrennt voneinander aufbewahrt und sind ohne langes Suchen immer griffbereit.
Frischhaltedose - hygienisch und ordentlich aufbewahrt
Frischhaltedosen sind in verschiedenen Größen,
Formen und Farben erhältlich. Lebensmittel bleiben länger frisch und können ordentlich und hygienisch aufbewahrt
werden.
Eine besondere Art der Frischhaltedosen ist ein Brotkasten. Sie sind speziell
für die Aufbewahrung von Brotlaiben und Brötchen konzipiert. Sie sind in Kunststoff, Edelstahl oder
aus Holz erhältlich und sorgen dafür, dass Ihr Brot weder schimmelt noch austrocknet, so bleibt es länger frisch.
Küchenrolle - zum Aufwischen und Putzen
Küchenrollen kommen überall zum Einsatz -
ob zum Putzen oder zum Aufwischen kleiner Küchenmaleure oder auch feucht zum schnellen Putzen kleinerer Verschmutzungen.
Praktisch in einem Küchenrollenhalter befestigt, sind die Papiertücher schnell einsatzbereit.
Wir haben noch mehr!
Nicht nur Küchenhilfsmittel können Sie bei Mercateo erwerben, auch in Bezug auf Küchengeräte, Kücheneinrichtung oder Kochgeschirr oder Tafelgeschirr
bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment in unserer Kategorie Küche und Service.