HDTV-Receiver - damit Sie stets bestens im Bild sind
Der gute alte Fernseher hat ausgedient. An seine Stelle sind moderne HDTV-Receiver mit externen, modernen Displays getreten, die Sendungen hochauflösend und digital wiedergeben. Dabei bieten die HDTV-Receiver einen Bedienkomfort und technische Möglichkeiten, von denen man vor wenigen Jahren noch nicht zu träumen gewagt hätte.
HDTV-Receiver mit Standardfunktionen
HDTV-Receiver sind in aller Regel so genannte Settop-Boxen, die in einem eigenen Gehäuse mit Stromversorgung untergebracht sind. Die Geräte dienen primär dazu, die unterschiedlichen digitalen DVB-Fernsehsignale in allen denkbaren Auflösungen (576/720/1080p) zu empfangen. Viele Modelle können jedoch auch digitale Radioprogramme empfangen. Dabei sind bei den meisten Geräten mehrere tausend Speicherplätze vorhanden, so dass faktisch jeder empfangbare Sender gespeichert werden kann. Für eine entsprechend hochqualitative Wiedergabe akustischer Signale wird der Dolby Digital-Standard bei den meisten Geräten unterstützt. Damit eignen sich die Geräte auch für den Einsatz in professionellen
Heimkinos. Die HDTV-Receiver werden mit Hilfe einer kabellosen
Fernbedienung genutzt, wobei die Geräte wichtige Statusanzeigen in einem Display an der Frontseite des Gehäuses visualisieren. Durch ein On-Screen-Display (OSD) können HDTV-Receiver auch unter Zuhilfenahme des angeschlossenen
TV-Geräts eingestellt und bedient werden. Dabei werden Sonderfunktionen wie beispielsweise programmierbare Favoritenlisten geboten.
Gängige Anschlüsse
Um mit allen denkbaren Komponenten der
Unterhaltungselektronik einschließlich auch des Personal Computers kommunizieren zu können, verfügen HDTV-Receiver über die unterschiedlichen gängigen Anschlüsse. Die Palette reicht von SCART- und HDMI-Buchsen über Audio- und SPDIF-Anschlüsse bis hin zu USB- und teilweise auch RJ45-Schnittstellen. Im Gerät ist zudem bei nahezu allen Modellen ein so genannter CI-Schacht (Common Interface) vorhanden. Mit diesen Steckplätzen, die den in Notebooks eingebauten PCMCIA-Slots ähneln, ist es möglich, SmartCards zu verwenden. Diese kommen üblicherweise beim Bezahlfernsehen zum Einsatz und dienen zur Entschlüsselung der verschlüsselt übertragenen Sendeinhalte. Weiterhin unterstützen die meisten Geräte ein Flash-Update der internen Software mittels Satellit oder auch mit Hilfe eines Personal Computers.
HDTV-Receiver mit Aufnahmefunktion
Hochwertige HDTV-Receiver bieten eine stattliche Anzahl von Sonderfunktionen, die zusätzliche Hardware benötigen. So sind in vielen Geräten intern
Festplatten eingebaut, die dazu dienen, Sendungen aufzunehmen. Diese können zeitversetzt angesehen werden (Time-Shift). Über USB-Schnittstellen können zudem externe Festplatten in das System integriert werden und bieten damit eine praktisch unbegrenzte Aufnahmekapazität. HDTV-Receiver mit dieser Funktionalität werden als „PVR-ready“ bezeichnet (Personal Video Recorder). Die digitale Aufnahme von Sendungen bietet im Vergleich zur alten analogen Aufnahme mit Videorekordern mehrere Vorteile: Langwieriges Vor- und Rückspulen entfällt. Die einzelnen Sequenzen einer Sendung können ohne Umwege angesteuert werden. Zudem gehören ärgerliche Bänderrisse, verschlissene Köpfe und fehljustierte Kopftrommeln der Vergangenheit an. Nicht zuletzt bleiben bei modernen HDTV-Receivern auch Bild- wie Tonqualität stets gleich und vermindern sich nicht mit zunehmender Anzahl der Wiedergabeläufe.
Twin-Tuner-Geräte
Alle HDTV-Receiver mit Aufnahmefunktion sind zudem mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Tunern ausgestattet. Damit können Sie eine Sendung ansehen, während zeitgleich eine weitere aufgezeichnet wird, wobei die Sendungen auch über verschiedene Quellen empfangen werden können. Mit solchen Twin-Tuner-Geräten ist meist auch eine Bild-in-Bild-Anzeige möglich.
Hochwertige HDTV-Receiver mit Aufzeichnungsfunktion sind in aller Regel weiterhin mit zwei CI-Slots für die Aufnahme von SmartCard-Modulen ausgestattet, so dass zwei Pay-TV-Kanäle gleichzeitig im Gerät angesteuert werden können. Durch vorhandene RJ45-Schnittstellen ist zusätzlich die Einbindung in ein Home-LAN möglich, so dass weitere externe Speicherkapazitäten im Netz genutzt und Video- wie Audioinhalte übertragen werden können.