Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Video, TV  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Video, TV“
Überbegriffe
TV-Geräte
Fernseher für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen. In verschiedenen Größen und Technologien wie LCD, OLED oder QLED erhält­lich.
Empfangstechnik
Geräte und Zubehör für den Empfang von TV- und Ra­diosignalen. Umfasst z. B. Antennen, Receiver und Signalverstärker
Heimkinoanlage
Audiosystem für filmreife Klangerlebnisse zu Hause. Kombiniert Lautsprecher, Subwoofer und meist einen AV-Receiver.
AV-Receiver
Zentrale Steuereinheit für Heimkino- und Audiosys­teme. Verbindet Bild- und Tonquellen mit Lautspre­chern und sorgt für Sur­round-Sound.
Videotechnik
Geräte zur Aufnahme, Bear­beitung und Wiedergabe von Bewegtbildern. Dazu zählen Kameras, Recorder, Monitore und Zubehör.
Videokamera
Handliche Kameras zur Auf­zeichnung von Videos, für den Heimgebrauch, als se­miprofessionelle Variante für die Arbeit oder das Fil­men beim Sport.
Blu-ray-Player
Damit lassen sich hochauf­lösende Blu-ray-Filme an­schauen.
Blu-ray-Recorder
Damit lassen sich hochauf­lösende Blu-ray-Filme auf­zeichnen und anschauen.
DVD-Player
Abspielgerät für DVDs mit Bild- und Tonwiedergabe. Ideal für Filme, Serien oder Musikvideos im Heimkino.
DVD-Recorder
Gerät zum Aufzeichnen und Abspielen von Inhalten auf DVDs. Ermöglicht zeitver­setztes Fernsehen und Ar­chivierung von Sendungen.
Videorecorder
Gerät zum Abspielen und Aufzeichnen von VHS-Kas­setten. Diente früher zur Ar­chivierung und Wiedergabe von Fernsehinhalten.
Zubehör
Kabel
Elektrische oder optische Leitungen zur Signal- und Stromübertragung. In viel­fältigen Ausführungen für Audio, Video, Daten und Energie erhältlich.
Fernbedienungen
Steuergerät für mehrere elektronische Geräte zu­gleich. Ersetzt verschiedene Originalfernbedienungen durch eine zentrale Lösung.
TV-Zubehör
Ergänzende Produkte für Fernseher und Heimkino. Dazu zählen z. B. Halte­rungen, Fernbedienungen, Kabel und Reinigungshilfen
Weitere Informationen zum Thema Video, TV
^

Für ein intensives Fernseherlebnis

Der Fernseher als Massenmedium unserer Zeit ist nicht mehr wegzudenken. Er dient zur Unterhaltung und zur Beschaffung von Informationen. Die Vielfalt der angebotenen Geräte  ist groß. Welche Möglichkeiten es gibt und welches Zubehör wichtig ist, möchten wir Ihnen im Folgenden kurz darstellen. So steht dem Fernsehvergnügen nichts mehr im Wege.

Welches TV-Gerät soll es sein?

LCD-TV

LCD bedeutet „liquid crystal display, also „Flüssigkeitsbildschirm“. LCD-TVs haben eine hohe Leuchtkraft und die Front des Geräts ist meistens matt, so dass sie kaum Spiegelungen aufweist. Diese Eigenschaften sind vorteilhaft für helle Zimmer. Nachteil ist, dass man die Bilder, die im LCD-Gerät gerade laufen, nicht von allen Seiten betrachten kann, da man sie sonst verschwommen sieht. Bildpunkte werden bei diesen Fernsehern durch eine immer aktive Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Es strahlt dazu durch rote, grüne und blaue Farbzellen. LCD-TVs haben eine wesentlich längere Lebensdauer als Plasma-Bildschirme.

Plasma-TV

Ein Plasma-TV benötigt keine Hintergrundbeleuchtung, denn hierbei strahlen drei so genannte Farbkammern (rot, grün und blau) von sich aus. Sie sind mit speziellen Edelgasen gefüllt, die bei Anregung anfangen zu leuchten. Die Bildpunkte sind deutlich größer als die des LCD-TVs. Dadurch ist das Ergebnis grobkörniger.
Plasmageräte gibt es auch in verschiedenen Größen. Im Vergleich zu LCD-TVs benötigen sie meist einen Lüfter, da es zu einer hohen Wärmeabgabe kommt. Außerdem ist der Stromverbrauch, im Gegensatz zum LCD, hoch (ca. 250 bis 400 Watt).
Die Lebensdauer ist wesentlich kürzer im Vergleich zum LCD-TV. In dunklen Räumen haben Plasma-Geräte oft eine bessere Qualität als LCDs. So sind dann die Farben natürlicher und stärker.

Mobile TV-Geräte

Mobile TV-Geräte sind tragbar und ermöglichen es, an jedem Ort fern zu sehen - sei es mit dem Handy oder einem tragbaren Mini-Fernsehern. Nachteil ist, dass die Geräte mittels Akku arbeiten und irgendwann geladen werden müssen, da sie nicht wie gewöhnliche Fernseher am Strom angeschlossen sind.

Beamer

Beamer projizieren Bilder oder Videos auf vorzugsweise weiße Leinwände. Vorteil ist, dass durch die beliebig große Leinwand sehr viele Menschen das Projizierte wahrnehmen können. Positiv ist ebenfalls der einfache Transport des Beamers durch seine geringe Größe und Gewicht. Die Nachteile liegen bei der Präsentation in hellen Räumen, in einem nicht abgedunkelten Raum geht die Helligkeit verloren.

Nicht zu vergessen – das TV-Zubehör

Fernbedienungen

Fernbedienungen braucht man für fast alle Fernseher, um sie ein- bzw. auszuschalten. Mit Fernbedienungen lassen sich die verschiedensten Dinge wie Lautstärke, Sender oder Helligkeit einstellen. Dabei gibt es sie in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Funktionen, die auf das jeweilige TV-Gerät abgestimmt sind. Angeboten werden auch multifunktionale Fernbedienungen. Durch diese Universalfernbedienungen können Sie mehrere Geräte gleichzeitig bedienen.

Bildwände

Mit Hilfe von Beamern werden auf Bildwänden Bilder oder Videos projiziert. Diese Wände müssen eine glatte Oberfläche haben und weiß sein. Es gibt unterschiedliche Größen und Ausführungen von Bildwänden wie mechanische oder elektrische Modelle. Der Hauptunterschied liegt in der Handhabung. So kann zum Beispiel die Höhe einer elektrischen Bildwand mit einer Fernbedienung  oder von Hand verstellt werden.

Blu-ray Player

Eines der neuesten Formate für hochauflösende Bilder und ein sehr großes Speichervolumen ist Blu-ray. Auf einer solchen Disc passen ungefähr fünfmal so viele Daten wie auf eine normale DVD. Durch Blu-ray ist neben den hochauflösenden Bildern auch ein erstklassiger Ton möglich. Im Gegensatz zum DVD-Player besitzt der Blu-ray-Player einen blau-violetten Laserstrahl. Neuere Modelle der Blu-ray-Player haben einen Netzwerkanschluss, mit dem Sie ins Internet gehen können.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.