Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

  Hautpflegepräparat  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Hautpflegepräparat“
Überbegriffe
Badesalz
Diese reinen Mineralsalze eignen sich für wohltuende Bäder und pflegen Ihre empfindliche Haut.
Badeschwamm
Mit einem Badeschwamm seifen Sie nicht nur Ihren Körper ein, sondern massieren gleichzeitig Ihre Haut.
Bodylotion
Die Lotionen mit ihren hochwertigen Pflegestoffen regenerieren Ihre beanspruchte Haut und erhalten somit die natürliche Schutzfunktion.
Creme
Die unterschiedlichen Zonen Ihrer Gesichtshaut als auch Ihr Hauttyp bedürfen spezieller Pflegeprodukte.
Deo
Nutzen Sie ein Deo nach dem Bad, Sie verhindern Schweißgeruch und behalten für lange Zeit das frische Gefühl.
Frottierwäsche
Unverzichtbar in Ihrem Bad sind Badetuch, Handtuch, Seiflappen und weitere nützliche Helfer.
Handtrockner
Elektrische Handtrockner sind die Alternative zu der Verwendung von Papier-Handtüchern.
Körperöl
Zur Pflege Ihrer sehr trocknen und empfindlichen Haut. Sie ziehen schnell ein und sind sehr hautverträglich.
Seife
Gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Bei uns finden Sie neben Duschgel, Spenderseife und Badezusatz auch Seifenreiniger.
Körperpflege-Set
Eine Auswahl an unterschiedlichen Badeartikeln in einer ansprechenden Geschenkverpackung.
Intimhygiene
Damenbinden
Sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Monatshygiene einer Frau.
Intimpflege
Den speziellen Ansprüchen des Intimbereiches entsprechend wurden diese Pflegemittel entwickelt.
Tampons
Geben Ihnen ein freies Gefühl während Ihres Monatszyklus.
Kondome
Der sichere Schutz vor Infektionen oder ungewollten Schwangerschaften.
Weitere Informationen zum Thema Hautpflegepräparat
^

Sauber und gepflegt mit der richtigen Körperpflege

Unter Körperpflege versteht man die Reinigung und Pflege des Körpers, sie ist ausschlaggebend für die Hygiene. Sei es im Büro, im Kosmetikstudio oder im medizinischen Bereich, eine gewissenhafte Körperpflege ist unabdingbar. Dazu gehören nicht nur das tägliche Waschen und das Zähneputzen, auch diverse Cremes, Badezusätze und Pflegestoffe dienen der täglichen Körperpflege.

Verschiedene Produkte für Reinheit und Pflege

Durch eine gewissenhafte Körperpflege und Hygiene können Krankheiten vermieden und als unangenehm empfundene Gerüche bekämpft werden. Zu Beginn einer gründlichen Körperpflege steht dabei immer eine gründliche Reinigung, welche durch entsprechende Pflegeprodukte und Kosmetika abgerundet werden kann.

Reinigung mit Seife

Seifen dienen der Reinigung und entfernen in Verbindung mit Wasser, Fette und Verschmutzungen. Dabei sind im Handel verschiedene Seifentypen erhältlich.
  • Kernseife: Die festen Seifen sind parfümfrei und werden häufig in der Industrie als Reinigungsseife für die Hände verwendet.
  • Arztseife: Sie bestehen aus besonders hautschonenden sowie bakterienhemmenden Zusätzen, welche eine desinfizierende Wirkung mit sich bringen. Diese Seifen werden häufig in medizinischen Bereichen verwendet.
  • Flüssigseife: Sie werden in der heutigen Zeit am häufigsten verwendet. Die verschiedenen Varianten eignen sich zum Händewaschen im privaten Bereich, genauso wie in sanitären Einrichtungen oder in der Industrie. Flüssigseifen werden entweder im praktischen Einwegseifenspender oder im Nachfüllpack für Seifenspender aller Art angeboten. Sie gibt es jedoch auch in Form von Duschgels, Shampoos oder Schaumbädern.

Pflegeprodukte

Neben der Reinigung sollte die Pflege nicht zu kurz kommen. Bodylotions und Cremes pflegen den Körper und versorgen ihn mit Feuchtigkeit. Wichtig ist bei diesen Produkten, dass Sie die Lotion oder Cremes dem Hauttyp entsprechend und dessen Ansprüchen nach aussuchen. Im Handel finden Sie daher eine große Auswahl verschiedener Produkte, die entweder für fettige, trockene oder  empfindliche Haut entwickelt wurden. Die entsprechenden Inhaltsstoffe regenerieren Haut und bieten eine entsprechende Schutzfunktion.

Für einen angenehmen Duft

Verschiedene Deos in Form von Deo-Sprays, Roll-ons oder Deo-Kristalen verhindern Schweißgerüche und sorgen für einen angenehmen Duft. Die Auswahl ist riesig, die verschiedenen Arten und die Vielzahl verschiedener Duftrichtungen bieten für jeden das richtige Deo.

Körperöl

Körperöle haben nicht nur eine pflegende Wirkung, sie dienen als Gleitmittel für Massagen oder zur Erfrischung des Körpers. So finden sie in vielen Bereichen Anwendung. Dabei hat jedes Öl eine bestimmte Wirkung:
  • Johannis-Krautöl kann sanft einmassiert werden und hilft gegen Rücken- und Gliederschmerzen.
  • Lavendelöl wirkt entzündungshemmend und Schlaf fördernd.
  • Honigöl hat eine entspannende Wirkung.
  • Mandarinenöl lockert die Muskeln und löst Verspannungen.
  • Melissenöl wirkt beruhigend und erfrischend.

Frottierwäsche

Frottierwäsche wird in vielen Bereich benutzt. Egal, ob im Hotel, Krankenhaus oder Kosmetikstudio, Frottierwaren sind täglich im Einsatz, denn nicht immer ist es üblich, auf Papierhandtücher zurückzugreifen. Die verschiedenen Farben und Muster lassen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Wählen Sie doch zum Beispiel die komplette Ausstattung angefangen von Waschhandschuh bis hin zu Badetuch und Bademantel farblich passend zueinander. So können Sie sicher gehen, dass sich Ihr Gast oder Kunde wie zu Hause und sichtlich wohlfühlt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Hautpflegepräparat, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.