Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Spenderseife

  Spenderseife  (822 Angebote unter 27.603.323 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
ab € 1,50*
 Stück 
Topseller
ab € 11,21*
 Flasche 
Topseller
ab € 2,87584*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spenderseife“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spenderseife"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   83   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spenderseife
^

Spenderseife – nutzen Sie die Vorteile der Flüssigseife

Über das Händewaschen machen sich die wenigsten Personen Gedanken. Damit möchte Mensch eigentlich nicht viel Zeit vergeuden. Um die Hände möglichst schnell waschen zu können, sollte Spenderseife verwendet werden. Durch einen Knopfdruck wird die erwünschte Seifenmenge abgegeben. Bevor bei einem Seifenstück genügend Substanz freigesetzt wird, muss der Block erst ausreichend angefeuchtet werden.

Hygiene

Die Spenderseife ist auch von hygienischem Standpunkt aus betrachtet wesentlich besser. Das Seifenstück wandert wortwörtlich durch zahlreiche Hände und nimmt dort Bakterien und Keime auf, welche sich im feuchten Milieu rasant vermehren. Das Sauberkeits-Utensil wird somit zu einer tickenden Bakterienschleuder, welche ein immenses Gesundheitsrisiko beinhaltet. Spenderseife eignet sich aus vielen Gründen für die Verwendung auf Gemeinschaftstoiletten von Firmen als auch auf öffentlichen Toiletten.

Technische Vorteile eines Seifenspenders

Ein Seifenspender kann äußerst einfach bedient werden. Falls die Hände mal zu stark verschmutzt sind, kann der Seifenspender auch mit Ellenbogen oder Unterarm betätigt werden. Die Seife wird dabei genau dosiert und ist immer sauber und steril.

Begleiterscheinungen - die Reinigung

Der Seifenspender macht keine Arbeit. Seifenstücke hinterlassen hingegen unschöne Flecken und Reste, welche nicht immer leicht zu entfernen sind. Bei der Reinigung muss bei einem Seifenspender nichts bereut werden. Durch diesen bleiben Armaturen und Keramik nämlich frei von Verunreinigungen.

Seifenspender - eine große Hilfe für Senioren

Die Nutzung von Spenderseife ist insbesondere auch für Senioren vorteilhaft. Senioren und Menschen mit Behinderungen haben die Seife immer griffbereit. Die sterile und saubere Reinigung ist bei älteren Personen wesentlich wichtiger als bei Jüngeren, da diese um ein Vielfaches krankheitsanfälliger sind. Stückseife kann außerdem schnell zu Boden fallen. Da sich Senioren nicht gerade immer an einer blühenden Vitalität und Gesundheit erfreuen, fällt das Aufheben der Seife zumeist schwer. Solche Vorkommnisse können durch einen fest installierten Seifenspender verhindert werden. Dieser kann bei richtiger Montage einiges Gewicht tragen und rutscht zudem nicht hin und her.
Darüber hinaus muss angemerkt werden, dass der Seifenspender sehr einladend und dekorativ aussieht. In Punkto Design ist er der Stückseife auf jeden Fall überlegen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.