Übersicht | "Gehäuselüfter"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 11,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,43* pro Stück |
| |
Enermax UCEV8 Computergehäuse Ventilator Transparent (2 Angebote) Informationen -selbstgesteuerte Geschwindigkeitsanpassung durch Temperatursensor. -zuschaltbare blaue Beleuchtung in Blitz-Form. -TWISTER Lagertechnologie für lange Lebensdauer, leise Rotation und ... |
|
ab € 34,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 28,96* pro Stück |
| |
LogiLink PC case cooler Computergehäuse Ventilator (8 Angebote) Der LogiLink Fan103 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt übe... |
|
ab € 1,92* pro Stück |
| |
|
Arctic Cooling ACFAN00080A |
ab € 20,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,52* pro Stück |
| |
ARCTIC BioniX F120 Gaming Gehäuselüfter mit PWM PST (5 Angebote) Der BioniX F120 verfügt über das beste Luftstrom Geräusch- Verhältnis. Der extrem leise 3-Phasen-Motor garantiert langes Gaming ohne störende Geräusche. Der BioniX F120 ist mit PWM ausgestattet, um... |
Arctic Cooling ACFAN00093A |
ab € 6,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,75* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gehäuselüfter | | | Klimaschutz für den PC mit dem Gehäuselüfter
Durch eine immer höhere Dichte von elektronischen Bauteilen im PC und deren rasant zunehmende Leistungsfähigkeit werden aktuelle Computer im laufenden Betrieb stetig wärmer. Je beengter es dabei im Gehäuse zugeht, desto höher ist das Risiko von Überhitzung und damit einhergehendem Datenverlust.
Um die Temperatur in Computergehäusen zu regulieren und auf einem auch für elektronische Bauteile ungefährlichen Niveau zu halten, sind verschiedenste Gehäuselüfter in allen erdenklichen Größen erhältlich. Die Palette der angebotenen Ventilatoren reicht dabei von einfachen Lüftern, die standardisierte Maße aufweisen und daher in vielen verschiedenen Computern eingesetzt werden können, bis hin zu speziell für bestimmte PC-Modelle konstruierten Systemen.
Besonderheiten von Gehäuselüftern
Die Gehäuselüfter werden in aller Regel an gut erreichbarer Stelle im PC-Gehäuse eingebaut, an der ein großer Wirkungsgrad und somit ein guter Kühleffekt erzielt werden kann. Dabei bieten die Geräte in aller Regel einige Besonderheiten.
- Viele Modelle verfügen über spezielle Vorrichtungen zur Dämpfung von Vibrationen, die durch den drehenden Rotor entstehen. Da die Lüfter meist an einer der Gehäuseseiten angebracht werden und das Computergehäuse physikalisch als Resonanzkörper fungiert, können solche Vibrationen unangenehme Brummgeräusche verursachen.
- Viele höherwertige Gehäuselüfter sind mit Temperatursensoren ausgestattet, die einen variablen Betrieb abhängig von der Innentemperatur des Computergehäuses gestatten.
- Die Gehäuselüfter sind entweder mit Gleitlagern oder Kugellagern ausgestattet. Gleitlager erlauben einen faktisch vibrationsfreien Betrieb, sind jedoch weniger haltbar als Kugellager.
- Im Durchmesser größere Gehäuselüfter drehen in aller Regel mit niedrigeren Umdrehungsgeschwindigkeiten als die kleineren Modelle. Dies führt zu einer geringeren Geräuschentwicklung, so dass die Lüfter im Betriebsgeräusch des Computers praktisch nicht mehr wahrnehmbar sind.
- In der Regel wird die Energieversorgung der Gehäuselüfter mit Hilfe eines drei- oder vierpoligen Molex-Steckers mit 12 Volt Versorgungsspannung gewährleistet. Manche Ventilatoren liefern über den Stecker auch ein Tachometer- sowie ein PWM-Signal zur Drehzahlregulierung, so dass auf einem Display die jeweilige Umdrehungszahl angezeigt und der Lüfter temperaturabhängig zuverlässig gesteuert werden kann, sofern entsprechende Komponenten im Computer eingebaut sind.
Entkoppler als Zubehör
Meist werden die Gehäuselüfter mit Hilfe von vier Steckstiften oder Schrauben an einer Seitenplatte oder der Rückseite des Computergehäuses befestigt. Kleinere Gehäuselüfter sind dagegen oft für den Einsatz in niedrigen Systemen, wie sie bei 48,26 cm (19“)-Schränken verwendet werden, konzipiert. Damit bei eventuell auftretenden Vibrationen und davon im ungünstigsten Fall verursachten Betriebsgeräuschen des Gehäuselüfters Abhilfe geschaffen werden kann, sind als Zubehör im Handel so genannte Entkoppler erhältlich, die den Lüfter und das Computergehäuse voneinander isolieren, so dass Vibrationen effektiv gedämpft werden.
Empfehlungen für den Einsatz von Gehäuselüftern
- Beim Einbau eines Gehäuselüfters in ein Standard-PC-Gehäuse ist darauf zu achten, dass die Lüfterflügel in Drehrichtung von innen nach außen weisen. Falsch herum eingebaute Gehäuselüfter blasen nicht die erwärmte Luft aus dem Gehäuse nach außen, sondern wirken wie eine Luftschranke, so dass kein Kühleffekt mehr gegeben ist.
- Prüfen Sie den Gehäuselüfter regelmäßig auf Verschmutzungen. Staub und Ablagerungen an den Flügeln vermindern die Leistung des Gehäuselüfters!
- Lautes Brummen des Gehäuselüfters deutet auf einen Lagerschaden hin, der meist von Verschmutzungen wie Staub verursacht wird. Der Lüfter dreht dann auch langsamer. Anfänglich kann noch ein Ausblasen des Lüfters den Schaden beheben. Hat sich der Schmutz bereits festgesetzt und sind im laufenden Betrieb permanent Brummgeräusche und Vibrationen des Lüfters festzustellen, so muss dieser ausgetauscht werden.
- Achten Sie beim Einbau eines Gehäuselüfters darauf, Kabel im Inneren des Computers fest zu fixieren. Wirr im Gehäuse hängende Kabel (insbesondere Flachbandkabel wie bei EIDE- oder SCSI-Systemen benötigt) mindern die Kühlleistung des Gehäuselüfters deutlich.
|
|