Kälteschutzanzug für Kühlhaus und Gefrierhaus
Bei vielen Tätigkeiten ist es erforderlich,
Kälteschutzbekleidung zu tragen. Aber auch im Außenbereich darf an kalten Tagen mit Minusgraden die richtige
Schutzkleidung nicht vernachlässigt werden.
Arbeitskleidung sorgt dafür, dass die Mitarbeiter vor Erkrankungen und gefährlichen Erfrierungen geschützt bleiben. Für längere Aufenthalte in den kalten Bereichen ist ein kompletter Anzug vorteilhaft. Bei einem Kälteschutzanzug handelt es sich dabei um einen durchgehenden Overall mit isolierenden Eigenschaften, der speziell für Arbeiten im Gefrierhaus konzipiert ist.
Tragekomfort und ungehindertes Arbeiten
Ein großer Pluspunkt des Kälteschutzanzugs sind die Bewegungsfreiheit und die enorme Schutzwirkung. Als Einteiler befinden sich keine unerwünschten Lücken oder Öffnungen in der Kleidung, sodass der Körper perfekt warmgehalten wird. Erhältlich sind Kälteschutzanzüge in den gängigen Konfektionsgrößen und verschiedenen Farben. Viele Anzüge sind zudem mit Reflexbändern versehen, was die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht.
Den optimalen Schutzanzug für jede Arbeitsumgebung wählen
Kälteschutzanzüge werden in verschiedenen Materialstärken und mit unterschiedlichen Isolationswerten angeboten. Sie müssen immer der DIN 342 entsprechen und zertifiziert sein. Für viele Arbeitsbereiche müssen die Kälteschutzanzüge auch vor Luftzug schützen und Feuchtigkeit abhalten, weshalb man hierbei auf die Schutzklassen der Luftdurchlässigkeit und den Wasserdurchgangswiderstand achten sollte. Bei der Wahl des geeigneten Anzugs kommt es auf die Temperaturen an, die Dauer des Aufenthalts in den kalten Arbeitsbereichen und, ob es sich eher um eine stehende Tätigkeit oder eine schwere körperliche Arbeit handelt. Die Materialstärke reicht von ca. 240 g/m2 bis zu mehr als 300 g/m2. Der Wärmedurchgangskoeffizient ist ebenfalls bei den einzelnen Anzügen angegeben, bei einigen wird auch die Temperatur genannt. Unter dem Kälteschutzanzug Funktion- oder
Thermo-Unterwäsche getragen werden, diese sorgt zusätzlich für Wärme und verhindert gleichzeitig ungesundes Schwitzen. Passend dazu gibt es Kühlhausstiefel, geeignete Schutzhandschuhe und Kopfbedeckungen.