Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Foto-Rucksack

  Foto-Rucksack  (61 Angebote unter 29.297.750 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Foto-Rucksack“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Foto-Rucksack"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Foto-Rucksack
^

Fotorucksack zum bequemen Transport der Foto-Ausrüstung

Der Fotorucksack ist eine der vielfältigen Varianten von Foto- und Kamerataschen. Da eine Fotoausrüstung abhängig vom Umfang ein enormes Gewicht erreichen kann, lässt sie sich in diesem speziell ausgestatteten Rucksack leichter transportieren.

Ein Fotorucksack muss sicher und komfortabel sein

Eine komplette Foto-Ausrüstung mit Spiegelreflexkamera, verschiedenen Objektiven, Blitzgerät und diversen Filteraufsätzen besteht insgesamt aus empfindlichen Geräten und Zubehörteilen. Die Ausrüstung ist relativ schwer und kann in einer Schulter-Fototasche zu einer ernsthaften Belastung werden. Zum Tragen größerer Gewichte sind Rucksäcke sehr gut geeignet, jedoch ist es nicht möglich, empfindliche Geräte in einem herkömmlichen Rucksack zu verstauen, ohne dass es dabei zu Beschädigungen kommen kann.
Rucksäcke haben meist die Öffnung im oberen Bereich und erschweren damit den Zugang zum Inhalt, wenn es sich um verschiedene Einzelteile handelt. Um die Wünsche von Profi- und Hobbyfototrafen nach Sicherheit für die Foto-Ausrüstung und bequemen Trage-Eigenschaften miteinander zu kombinieren, bieten Hersteller von Koffern und Taschen einen speziell ausgestatteten Fotorucksack an. Die Unterbringung der Foto-Ausrüstung in einem Rucksack bietet zudem den Vorteil, dass der Fotograf die Ausrüstung tragen und gleichzeitig seine Hände frei bewegen kann. Die ausgewogene Gewichtsverteilung auf dem Rücken beeinträchtigt den Fotografen auch nicht beim Fotografieren, so dass die Tasche nicht abgesetzt werden muss, um eine Aufnahme zu erstellen.

Der Fotorucksack und seine Besonderheiten

Auf den ersten Blick stellt der Betrachter fest, dass ein Fotorucksack über eine große Reißverschlussöffnung auf der Vorderseite verfügt und nicht von oben beladen werden muss. In der Regel ist der Reißverschluss an drei Seiten umlaufend, so dass sich die Vorderseite über die gesamte Fläche öffnen lässt. Die zweite Besonderheit, die der Betrachter äußerlich erkennt, ist die weiche und stabile Polsterung, die den Fotorucksack umgibt. Auf diese Weise ist der Inhalt des Rucksacks vor Stößen und der Rücken des Trägers vor Druckstellen geschützt. Die Reißverschlüsse sind gut verdeckt und gegen eindringende Feuchtigkeit gesichert.
Ein gut ausgestatteter Fotorucksack verfügt über kleine, leicht zu erreichende Außentaschen, die Platz für diverses Zubehör bieten. Ein Schnellzugang zum Hauptfach über einen kleineren Reißverschluss innerhalb der Front erlaubt das Entnehmen einzelner Ausrüstungsgegenstände, ohne die gesamte Front zu öffnen. Gepolsterte Tragegurte bieten dem Fotografen einen hohen Trage-Komfort und ein zusätzlicher Taillengurt erhöht die Stabilität.

Der Fotorucksack besitzt ein aufwändiges Innenleben

Um die Kamera oder vielleicht sogar mehrere Kameragehäuse und verschiedene Objektive sowie ein Blitzgerät sicher im Fotorucksack transportieren zu können, ist der Rucksack, wie jede Fototasche, mit umfangreichen Unterteilungen ausgestattet. Da Kameras und Objektive in der Größe variieren, verfügt der Fotorucksack über einen Futterstoff, der das Befestigen von Klettverschlüssen ermöglicht. Die Unterteilung der einzelnen Fächer erfolgt mit flexibel einsetzbaren, gut gepolsterten Zwischenwänden, die an den Rändern mit Klettbändern ausgestattet sind und sich daher beliebig im Rucksack positionieren lassen. Eine zusätzliche Abdeckung schützt Inhalt gegen ungewolltes Herausfallen und Feuchtigkeit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.