Übersicht | "Fassregal"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 297,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 413,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 483,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 761,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 790,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 775,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 818,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 873,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 874,39* pro Stück |
| |
Fassbock für Abfüllstation PolySafe RS (1 Angebot) Fassbock für Abfüllstation PolySafe RS hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) zur Lagerung von 1 Fass à 200 Liter speziell für den Einsatz mit der Abfüllstation Typ PolySafe RS 1-200Te... |
|
ab € 200,14* pro Stück |
| |
Fassbock, verzinkt, für 60 Liter Abfüllstation (1 Angebot) Fassbock, verzinkt, für 60 Liter Abfüllstation Abfüllen und Dosieren von 50- und 60-Liter-Behältern auf engstem Raum Konstruktion aus Stahl - sicher und langlebig Verzinkt für optimalen Korrosionss... |
|
ab € 170,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.229,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.015,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 270,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 361,58* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Fassregal | | | Fassregale - clevere Lagerlösung für clevere Leute
Platzsparendes Lagern ist ein wichtiger Aspekt, der in keinem Unternehmen, in dem Lagerwirtschaft betrieben wird, vernachlässigt werden sollte. Durch die richtige und wirtschaftliche Lagerung lassen sich Kosten für Stellflächen und Schwund an eingelagertem Material vermeiden. Fässer stellen jeden Lageristen vor eine Herausforderung, da die Form des Gebindes ein Stapeln schwierig macht und somit für einen erhöhten Platzbedarf bei der Aufbewahrung sorgt. Wo Kisten, Kartons und Paletten standfest aufgereiht werden können, besteht bei Fässern die Gefahr des Wegrollens. Die Lösung für diese Problematik heißt Fassregale.
Liegen statt stehen
Entscheiden Sie sich für Fassregale, die eine liegende Lagerung ohne Wegrollgefahr ermöglichen. Die Lagerregale besitzen in den einzelnen Etagen Fasshalter, die die Fässer aufnehmen und fixieren. Diese besondere Form sorgt für ein sicheres Lagern und minimiert das Unfallrisiko. Durch die liegende Lagerung ist es auch leichter möglich, das Fass zu drehen, um das Absetzen von Bestandteilen am Boden zu vermeiden. Weiterhin wird die Lagerfläche zwar in der Tiefe größer, Sie haben allerdings die Möglichkeit, über mehrere Etagen zu stapeln, was bei der stehenden Lagerung schnell zur Herausforderung wird.
Kombination aus stehender und liegender Lagerung
Interessant sind auch Kombinationen. Hierbei werden Fässer im unteren Bereich meist stehend gelagert, im oberen Bereich findet eine liegende Lagerung statt, die eine bequeme Entnahme erlaubt. Durch die stehende Lagerung lässt sich der Platz noch individueller nutzen, da auf den Längenflächen von einem liegenden Fass zwei stehende Fässer Platz finden. Durch diese Möglichkeit kann die Raumhöhe besser genutzt werden, da auf Grund der Tragfähigkeit die Etagenzahl der Regale begrenzt ist.
Größe und Stärke
Nicht nur die Abmessungen des Regals insgesamt müssen Ihrer vorhandenen Stellfläche angepasst werden, sondern auch die Aufnahmekapazität. Wichtig ist es, dass die vorhandenen Fässer mit ihren unterschiedlichen Volumina in das Fassregal passen. Verstellbare Fassauflagen im Inneren des Regals sowie anpassbare Böden, um die Höhe der einzelnen Etagen zu regulieren, sind sinnvoll. Die Tragkraft der einzelnen Böden und der Gesamtkonstruktion muss gewährleisten, dass das Fassgewicht sicher aufgenommen werden kann. Prüfen Sie, welche Anforderungen Ihre Fässer an das zukünftige Regal stellen. Seitenverstrebungen bieten zusätzliche Stabilität, ohne hinderlich zu sein.
Etagenanzahl
Hinzu kommt die maximale Etagenanzahl. Berücksichtigen Sie beim Kauf von Einzelelementen, wie hoch gestapelt werden kann, damit Sie eine optimale Platzausnutzung erzielen. Stecksysteme sind nicht nur zur individuellen Anpassung des Stauraums und der einzelnen Regalkomponenten sehr gut geeignet, sie sind auch schnell und einfach auf- und abbaubar.
Entnahmemöglichkeiten
Fassregale mit einer Stoffentnahme aus beiden Richtungen sind ideal, wenn sie zur kurzfristigen Aufbewahrung direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden. Hierdurch ist der Zugriff jederzeit möglich und das Fassregal kann so positioniert werden, dass der Zugriff von mehreren Arbeitsplätzen problemlos möglich ist. Beispielsweise können zwei Ölfässer auf einem Fassregal zwischen zwei Hebebühnen gelagert werden. Jeder Mechaniker hat so unmittelbaren Zugriff ohne lange Wegezeiten. Nicht nur die Entnahme auch die Bestückungsmöglichkeiten spielen eine wichtige Rolle, schließlich müssen die Fässer irgendwie ins Regal. Stehen die Regale an der Wand, ist es für die Stabilität sinnvoll, dass die Regalwand mit Streben versehen ist. Ein freistehendes Regal sollte eher an den Seiten Verstärkungen aufweisen und einen beidseitigen Zugriff ermöglichen.
Flüssigkeiten
Durch die liegende Lagerung wird die Entnahme des Inhalts gerade bei Flüssigkeiten zum Kinderspiel. Die Abfüllung kann direkt am Regal erfolgen, ein gesonderter Transport des gesamten Fasses ist nicht mehr nötig. Montierbare Kannenträger ermöglichen eine Stoffentnahme. Vorgelagerte Auffangwannen sorgen dafür, dass ohne Sicherheitslücke abgefüllt werden kann.
Auffangwannen
Da gerade in Fässern häufig Gefahrstoffe gelagert werden, ist eine vorschriftsmäßige und sichere Lagerung wichtig. Fassregale ermöglichen dies durch integrierte Auffangwannen. Die Wannen müssen den Anforderungen gerecht werden und sollten austauschbar sein, um das Regal an die individuellen Bedürfnisse anpassen zu können.
Nicht nur das Volumen spielt eine wichtige Rolle, sondern auch das Material. Da verschiedene Materialien eingesetzt werden, die eine abweichende Beständigkeit gegen die unterschiedlichen Chemikalien und Stoffe aufweisen, ist ein möglicher Wechsel der Auffangwanne von Vorteil. Nur durch die passende Auswahl erhalten Sie ein Plus an Sicherheit.
Staplertauglich
Im Lagerbereich sind neben der platzsparenden Aufbewahrung auch gute Transportmöglichkeiten wichtig, die so wenig wie möglich aufhalten. Um Fässer oder ganze Regalkomponenten schnell von A nach B transportieren zu können muss, auf Grund des Gewichtes meistens ein technisches Hilfsmittel eingesetzt werden. Ob Hubwagen oder Gabelstapler – Regale, die über eine ausreichende Unterfahrhöhe und Staplereinfahrtaschen verfügen, ermöglichen so einen sicheren und schnellen Transport. Selbst beim Umstellen der Regale ist eine Demontage nicht mehr nötig. Auch beladene Regale können, wenn die Fässer ausreichend gesichert sind, transportiert und an den Einsatzort verbracht werden.
|
|