Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Fahrbahnschwelle

  Fahrbahnschwelle  (229 Angebote unter 29.257.505 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrbahnschwelle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrbahnschwelle"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrbahnschwelle
^

Mehr als nur ein Wachrüttler: Fahrbahnschwellen sorgen für eine Verkehrsberuhigung

Obwohl es eine ganze Reihe Bezeichnungen für die menschgemachten Bodenwellen gibt (vom „Delfter Hügel“ über „Berliner Kissen“ bis zum „schlafenden Polizisten“) ist der Zweck derselbe: Eine Fahrbahnschwelle soll das Einhalten einer bestimmten Geschwindigkeit erzwingen und damit für eine höhere Verkehrssicherheit sorgen. Anwendung finden die Schwellen daher an Gefahrenstellen, an denen eine Beschilderung allein nicht ausreicht, um eine Geschwindigkeitsdämpfung herbeizuführen und damit die nötige Sicherheit zu garantieren. Dazu zählen vor allem Wohngebiete, Anlieger- und Spielstraßen, gefährliche Ein- und Ausfahrten, Zebrastreifen und natürlich Betriebsgelände. Neben dem reduzierten Unfallrisiko führt die gedrosselte Geschwindigkeit auch zu einer Minderung des Verkehrslärms und des Abgasausstoßes und damit zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in bewohnten Gebieten.

Wirkungsprinzip

Dank der Kontrastfarben und den eingearbeiteten Reflektoren ist eine Fahrbahnschwelle bereits aus einiger Entfernung als Fahrbahnhindernis erkennbar. Um die Schwelle möglichst komfortabel überqueren zu können, ist eine Drosselung der Geschwindigkeit auf das jeweils erlaubte Tempo nötig. Stark überhöhte Geschwindigkeiten lassen das Fahrzeug unsanft mit der Fahrbahnschwelle kollidieren und werden von Fahrern in der Regel vermieden.  Je nach Bauart der Schwelle ist ein gefahrloses Überqueren nur mit Geschwindigkeiten von etwa 5, 10, 20 oder 30 km/h möglich. Je langsamer die gewünschte Richtgeschwindigkeit ist, desto höher und entsprechend steiler sind die Fahrbahnschwellen ausgelegt.  Neben den Schwellen gibt es auch spezielle Überfahrmatten bzw. Aufpflasterungen, die zur Verkehrsberuhigung eingesetzt werden. Bei diesen Matten erzeugt das Überrollen mit überhöhter Geschwindigkeit hörbare, unangenehme Zusatzgeräusche oder Vibrationen,  die den Fahrer zum Abbremsen zwingen.

Woraus bestehen Fahrbahnschwellen?

Eingebaute Aufpflasterungen und Fahrbahnschwellen stellen nach überwiegender Ansicht keine Verkehrsbehinderungen nach § 32 StVO dar, ganz im Gegensatz zu Blumenkübeln, Betonhindernissen oder Metallschwellen. Um der Verkehrssicherungspflicht zu genügen, muss die Schwelle vom Verkehr überwindbar sein, ohne dass Schäden auftreten können. Von daher bestehen Fahrzeugschwellen aus (recyceltem) Kunststoff, Gummi oder einem Mischmaterial. Für den dauernden Schwerlastverkehr sind Fahrbahnschwellen geeignet, die eine verhältnismäßig große Länge (in Fahrtrichtung) und eine dementsprechend schwache Anrampung aufweisen.    

Montage

Die Basiselemente werden abwechselnd in den Farben schwarz und gelb auf der Richtstange montiert (manche Bauformen verankern die einzelnen Elemente zusätzlich über Nut und Zapfen) und dann mittels Schwerlastdübeln auf dem Asphalt verdübelt. Um ein Verschieben durch sehr schwere Fahrzeuge wie Busse oder Lastkraftwagen zu vermeiden, empfiehlt es sich, auf Zusatzverankerungen wie z. B. Straßenanker oder zusätzliche Verklebemöglichkeiten zurückzugreifen. Damit auch Fußgänger oder Fahrradfahrer keine Unfälle erleiden, sind die Abschlusselemente der Schwellen nach allen Seiten zum Rand hin abgeflacht. Die Fahrbahnschwellen sind widerstandsfähig und an der Oberfläche mit einem Profil versehen, so dass ein sicheres Überqueren auch bei Nässe möglich wird. 

Hinweise zum Kauf

Eine Fahrzeugschwelle nützt natürlich nichts, wenn sie umfahren werden kann. In der Regel sind Fahrbahnschwellen nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, um sie beliebigen Fahrbahnbreiten anpassen zu können. Wählen Sie daher die richtige Breite (die Richtstangen werden meist als Meterware gehandelt) und entscheiden Sie sich für die passenden Elemente, die Sie nach Bedarf zusammensetzen können. Soll mittig ein Gabelstapler oder ein Rollwagen mit Ware ungehindert das Firmengelände passieren können, verwenden Sie Schwellen, die nur die Reifenwege betreffen. Wählen Sie außerdem die richtige Höhe. Achten Sie auf benötigtes Montagezubehör (zum Beispiel Spezialdübel, Betonanker) sowie auf weiteres Zubehör. Oft empfiehlt es sich, durch ein StVO-konformes Schild („Achtung Querrinne“) zusätzlich auf die Fahrbahnschwelle aufmerksam zu machen.   


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.