Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Empfangstheke

  Empfangstheke  (305 Angebote unter 27.603.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Empfangstheke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Empfangstheke
^

Die Empfangstheke als Visitenkarte Ihres Unternehmens

Die Empfangstheke ist die erste Anlaufstelle einer Firma: Hier begrüßt der Empfangsmitarbeiter Kunden, Geschäftspartner und andere Gäste, gibt bei Bedarf Auskünfte und informiert die zuständigen Ansprechpartner des Hauses. Häufig ist der Wartebereich direkt an den Empfang angegliedert. Ein guter erster Eindruck ist also wichtig: Der Arbeitsplatz muss stets ordentlich sein, die Mitarbeiter gepflegt und freundlich. Für die Empfangstheke gelten ebenfalls erhöhte Anforderungen.

Eigenschaften von Empfangstheken

Der Empfangsbereich soll zunächst optisch einen guten Eindruck vermitteln. Abhängig von der Branche sind elegante, schlichte oder moderne Theken erhältlich. Für ein junges Künstleratelier ist eine Theke im modernen Design passend, während sich für eine Anwaltskanzlei eher ein dezenter Stil eignet. Im Innenbereich der Theke befindet sich der eigentliche Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Schubladen und Ablagefächern. Zum Aufgabenbereich der Empfangsmitarbeiter gehört meist auch die Entgegennahme von Telefonaten. Damit keine vertraulichen Gesprächsinhalte nach außen dringen, sind Empfangstheken mit einer hohen Verblendung im Vorderbereich oder an den Seiten versehen. Diese schützt auch die Schriftstücke auf dem Schreibtisch vor fremden Blicken. Einige Theken sind auch mit Dekoelementen versehen.

Verschiedene Varianten

Empfangstheken stehen als Fertigmöbel, erweiterbare Grundtheken mit zusätzlich erhältlichen Anbautheken oder als Baukastensystem zur Verfügung. Wenn eine angebotene Theke Ihren Vorstellungen genau entspricht und von den Maßen passt, ist ein Komplettangebot die einfachste Lösung. Reicht Ihnen zunächst ein kleinerer Arbeitsplatz, den Sie später ausweiten möchten, ist die erweiterbare Grundtheke eine gute Entscheidung. Uneingeschränkt flexibel sind Sie mit Baukastenelementen, die Sie beliebig kombinieren und ergänzen können. Hinsichtlich Formen und Farben gibt es keine Einschränkungen, es kommen kontinuierlich neue Modelle auf den Markt.

Material

Das Gestell der Theke besteht in der Regel aus einer stabilen Metallkonstruktion. Die Ablageplatten und Blenden gibt es in vielen Ausführungen in Massivholz, Holz Dekor, Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen sowie Glaseinsätzen und Kombinationen mehrerer Materialien.

Überlegungen vor dem Kauf

Der Arbeitsplatz sollte über genügend Stauraum (Schubladen, Ablagefächer) und Platz für die Mitarbeiter verfügen. Günstig sind ebenso vorgefertigte Kabeldurchlässe und abgerundete Kanten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.