Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > CPU-Wagen

  CPU-Wagen  (9 Angebote unter 30.947.088 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „CPU-Wagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"CPU-Wagen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema CPU-Wagen
^

Der CPU-Wagen verleiht dem PC Rollen

Ein CPU-Wagen bietet dem PC einen sicheren, geschützten Platz und erleichtert gleichzeitig das Verschieben oder einen vollständigen Standortwechsel. Insbesondere, wenn im Arbeitsbereich, unter dem Schreibtisch oder an anderen Stellen kein fester und sicherer Standplatz für die CPU zur Verfügung steht, bietet sich die Verwendung eines solchen Transportwagens an. Der PC wird sicher in dem Wagen befestigt und kann dank der leichtgängigen Rollen immer ein wenig verschoben werden, wenn er gerade stört.

Der CPU-Wagen erfüllt verschiedene Aufgaben

Die Hauptaufgabe eines CPU-Wagens besteht darin, einem PC, der häufiger an verschiedenen Plätzen verwendet wird, einen sicheren Platz zu geben. Ist ein Tower sicher auf oder in einem CPU-Wagen befestigt, lässt er sich mühelos zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen oder Arbeitsbereichen verschieben, ohne dabei Schaden zu nehmen. Dazu müssen einfach die Anschlüsse zu den Peripheriegeräten sowie zum Strom- und Datennetz gelöst werden. Am neuen Arbeitsplatz lässt sich der PC dann schnell wieder anschließen. Verwendung findet der CPU-Wagen aber auch an engen Arbeitsplätzen. In zentralen EDV-Abteilungen werden Computer häufig für alle Arbeitsplätze im Unternehmen vorbereitet und eingerichtet. Erst danach erfolgt die Verteilung der Geräte. Zur Überbrückung der Transportwege sind CPU-Wagen hilfreich, wenn jedes Gerät einzeln transportiert werden soll. Darüber hinaus steht der CPU-Wagen einfach als sicherer Platz für das empfindliche Gerät an einem Arbeitsplatz zur Verfügung. So schützt der den Computer vor dem direkten Kontakt mit dem Fußboden. Statische Aufladungen durch Teppichböden und übermäßige Erwärmung des PC, insbesondere in Räumen mit Fußbodenheizung wird durch Verwendung des CPU-Wagens vermieden.

Bauformen und Beschaffenheit von CPU-Wagen

In ihrer Form und Gestaltung unterscheiden sich CPU-Wagen teilweise deutlich. Dezente Modelle bestehen aus einem Grundgestell mit Rollen, das fest unter dem PC montiert wird. Andere CPU-Wagen sind Stahlrohrgestänge mit Rollfüßen, in denen die Geräte mit verschiedenen Neigungen befestigt werden können. Metallkonstruktionen, die den PC seitlich mit stabilen Platten abstützen, sind häufig elegant und dekorativ gestaltet. Zum besonderen Schutz des Gerätes und der gespeicherten Daten dient auch ein abschließbarer, rollbarer Schrank als CPU-Wagen. Beliebte Materialien für CPU-Wagen sind Holz und Metall, teilweise auch in Kombination.  


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.