Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bohrlochmarker edding, lyra bohrlochmarker
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bohrlochmarker

  Bohrlochmarker  (166 Angebote unter 30.804.596 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bohrlochmarker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bohrlochmarker"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bohrlochmarker
^

Punktgenau: Mit Bohrlochmarkern entspannt anzeichnen

Nicht nur Hobbyhandwerker kennen diese Situation: man möchte ein Objekt, in dem sich bereits Bohrungen befinden, an einer Wand befestigen. Die einfachste Möglichkeit: mit einem Stift durch die bereits bestehenden Löcher hindurch eine Markierung an der Wand anbringen. In den allermeisten Fällen funktioniert das allerdings nicht, weil Stift oder Marker einfach viel zu dick sind. Schnell wird dann oft zum Kugelschreiber gegriffen und dessen Mine verwendet. Doch ein Erfolg ist auch damit nicht immer garantiert. Bohrlochmarker, oder auch Tieflochmarker genannt, bieten hier eine bequeme Lösung. Die Stifte verfügen – im Gegensatz zu Markern wie Textmarker oder Permanentmarker - über lange und vor allem dünne Spitzen, die auch Markierungen an extrem unzugänglichen Stellen ermöglichen.

Graphit-Mine oder Tinte

Bohrlochmarker sind entweder mit klassischen Graphit-Minen oder mit Tinten-Systemen erhältlich. Der größte Unterschied liegt in der Beständigkeit der Markierungen. Während Minen-Systeme meist abwischbar sind, ist die eingesetzte Tinte oft wasserfest und permanent. Auf dem Markt sind jedoch auch wasserstrahlfeste Minen erhältlich.

Spurenverursacher

Vor dem Kauf eines Markers sollte klar sein, auf welchem Material der Stift zum Einsatz kommen soll. Neben Holz, Metall und Kunststoffen können mit entsprechenden Modellen auch Markierungen auf Reifen, Beton, Fließen oder Glas angebracht werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.