Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bluetooth Mouse

  Bluetooth Mouse  (721 Angebote unter 31.554.174 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bluetooth Mouse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bluetooth Mouse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   49   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bluetooth Mouse
^

Viel Bewegungsfreiheit und Funktionalität mit Bluetooth-Mäusen

Insbesondere auf Schreibtischen mit wenig freiem Platz oder auch dort, wo die Kabellänge einer herkömmlichen Maus nicht ausreicht, bieten sich Bluetooth-Mäuse als komfortable Alternative zu handelsüblichen Mäusen oder Trackballs an.

Technische Grundlagen

Bluetooth-Mäuse werden kabellos betrieben. Während der Signalempfänger in aller Regel in einen freien USB-Anschluss am Personal Computer eingesteckt wird, kann die Maus als Sender auf dem Schreibtisch frei platziert werden. Die Energieversorgung der Maus wird dabei meist über zwei einfache AA-Batterien (Mignonzellen), bei speziell für Note- und Netbooks konzipierten, sehr kompakten Modellen auch mit AAA-Batterien (Microzellen) oder über entsprechende Akkus sichergestellt.

Keine Sichtverbindung nötig

Im Gegensatz zur ebenfalls kabellosen Infrarot-Technologie muss bei Bluetooth-Mäusen keine Sichtverbindung zwischen Maus und dem Signalempfänger bestehen. Sofern Ihr stationärer Computer oder Ihr Notebook bereits über eine eingebaute Bluetooth-Schnittstelle verfügt, benötigt die Maus noch nicht einmal mehr einen besonderen Empfänger, sondern kann über das werkseitig eingebaute standardisierte Interface sofort mit dem Computer kommunizieren. Dank der normierten Bluetooth-Spezifikationen können die Mäuse Entfernungen bis zu etwa zehn Metern bis zum Empfänger überbrücken, ohne dass es zu Einbußen bei der Funktionalität kommt.

Optische Maus

Bluetooth-Mäuse werden ausschließlich als optische Mäuse angeboten und sind nicht mit mechanischer Abtastung durch eine Rollkugel erhältlich. Dadurch sind sie leichter und haben außerdem de facto keinen Verschleiß durch die fehlende Mechanik. Zudem ist die Gefahr der Verschmutzung deutlich geringer bei optischen Mäusen, da kein Staub mehr über die Rollkugel in das Gehäuse eindringen kann.
Bei den Bluetooth-Mäusen werden zwei unterschiedliche optische Verfahren genutzt: Die herkömmlichen Modelle arbeiten mit einer Leuchtdiode (LED) als Lichtquelle, während besonders hochwertige Geräte mit einem Laserstrahl betrieben werden. Bluetooth-Mäuse mit Laser-Technologie bieten den Vorteil der präziseren Erfassung der Mausbewegungen. Dadurch können sie auch auf problematischen Oberflächen wie sehr schwach strukturierten oder glänzenden Tischplatten betrieben werden, ohne dass ein Mousepad oder eine Unterlage genutzt werden muss. Die Leistung des Laserstrahls ist dabei so schwach bemessen, dass dieser keine gesundheitlichen Schäden bei der direkten Aufsicht verursachen kann.

Schlafmodus

Damit die Bluetooth-Mäuse nicht permanent auch im Ruhezustand Energie verbrauchen, verfügen die meisten Geräte über einen Ein-/Ausschalter an der Maus selbst, so dass diese ausgeschaltet werden kann. Einige Modelle verfügen gar über einen „intelligenten“ Schlafmodus, der die Maus nach einer gewissen Zeit automatisch abschaltet, wenn vom Empfänger oder der im Notebook eingebauten Bluetooth-Schnittstelle kein Signal mehr ausgeht.

Batteriestatusanzeige

Die gängigen Bluetooth-Mäuse verfügen zusätzlich über eine Batteriestatusanzeige, die rechtzeitig vor der Entladung der Batterien warnt. Diese Statusanzeige kann in der Regel auch beim Einsatz von wiederaufladbaren Batterien verwendet werden. Um bei Verwendung von Akkus das normalerweise erforderliche Ladegerät einzusparen, bieten einige Mäuse eine integrierte innovative Ladeelektronik, bei der die Akkus über einen USB-Anschluss wieder aufgeladen werden können. Da heutzutage faktisch jeder Computer über mehrere USB-Schnittstellen verfügt, können die Akkus der Bluetooth-Maus allerorten wieder aufgeladen werden.

Besondere Funktionalität

Viele Bluetooth-Mäuse bieten Sonderfunktionen, die vor allem für mobile Anwender von Interesse sind:
  • Durch mehrere, teilweise frei belegbare Tasten und Räder ist insbesondere bei kleinen Netbook-Displays, bei denen zur Betrachtung des Bildschirminhaltes häufig gescrollt werden muss, eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Mauszeigers gegeben. Während die Räder horizontales wie vertikales Scrollen vereinfachen, können die Tasten auch mit häufig genutzten Sonderfunktionen belegt werden.
  • Besonders hochwertige Bluetooth-Mäuse können auch als Wireless Presenter eingesetzt werden. Hierbei fungiert der Bluetooth-Empfänger als Steuerempfänger für Präsentationen in PowerPoint oder Impress, so dass Sie nicht noch zusätzlich einen dedizierten Presenter benötigen. Da die Mäuse auch einen Laser Pointer beinhalten, können sie einen Presenter vollständig ersetzen. Die Bewegungsfreiheit ist bis zu einer Entfernung von etwa zehn Metern zwischen Empfänger und „Präsentationsmaus“ gewährleistet.
  • Für jene Anwender, die lieber mit einem Trackball anstelle einer Maus arbeiten, sind spezielle Bluetooth-Mäuse erhältlich, die nach dem Prinzip des Trackballs arbeiten. Sie müssen daher nicht auf einer Tischoberfläche bewegt werden. Die Abtastung der mit dem Daumen gesteuerten Rollkugel geschieht auch bei den Trackballs optisch und damit mechanisch weitestgehend verschleißfrei.
  • Als weitere Sonderform der Bluetooth-Mäuse werden so genannte Touchmäuse angeboten, die die Mausbewegung durch ein Touchpad an den Computer übertragen. Auch diese Bluetooth-Mäuse arbeiten ausschließlich optisch und benötigen nur sehr wenig Stellplatz. Die Empfindlichkeit des Touchpads ist oft individuell einstellbar.
  • Speziell für mobile Anwender mit Notebooks sind auch so genannte CardBus- oder PC-Card-Mäuse erhältlich. Diese Modelle werden in einem CardBus-Slot des Notebooks transportiert. Zusätzlich können ihre Akkumulatoren im CardBus-Slot wiederaufgeladen werden. Die CardBus-Mäuse beinhalten oft einen zusätzlichen Presenter, sind somit also am Notebook universell zu nutzen und ersparen Kauf und Transport eines eigenen Presenters.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.