Übersicht | "Binderücken"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 6,81* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 10,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,61* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 6,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,23* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 3,19* pro Stück |
| |
Fellowes 5345906 Heftmappenzubehör (8 Angebote) Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 10mm Bi... |
|
ab € 3,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,2732* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,95* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Binderücken | | | Binderücken - sekundenschneller Zusammenhalt
Egal, ob im Verkauf, bei Präsentationen, Schulungen oder beim Ordnen und Organisieren von Unterlagen - eine gute Bindung sorgt für festen Zusammenhalt der einzelnen Seiten und hinterlässt ein professionelles Bild. Nutzen Sie eines der verschiedenen Bindesysteme, um Ihre Dokumente und Broschüren in einem besonders guten Licht erscheinen zu lassen.
Welches Bindesystem Sie verwenden, hängt von Ihren Anforderungen an das Ergebnis ab. Unterschiedliche Eigenschaften der Bindung werden durch die Verwendung des Bindegeräts und dem entsprechenden Zubehör wie den Binderücken bestimmt. Mit wenigen Handgriffen entstehen perfekte und übersichtliche Präsentationen, die ein kompetentes und qualitativ hochwertiges Image ausweisen.
Bindekämme – besonders sicher
Der Bindekamm wird bei der Surebind-Bindung angewandt. Es handelt sich um ein besonders sicheres Bindeverfahren. Der Einsatzbereich sind Bilanzen, Verträge und Gutachten, die lange zusammenhalten müssen und einen besonders hohen Anspruch an die Stabilität der Bindung aufweisen. Da die Kämme nach der Bindung besonders fest verschweißt werden, bieten Kämme mit dem Surebind-Verfahren eine enorme Sicherheit gegen Manipulation der Unterlagen. Diese Bindung ist dokumentensicher!
Velobind-Bindekämme
Velobind-Bindekämme setzen auch auf stabile Verbindungen. Sie sind allerdings so konzipiert, dass einzelne Blätter entnommen und auch zugefügt werden können. Hochwertige Präsentationen und anspruchsvolle Arbeiten sind die besonderen Einsatzbereiche der Bindekämme für das Velobindverfahren.
Entsprechende Kammzahl
Je nachdem, welche Stanzung Ihr Bindegerät verwendet, sind die Bindekämme mit der dazu passenden Kammzahl auszuwählen. Da die Kämme nach der Bindung abgeschnitten und verschweißt werden, ist es möglich, mit ein und derselben Kammstärke die unterschiedlichsten Blattanzahlen zu binden. Kapazitäten bis zu 500 Seiten sind möglich. Farblich sollten Sie die Bindekämme an den verwendeten Bindedeckel anpassen, um das exklusive Aussehen beizubehalten.
Drahtbinderücken – 360 Grad
Drahtbinderücken sind ebenfalls eine sehr sichere Variante, um Dokumente so zusammen zu halten, dass kein Austausch von Seiten stattfinden kann. Der Vorteil bei der Verwendung von Drahtbinderücken im Gegensatz zu den Bindekämmen besteht darin, dass die Unterlagen um 360 Grad umgeschlagen werden können und so auch bei dickeren Heften das Blättern leicht und einfach funktioniert. Drahtbinderücken verbinden ein attraktives Erscheinungsbild mit flexiblem und festem Halt.
Die Binderücken aus Draht eignen sich zum Binden von Unterlagen mit maximal 150 Seiten, wobei die Seitenzahl von der Papierstärke und -güte abhängig ist. Der Durchmesser der Drahtschlaufen bestimmt die mögliche Blattanzahl. Der Drahtbinderücken muss also an die erforderliche Stärke der Unterlagen angepasst werden. Berücksichtigen Sie bei Drahtbinderücken, dass diese leicht verformbar sind und bezüglich Ihrer Ringanzahl an das Bindegerät angepasst werden müssen.
Plastikbinderücken – Austausch einzelner Seiten
Plastikbinderrücken werden bei allen Unterlagen benutzt, die häufig geändert werden müssen. Der Austausch von einzelnen Seiten ist dabei besonders leicht möglich. Die Dokumente und Präsentationen können ohne Kostenaufwand immer wieder neu zusammengestellt werden. Preislisten, variierende Angebote in Speisekarten oder in der Immobilienmappe sowie Schulungsunterlagen oder PR-Mappen sind Anwendungsbereiche für die Plastikbindung.
Das Bindesystem ist besonders leicht zu handhaben und durch die flexibel gehaltenen Binderücken kann das gebundene Schriftgut auch gut mit der Post verschickt werden. Der Binderücken bleibt auch nach starken Belastungen noch in seiner ursprünglichen Form erhalten und verbiegt sich nicht. Durch die Stabilität der Plastik wird es möglich, bis zu 500 Blatt zusammenzuführen. Auch bei diesen Binderrücken wird die Blattanzahl vom Ringdurchmesser bestimmt.
Ring- und Kammanzahl
Die Binderücken werden mit unterschiedlicher Ring- oder Kammanzahl angeboten. Achten Sie darauf, mit welcher Anzahl Ihr Bindegerät arbeitet. Je nach verwendeter Teilung kommt es zu unterschiedlichen Ringanzahlen. Diese werden auf das entsprechende Format hochgerechnet. Unterschiedliche Lochanzahlen, die auf einem Zoll gestanzt werden, geben Aufschluss über die Anzahl der Ringe und Kämme. Bei der 2:1 Teilung werden in einem Zoll zwei Löcher eingebracht.
|
|