Bauschaum ist ein vielseitig einsetzbarer Baustoff
Bauschaum wird auch als PU-, Montage-, Pistolen-, Zargen- oder Dämmschaum bezeichnet. Seine wichtigsten Bestandteile sind Polyol und Isocyanat, außerdem enthält er unter anderem Stabilisatoren und Treibmittel. Grundsätzlich wird zwischen 1-Komponenten- und 2-Komponenten-Bauschaum unterschieden.
Dieses Klebe- und Dichtmittel wird auf vielfältige Weise verwendet, er dient als Dämmmittel ebenso wie als Füllstoff,
Montagekleber, Isoliermittel und als Modelliermasse. Er wird in der Sprühdose angeboten.
1-Komponenten-Bauschaum
1-Komponenten-Schäume enthalten ein Gemisch aus Polyol und Isocyanat, dieses Gemisch wird auch als Prepolymer bezeichnet. Das ist ein feuchtigkeitshärtender Stoff. Die Mischung reagiert beim Austreten aus der Sprühdose sofort mit der Feuchtigkeit aus der Luft und beginnt, von außen nach innen zu erhärten. Je nach Luftfeuchtigkeit kann es ratsam sein, mit einem Bestäuber kurz vor der Verwendung des Schaumes etwas Wasser in die Umgebung zu sprühen.
2-Komponenten-Bauschaum
2-Komponentenschäume enthalten zusätzlich zum Prepolymer einen Härter, so dass diese Produkte auch ohne Feuchtigkeit aushärten können. Nach Herstelleranweisung werden Härter und Prepolymer unmittelbar vor Verwendung vermischt. Nach dem Auftragen härten diese Schäume sehr schnell aus, ihre Festigkeit ist zudem höher als die der 1-Komponenten-Produkte. Nachteilig ist jedoch, dass die Sprühdose nach dem Vermischen der Komponenten zügig zu entleeren ist und nicht aufgehoben werden kann. Die maximale Anwendungsdauer ist auf der Sprühdose angegeben, sie beträgt nur wenige Minuten.
Die Eigenschaften von Bauschaum
Baumschaum ist ein einfach zu verarbeitender Dämm- und Füllstoff. Seine Dämmeigenschaften sind sogar als sehr gut zu bezeichnen. Ausgehärteter PU-Schaum weist darüber hinaus einige Eigenschaften auf, die ihn als Baumaterial besonders geeignet machen. Dazu zählen zum einen seine Wasserunempfindlichkeit und seine Beständigkeit bei extremer Kälte oder Hitze. Temperaturen von -40 bis +90 °C haben keinen Einfluss auf seine Festigkeit. Seine Wasserdurchlässigkeit ist mit jener von Kiesbeton zu vergleichen. Bauschaum ist darüber hinaus auch unter hohem Druck stabil. Direkter Sonneneinstrahlung sollte man PU-Schäume jedoch nicht aussetzen, da sie nicht UV-beständig sind.
Auf welchen Untergründen haften Bauschäume?
Bauschaum haftet auf den meisten Untergründen sehr gut, dazu gehören lackierte Flächen, Beton, Mauerwerk, Holz oder Putz. Bei stark saugenden und porösen Untergründen empfiehlt sich jedoch eine vorherige Grundierung. Auf Metalloberflächen haftet der Schaum zwar gut, es kann jedoch an den Haftstellen zu einer erhöhten Korrosionsanfälligkeit durch Wasserkondensat kommen, deswegen ist eine Vorbehandlung mit Korrosionsschutzmittel anzuraten. Auf Gips, Keramik und Glas haftet er weniger gut, auf ölhaltigen Untergründen und auf Silikon ist eine Haftung mitunter gar nicht möglich.
Ausgehärteter Bauschaum lässt sich mit den meisten Farben und Lacken sowie Spachtelmassen und Putz überarbeiten.
Anwendungsbeispiele für Bauschaum
PU-Schäume werden auf dem
Bau vielfältig eingesetzt. Sie dienen als Füllstoffe, beispielsweise um Durchführungen von Rohren und kleinere Hohlräume zu schließen. Bei der Montage von Türen und Fenstern werden sie zudem als Dämm- und Isoliermaterial verwendet.
Das Recycling der leeren Sprühdosen
Technisch bedingt lassen sich die Sprühdosen nicht vollständig entleeren. Die verbleibenden Inhaltsstoffe gelten als gesundheitsschädlich, eine Entsorgung über den Bauschutt oder Hausmüll ist verboten. Die Dosen müssen also fachgerecht entsorgt werden. Man kann die Dosen kostenlos bei einem lokalen Abfallentsorger abgeben, die meisten Baumärkte nehmen ebenfalls entleerte Bauschaum-Dosen an. Bei größeren Mengen besteht zudem die Möglichkeit der kostenfreien Abholung durch den Lizenzgeber, der auf der jeweiligen Dose vermerkt ist.
Das Entfernen von Bauschaum
Bauschaum lässt sich nur schwer wieder entfernen. Solange er noch nicht erhärtet ist, lässt sich 1-Komponenten-Schaum mit einem speziellen PU-Schaum-Entferner auf der Basis von
Aceton entfernen. Schaumflecken verursachen auf Fensterrahmen oder Türen allerdings unansehnliche Flecken, wird ein Entferner verwendet, zerstört dieser in der Regel auch den Lack des Untergrundes. Hierbei ist also besonders sauberes Arbeiten notwendig. Ausgehärteter Bauschaum lässt sich nur mechanisch entfernen.