Die Ausblaspistole schafft eine saubere Arbeitsumgebung
Eine Ausblaspistole als Zubehör zu einem Kompressor oder einem zentralen Kompressor-System ist ein wichtiges
Druckluftwerkzeug in Handwerk und Industrie. Abhängig von der Anwendung stehen die Druckluftpistolen in unterschiedlichen Größen und Leistungsstufen zur Verfügung.
Hilfreiche Durckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen werden auch im Labor, im Kunstatelier und in der Medizin eingesetzt. Trotz der unterschiedlichen Gestaltungsformen und Größen erfüllen die Ausblaspistolen in allen Bereichen denselben Zweck. Sie dienen dazu, den Arbeitsbereich von Staub und kleinen Verunreinigungen zu befreien, wenn auf mechanische Art eine zuverlässige Reinigung nicht möglich ist. Ein weiteres Anwendungsgebiet, bei dem die Druckluftpistole hilfreiche Dienste leistet, ist die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Schmutz, der sich innerhalb von Rohren oder Knicken angesammelt hat, wird mit der kraftvollen Druckluft einer Ausblaspistole gelöst und herausgeblasen. Außerdem können die Innenseiten von Rohren und anderen schwer zugänglichen Hohlräumen mit Hilfe von Druckluft getrocknet werden
Druckluftpistolen und Blasdüsen für verschiedene Anwendungsbereiche
Druckluftpistolen unterscheiden sich in der Größe und ihrer Leistungsfähigkeit. Neben Ausblaspistolen für die gelegentliche Verwendung in Verbindung mit einem
mobilen Kompressor werden in großen Werkstätten und Industriebetrieben leistungsstarke, an ein zentrales Kompressor-System angeschlossene Modelle verwendet. Diese Pistolen aus hochwertigem Metall und Kunststoff sind für den Dauerbetrieb geeignet. Professionelle Druckluftpistolen können mit verschiedenen Aufsätzen ausgestattet werden, die den Luftstrahl beeinflussen oder gezielt an unzugängliche Stellen führen.
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung von Druckluftpistolen für den professionellen Einsatz ist die Arbeitssicherheit. Die Werkzeuge müssen daher so beschaffen sein, dass sie sich im Fall einer Blockade abschalten und nicht zu einer Gefahr für die Benutzer werden. Griffe und Hebel sollten den Grundsätzen der Ergonomie entsprechen und auch der Lärmschutz ist zu beachten. Daher entpricht das Arbeitsgerät im Idealfall den OSHA-Vorschriften. Auch dem Luftverbrauch kommt bei der Auswahl einer Ausblaspistole eine große Bedeutung zu. Je geringer der Luftverbrauch ist, umso weniger Energie verbraucht der Kompressor.